Universal Robots, líder mundial en la fabricación de robots colaborativos, ha declarado unos ingresos de 83 millones de dólares en el segundo trimestre.
"En términos generales, los ingresos del segundo trimestre han aumentado un 8% con respecto al mismo periodo del año anterior. En la moneda local danesa la empresa ha experimentado un crecimiento del 22% en este periodo.", ha declarado el presidente de Universal Robots, Kim Povlsen. También ha añadido que, de esta manera, Universal Robots ha experimentado un crecimiento del 30% en los dos primeros trimestres de 2022 en comparación con el primer semestre de 2021.
Universal Robots también destaca el crecimiento especialmente notorio de la demanda mundial de soldadura como clave de su éxito en la primera mitad del año. La empresa también ha aumentado sus ingresos procedentes de los canales de fabricantes de máquinas (OEM). "Nuestros cobots están proporcionando la base para algunos productos nuevos realmente interesantes", apunta Povlsen. "Vemos el desarrollo de nuevas colaboraciones de OEM dentro de nuestro próspero ecosistema como una gran oportunidad tanto para la innovación como para el crecimiento en el futuro".
Más de 80 partners fabricantes de máquinas (OEM) están creando soluciones con cobots de UR, que abarcan una amplia gama de aplicaciones, desde la soldadura y el paletizado hasta las tareas de construcción. La creciente demanda de tecnología colaborativa se refleja también en el éxito de los partners OEM de Universal Robots. Una empresa, 3D Infotech, que utiliza cobots de UR para crear soluciones de metrología, ha atribuido al uso de la tecnología de Universal Robots y su posición en el ecosistema UR+ un crecimiento "espectacular" de los ingresos de más del 200 % en 2021.