Una veintena de brazos robóticos llegan al Advanced Factories de Barcelona

Una veintena de brazos robóticos llegan al Advanced Factories de Barcelona 

  • El primer fabricante mundial de robots colaborativos, Universal Robots, estará en el stand D-419 de la feria

Robots colaborativos capaces de automatizarlo prácticamente todo. Así es como**Universal Robots, primer fabricante mundial de cobots con su sede española en Barcelona, describe la oleada de brazos robóticos industriales de última generación que exhibirá en la feria Advanced Factories entre el 9 y el 11 de abril como prueba de las últimas tendencias en las plantas de producción de todo el mundo. La compañía estará en elstand D-419 de Advanced Factories**, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

Estos robots, que al ser colaborativos pueden trabajar mano a mano con empleados humanos para realizar las tareas más repetitivas o peligrosas, cuentan con aplicaciones que abarcan toda la cadena de producción y que satisfacen las necesidades de cualquier sector.

En Advanced Factories se podrán ver en funcionamientocobots de la e-Series de Universal Robotsespecializados enbin-picking, de la mano de las compañías colaboradoras Schmalz y Pick-it, paletizado (OnRobot), encajado conconveyor tracking(Piab), soldadura (Gala Gar); control de calidad (LMI Gocator) ymachine tending(Easyrobotics y Robotiq). Todas las soluciones expuestas y las empresas colaboradoras cuentan con la certificación del programa Universal Robots +.

Cobots y humanos, una relación con futuro

Según un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eltrabajo cooperativo entre un robot y un empleado humano representa una productividad un 85% mayorque cuando la máquina y la persona trabajan por separado. Es por eso que la compañía ha situado laflexibilidad,accesibilidadysencillezen el eje de sus soluciones.

Fruto de este compromiso con el protagonismo de las personas en la factoría del futuro, ha nacidoApplication Builder, la plataforma web y gratuita que Universal Robots presentará por primera vez en España. Esta herramienta representa un paso más en lademocratización de la robótica industrial, ya que, a través de un cuestionario intuitivo y visual, permite que empleados de cualquier perfil configuren paso a paso una aplicación robótica.

Además, Universal Robots organiza en Advanced Factories el hackathonHackTheCobotdentro de su compromiso con la búsqueda de talentos emergentes en el entorno de la industria conectada. En esta prueba de programación robótica, alumnos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), La Salle y la Universidad Miguel Hernández de Elche competirán para ensamblar un teléfono móvil a través de un cobot UR3. Para proclamarse ganadores tendrán que superar tres retos de reconocimiento de voz, realidad aumentada ydata miningen los que pondrán a prueba su habilidad para colaborar con el brazo robótico.

Esta competición tendrá lugar el próximo 11 de abril a partir de las 13h en el marco delTalent Marketplace, el espacio de Advanced Factories destinado a poner en contacto a las principales empresas industriales con estudiantes de grados técnicos e ingenierías.

Se pueden conseguir invitaciones gratuitas a Advanced Factoriesa través de este enlace.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.