¿Salir del confinamiento sabiendo programar robots colaborativos? Es posible con Universal Robots Academy

¿Salir del confinamiento sabiendo programar robots colaborativos? Es posible con Universal Robots Academy

Uno de los puntos fuertes más destacables de la robótica colaborativa es su facilidad de manejo y programación. Esta característica es tan útil para los trabajadores, que pueden supervisar y controlar un brazo robótico sin ser ingenieros ni programadores, como para las pequeñas y medianas empresas, que pueden reconfigurar su cobot para adecuarlo a las necesidades de producción de manera ágil.

Formarse para configurar robots colaborativos es posible en solo unas horas y desde casa. Hace unos años, Universal Robots abrió su escuela online Universal Robots Academy, que está compuesta por diferentes módulos gratuitos diseñados por los expertos del primer fabricante mundial de brazos robóticos.

La actual situación de confinamiento, que por desgracia está suponiendo una dura prueba para múltiples sectores industriales, también representa, para muchos trabajadores, una oportunidad para fortalecer y ampliar sus competencias, y reorientarse profesionalmente en un mercado que se encamina cada vez más hacia la colaboración entre máquinas y personas.

Universal Robots Academy puede ser, para muchos profesionales, una primera toma de contacto con los robots colaborativos, que reciben este apelativo porque están preparados para trabajar codo con codo con las personas, realizando las tareas más repetitivas y peligrosas, para dejar a los humanos las labores más creativas y cualificadas.

Gracias a un sistema de simulaciones interactivas e intuitivas, el estudiante puede aprender a manejar un robot sin la necesidad de tenerlo delante.

La formación en Universal Robots Academy consta de tres itinerarios:

  • Itinerario básico de e-Series, con ocho módulos con los comandos de programación imprescindibles para manejar un cobot y configurar, paso a paso, una aplicación completa de pick&place.
  • Itinerario profesional de e-Series: mover el cobot en distintos puntos de coordenadas, utilizar distintas variables no lineales y configurar la fuerza que ha de ejercer el cobot en una o varias direcciones es el objetivo de este bloque de temas.
  • Itinerario de aplicaciones de e-Series: este bloque se centra en configurar cobots para que realicen tareas muy concretas, como el paletizado de cajas y el atornillado.

Antes de salir del confinamiento, las personas interesadas en aprender a utilizar robots colaborativos pueden obtener las nociones básicas para interactuar con estas máquinas protagonistas de la Industria 4.0. Cuando haya finalizado la emergencia sanitaria derivada del Coronavirus, podréis especializaros y profesionalizaros en la programación de brazos robóticos mediante los cursos presenciales que programamos en nuestra red de centros certificados.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.