Jornada sobre la Fábrica del Futuro en Sevilla de la mano de los líderes de la automatización colaborativa

Jornada sobre la Fábrica del Futuro en Sevilla de la mano de los líderes de la automatización colaborativa

Tras el éxito de la primera edición que concentró a más de 250 personas en Valencia hace unos meses, Universal Robots, junto con sus socios Schunk e Infaimon, ofrecieron su segunda Jornada titulado “El Enfoque Práctico de la Automatización 4.0” en Las Setas de Sevilla el pasado 16 de mayo. Con una serie de demostraciones y ponencias, brindaron la oportunidad a empresas andaluzas para analizar cómo la manipulación robótica con visión artificial será la clave de la fábrica del futuro.

También fue una ocasión para presentar soluciones prácticas que permiten a las empresas locales de cualquier tamaño automatizar sus procesos de fabricación y ser más competitivas, es decir, la automatización industrial al alcance de todos: simple, flexible y asequible.

Uno de los objetivos de esta segunda edición de esta Jornada “El Enfoque práctico de la Automatización 4.0” fue conocer el lado humano de la tecnología escuchando la opinión de los expertos sobre la automatización 4.0. Los visitantes al evento, además de asistir a las ponencias programadas, tuvieron la oportunidad de ver, tocar y experimentar la rapidez y facilidad de integración de las aplicaciones de robótica colaborativa basadas en manipulación robótica con visión artificial.

TBD 4
TBD 4
TBD 5
TBD 5
Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

LinkedIn
Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076