Uno de los mayores fabricantes mundiales de accesorios de baño y autopartes, Xiamen Runner Industrial Corporation en China, ha instalado 64 robots UR para mejorar la eficiencia del proceso de producción mediante el establecimiento de una línea de producción altamente eficiente, flexible y confiable. Los robots de UR se instalan en 10 aplicaciones diferentes que van desde el moldeo por inyección, el cuidado de máquinas, las pruebas de gases y el montaje de productos.
Antes de implementar los robots de UR, la mayoría de las operaciones en Runner Corporation eran manuales y la fatiga del operador planteaba riesgos tanto para la seguridad como para el rendimiento del producto. La empresa se dedicó a desarrollar una línea de producción altamente eficiente, flexible y confiable.
“Nuestro objetivo es satisfacer la demanda del mercado mejorando la eficiencia del proceso de producción. Universal Robots nos sorprendió con su eficiencia y la calidad, que es mucho más alta que los robots tradicionales", dice William Xie, ingeniero jefe de Xiamen Runner Corporation.
Mr. William Xie, Chief EngineerEl robot colaborativo es una poderosa innovación en el sector de la fabricación industrial, que permite una producción automatizada con una flexibilidad sin precedentes

Los Universal Robots de Runner se instalaron, ajustaron y pusieron en producción rápidamente:
"Con UR, un nuevo proyecto puede estar en marcha en una semana, mientras que se tarda hasta seis meses en preparar un robot tradicional", dice Yiping Chen, gerente de automatización de Xiamen Runner Corporation.
Con juntas flexibles y tamaño compacto, los robots pueden trabajar en tándem, compartiendo el mismo espacio de trabajo en áreas con limitaciones de espacio. Otra innovación en Runner es ampliar el alcance y la eficiencia de los robots UR instalando el robot en un riel deslizante, eliminando la necesidad de mover una máquina fija mientras se soporta la operación de múltiples estaciones de trabajo.
Al preinsertar una pieza, un robot UR puede operar tres conjuntos de máquinas de moldeo por inyección. Con una herramienta de seis pinzas montada en una articulación de muñeca flexible, el robot cambia rápidamente a cualquier posición de carga.
Los robots UR realizan el montaje del producto cogiendo una tuerca de la salida del disco de vibración y colocándola en el punto, recogen la pieza a mecanizar y finalmente retiran los productos montados. El pick and place guiado por visión también es una tarea que ahora realizan los robots UR equipados con un sistema de visión para localizar con precisión las piezas. El sensor de visión ubica el objeto y su nomenclatura en un transportador y bloquea la pinza en objetos colocados al azar.

Runner ha sido testigo de un fuerte aumento en el rendimiento de sus productos desde el despliegue de los robots UR, mientras que la redistribución de los puestos de trabajo ayudó efectivamente a reducir la tasa de rotación de empleados de la empresa.
"A medida que los robots colaborativos se desarrollen y se adopten ampliamente, la automatización ya no estará asociada con la producción en masa de productos estandarizados. Las líneas de producción automatizadas permitirán pequeños volúmenes de varios productos personalizados. Soy muy positivo ante la perspectiva de Universal Robots", dice el Sr. Xie.
Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...