RSS Manufacturing y Phylrich, con sede en California, que fabrican accesorios de plomería y accesorios para grifos, necesitaban cumplir con un nuevo pedido mensual de 700 válvulas. Su máquina CNC era capaz de producir 400 válvulas por mes con dos turnos, por lo que incluso si ponían un tercer turno, todavía no sería suficiente para cumplir el objetivo.
Al añadir un UR5 a su configuración de producción, RSS aumentó significativamente la velocidad de producción y también abrió un 30% más de capacidad en la maquinaria existente. Como resultado, el fabricante estadounidense ahora es competitivo con los competidores extranjeros.
En lugar de comprar otra máquina CNC, RSS decidió buscar en el mercado brazos robóticos. Sin embargo, la solución tendría que coincidir con la instalación de producción de tiradas cortas altamente especializada de RSS con un tiempo de respuesta tan rápido como 24 horas.
Geoff Escalette, CEOEn un entorno flexible como este, necesita un robot flexible. Uno que pueda funcionar sin jaulas de seguridad, uno que sea portátil y uno que pueda reprogramarse rápidamente.
Las muchas demandas de RSS fueron satisfechas por un UR5. El brazo robótico se puso a trabajar 24/7 y en 11 días el pedido de 700 válvulas estaba listo para ser enviado. Y este fue solo el primer paso hacia la optimización de la producción. Cuando se desplegó el UR5 para alimentar tubos en un doblador de tubos de mandril, el equipo de RSS se llevó una sorpresa.
“No esperábamos que el robot pudiera funcionar tan rápido. Empujó los límites de la curvadora de mandril tanto que el sistema hidráulico de la curvadora se sobrecalentó y comenzó a funcionar mal", dice Escalette. "Pero produjo 1500 piezas en cuatro horas. Nos habría llevado de dos a tres días realizarlo con mano de obra. Ahora hemos optimizado la dobladora para mantenernos al día con el robot”.
El plan maestro de RSS era ser competitivo con los fabricantes extranjeros y traer de vuelta los empleos de fabricación a los EE. UU. Y la UR5 ha contribuido significativamente a este plan. El brazo robótico no solo permite aumentar la velocidad de producción sin comprar máquinas CNC adicionales. La UR5 también ha abierto un 30% más de capacidad en la maquinaria existente.


Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...