Prysm Industrias se acercó a Universal Robots para obtener una solución que permitiera a su negocio familiar de moldeo por inyección de plástico por contrato mejorar aún más su producción de alta calidad, al tiempo que aumentaba la productividad y la satisfacción del personal, con la instalación de un brazo robótico industrial colaborativo, un UR5.
Para Industrias Prysm, la precisión es clave. Su negocio de moldeo por inyección de plástico con sede en Dandenong, Victoria, ha estado produciendo contenedores de alta calidad durante más de 40 años, abasteciendo a varios de los minoristas más grandes de Australia. Con esto en mente, la consistencia ha sido esencial para su empresa, por lo que durante tantos años la tarea de aplicar etiquetas adhesivas se había confiado a sus hábiles operadores. Sin embargo, esta también era una tarea que la empresa consideraba increíblemente repetitiva, y podría realizarse mejor de forma robótica.
El desafío para Universal Robots sería instalar una solución de automatización que pudiera ofrecer este alto nivel de precisión y volumen de manera efectiva, que también permitiera al personal la libertad de realizar actividades más satisfactorias en otros lugares. Esto significaba poder al menos coincidir con el elemento humano, que previamente había aplicado una etiqueta del producto cada 6-7 segundos.
Al conocer la tecnología de Universal Robots a través de Sensorplex, uno de nuestros distribuidores australianos, Prysm seleccionó el robot colaborativo UR5 como una solución perfecta que podría hacer frente a sus requisitos específicos y carga útil.
A través de Sensorplex, los empleados de Prysm recibieron capacitación básica y soporte completo para la implementación y el funcionamiento del robot colaborativo, lo que ahora le ha dado a la empresa una solución flexible y un rápido retorno de la inversión. Cada día que el robot colaborativo está en funcionamiento, Prysm ha reportado un ahorro de $ 550 solo en gastos de etiquetado, lo que significó que el robot colaborativo pudo pagarse a sí mismo en menos de doce meses.
Matt Murphy, Operations Manager, Prysm IndustriesHemos visto una mejor consistencia del producto, específicamente en la etiqueta, y también ha liberado a nuestros operadores para operar más maquinaria, y al hacerlo estamos ahorrando alrededor de $ 500 por día, lo que ha llevado al robot a pagarse a sí mismo en 12 meses.
El robot colaborativo ahora realiza varias tareas en un espacio confinado, pero con la capacidad de reposicionarse fácilmente. Esto significa que, a diferencia de las otras soluciones automatizadas en el lugar de trabajo de Prysm, el personal puede mover y reprogramar fácilmente el robot colaborativo en minutos, según sea necesario. Una interfaz gráfica de usuario con una función de enseñanza permite a un operador simplemente agarrar el brazo robótico y mostrarle cómo se debe realizar un movimiento. La interfaz fácil de usar permite al personal arrastrar y soltar las rutinas para hacer su programación.
Prysm Industrias ahora utiliza el robot colaborativo para todos sus proyectos de etiquetado, por lo que los empleados pueden concentrarse en ejecutar varias máquinas más y pueden participar en tareas más interesantes en toda la fábrica. Esto ha significado que, además de aumentar la productividad, la flexibilidad y la reducción de costes, ha ayudado a contribuir a un lugar de trabajo mucho más feliz.
Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...