El crecimiento requirió que Multi-Wing CZ encontrara una manera de aumentar la producción en la configuración existente con solo un espacio limitado. Un UR5, que no requería protección de seguridad, resolvió el problema al liberar 336 horas adicionales de capacidad por año. Como bono adicional, el coste de producción de cada unidad ha bajado un 10-20% y se ha traducido en un ahorro anual de casi 7.000 euros.
La pequeña empresa Multi-Wing CZ fabrica soluciones de ventiladores axiales para aplicaciones de ventilación. Habiéndose convertido en una organización global, Multi-Wing CZ necesitaba automatizar los procesos de producción para mantenerse al día con la creciente demanda. Sin embargo, el espacio de trabajo confinado necesitaba una solución que no requiriera una barrera de seguridad.
"Sabíamos claramente desde el principio lo que queríamos: un robot pequeño y económico que fuera lo suficientemente rápido y versátil, y que pudiera funcionar sin protección de seguridad para ahorrar espacio de trabajo", dice David Hosek, gerente junior de desarrollo de producción en Multi-Wing CZ.
Multi-Wing CZ optó por un robot UR5 para su torno automático, que mecaniza piezas fundidas de aluminio en cubos. El brazo robótico lleva las piezas fundidas sin terminar de un contenedor al torno, las retira después del mecanizado y luego las entrega a una máquina brochadora automática donde se corta la ranura. Y lo hace sin protección de seguridad. La eliminación de la barrera de seguridad permitió a Multi-Wing CZ cambiar la disposición del centro robótico y ganar más espacio en el taller de máquinas.
La instalación del UR5 ha hecho que el coste de producción de cada unidad sea un 10-20% más barato y haya aumentado la capacidad en 336 horas adicionales al año. Esto se ha logrado con una aceleración de alimentación del 70% y una aceleración de 10 segundos en la sustitución de piezas de la máquina.
David Hosek, Junior Manager for Production DevelopmentEn comparación con los robots de fabricantes competidores, la adquisición del UR5 nos proporcionó un retorno de la inversión más rápido. No hemos tenido ningún problema con esta solución flexible, rápida y asequible que nos ha traído numerosos ahorros y nuevas posibilidades. No podríamos estar más contentos con la tecnología Universal Robots


Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...