Desde la primera prueba hasta 40 cobots: cómo Junior Kühlkörper automatizó su flota de maquinaria

Junior Kühlkörper

Vea cómo Junior Kühlkörper automatizó su flota de maquinaria

En resumen

Durante más de 40 años, Junior Kühlkörper GmbH ha estado fabricando componentes de precisión de alta calidad y disipadores de calor hechos de aluminio. Su base de clientes es diversa, desde la tecnología solar hasta la industria ferroviaria. Lo mismo se aplica a la variedad de componentes y tamaños de lote. Para mantener una producción flexible y aliviar a los empleados, Junior cuenta con más de 40 robots colaborativos. Estos robots cargan fresadoras CNC, descargan piezas y paletizan en las sierras. Ya sea que se trate de un UR5e o un UR30, ya sea en una celda estándar o simulada en 3D, los cobots aseguran procesos sin problemas en Junior al tiempo que brindan a los empleados la libertad de desarrollar sus propias ideas de automatización.

El desafío

Pocos proveedores de componentes de precisión tienen un alcance tan amplio como Junior Kühlkörper. La empresa se esfuerza por cumplir con los requisitos específicos de cada cliente con la más alta calidad. El gerente de operaciones Thomas Borchard tenía como objetivo hacer que la producción fuera más flexible y eficiente: "Hacemos muchas cosas posibles para nuestros clientes. Eso requiere ajustes rápidos. Sin automatización, no llegarás lejos." Al mismo tiempo, quería aliviar a su equipo de tareas repetitivas, al tiempo que les ofrecía nuevas oportunidades para dar forma activa al proceso de producción.

Junior Kühlkörper

Industria Metal & Machining
País Germany
Number of employees 200+
Cobot utilizado UR5e, UR10e, UR20, UR30

Impulsores clave del valor:

  • Satisfacer la demanda de clientes muy diversos
  • Formación intuitiva para empleados
  • Aliviar a los operadores de tareas repetitivas

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Centros de mecanizado CNC de carga
  • Manipulación de piezas en sierras y otras máquinas herramienta
  • Paletizado de componentes

Retos de automatización resueltos:

  • Tiempos de ciclo más cortos debido a la carga flexible de la máquina
  • Cambio rápido y alta flexibilidad con celdas móviles
  • Alivio de las tareas monótonas, lo que permite centrarse más en la calidad del producto

Cómo lo han hecho

De un experimento a la automatización a escala

Con una verdadera mentalidad práctica, Thomas Borchard implementó el primer cobot en 24 horas: compró uno usado, lo recogió con un remolque y lo montó frente a una máquina la misma noche. Lo que comenzó como un proyecto espontáneo se ha ido ampliando sistemáticamente en los últimos tres años. Hoy en día, alrededor de 40 cobots operan en el centro de mecanizado CNC de Junior, cargando máquinas, apilando componentes y realizando tareas de manejo simples.

Observe cómo la UR30 demuestra toda su potencia en esta fresadora CNC Chiron.

Desarrollar experiencia interna para adaptarse a la demanda

Después de completar su formación en línea a través de la UR Academy, los operadores de máquinas de Junior programan los cobots ellos mismos. Esto permite al equipo responder rápidamente a las nuevas demandas, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. Junior incluso ha desarrollado su propia célula cobot estándar, que se puede mover y reconfigurar de manera flexible, dondequiera que una máquina esté sobrecargada o un empleado necesite ayuda.

Para aplicaciones más complejas, Junior las simula y diseña en 3D antes de su implementación. "Para aplicaciones complejas con cobots UR, la simulación 3D nos da fiabilidad en la planificación", explica Borchard.

Con su alcance de 1.750 mm, el UR20 descarga una sierra y apila componentes.

Los cobots han cambiado por completo nuestras operaciones diarias. Solíamos hacer mucha carga manual, ahora solo le enseñamos la tarea a un cobot. Somos mucho más flexibles y también es divertido.

Thomas Borchard, Operations Manager
Junior instaló 40 cobots en su producción

Cobots: una parte indispensable de la producción

Hoy en día, los robots colaborativos son esenciales en este fabricante por contrato en Sauerland. Destacan también su durabilidad y fiabilidad. "Los cobots UR rara vez se descomponen. Y si lo hacen, podemos solucionar la mayoría de los problemas nosotros mismos", dice Borchard.

Para mantenerse autosuficientes en las reparaciones, varios empleados de Junior completaron la capacitación de servicio de Universal Robots en Munich. Ahora pueden diagnosticar y resolver errores de hardware y problemas de programación de forma independiente.

Asistencia de cobot cuando sea necesario

Soporte fiable para el futuro basado en cobots

Para preguntas técnicas más complejas, Junior trabaja en estrecha colaboración con el equipo de soporte de Universal Robots."Tenemos una gran relación con Universal Robots. Su equipo de soporte es fiable y rápido para ayudar. Colaboramos en igualdad de condiciones y encontramos soluciones juntos."

Aunque Borchard no dice tener una "bola de cristal", mira con optimismo hacia el futuro: "Cuarenta cobots son solo el comienzo. En todas las instalaciones de producción existen tareas monótonas; solo hay que identificarlas. Y si quieres seguir siendo competitivo como fabricante por contrato en Alemania, no puedes ignorar a los cobots".

Póngase en contacto con Universal Robots

Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Contratar en épocas de escasez de mano de obra
Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076