--

Los cobots UR aumentan la productividad y la satisfacción laboral de los empleados

Franke Küchentechnik AG

En resumen

El fabricante suizo de cocinas Franke quería racionalizar su producción de fregaderos de cocina para reducir costes e impulsar la competitividad. Eligieron un robot UR5 para ayudar con tareas de producción repetitivas y de bajo impacto dentro de un área confinada. La solución UR5 ha superado todas las expectativas y ayuda a producir 10.000 unidades al año.

La transformación empresarial

Franke produce más de 10.000 fregaderos de cocina al año. Después de presionar la unidad de fregadero de aluminio, los bloques de montaje se pegan a cada lado. La tarea repetitiva podría automatizarse, ahorrando pegamento y reduciendo la probabilidad de error humano al pegar los bloques de montaje. El desafío clave fue identificar una solución que pudiera dispensar el pegamento y unir los bloques de montaje en todos los lados.

Destacados del caso

Industria Metalurgia y mecanizado
País Europe
Número de empleados 1000+
Cobots utilizados UR5
Video — Franke Küchentechnik AG, Suiza
Funcionamiento seguro y flexible

Funcionamiento seguro y flexible

La solución se basó en un brazo robótico UR5 de Universal Robots. Garantizaba un funcionamiento seguro y flexible sin necesidad de pantallas y podía girar 360 grados, perfecto para el desafío de montar los bloques en todos los lados. La solución UR5 ofrece una precisión milimétrica y utiliza solo la cantidad de pegamento especificada previamente para cada unión. Esto ahorra a Franke existencias inutilizables/dañadas y materiales desperdiciados.

Al aprovechar una solución UR5 de Bachmann Engineering, Franke ha liberado valiosos recursos de la empresa. Ahora, los empleados pueden agregar valor a otros pasos en el proceso de producción al tiempo que aumentan su satisfacción laboral general al darles tareas más interesantes y variadas. El UR5 entró en producción en noviembre de 2011 y ha operado sin parar desde entonces. Franke ahora está estudiando formas de desplegar robots UR en otros lugares para trabajar codo con codo con el personal.

Retos de automatización resueltos:

  • Alivió a los empleados de tareas extenuantes y repetitivas, al tiempo que mejoró la eficiencia operativa de la línea de producción.
  • Reduce el desperdicio de material.

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Colaborativo y seguro
  • Configuración rápida
  • Recuperación rápida

Tareas realizadas por robots colaborativos

  • Ensamblaje DE encolado

Póngase en contacto con Universal Robots

Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Contratar en épocas de escasez de mano de obra