--

La automatización cobot ayuda a ahorrar más del 35%de los costes laborales

BTC Mold CO., LTD.

En resumen

BTC Mold introdujo cuatro cobots UR5 en sus líneas de producción de moldes de inyección de plástico para mover, paletizar, recoger y colocar productos para la inspección. Con brazos cobot flexibles y una programación fácil, los cobots UR son adecuados para procesos de fabricación en los que interviene una ergonomía compleja. Estos cobots ahorraron más del 35%del coste de mano de obra para BTC Mold y resolvieron una grave escasez de mano de obra causada por problemas ambientales laborales como el ruido. También redujeron significativamente el riesgo de riesgos laborales en la fábrica.

La transformación del negocio

Ahora, el 11%del proceso de fabricación de BTC Mold está respaldado por cobots UR: una mayor agilidad ha mejorado la eficiencia en la utilización del espacio y ha ayudado a la empresa a mantenerse flexible tanto en la operación como en la estrategia. Por lo tanto, BTC Mold ahora puede adaptar inmediatamente sus líneas de producción a la demanda de los clientes de alta mezcla y bajo volumen de producción, proporcionando productos personalizados de alta calidad y optimizando la competitividad general de la empresa.

BTC Mold, un fabricante de moldes de inyección de plástico de "proceso completo", se ha comprometido a desarrollar y optimizar las tecnologías de moldeo de plástico durante más de una década, ofreciendo productos de alta calidad a clientes en Taiwán y en el extranjero como FEC, SENOR y reconocidos minoristas de muebles en Europa. Al automatizar el proceso de producción, la empresa espera lograr sus objetivos de una calidad de producto más estable y una mayor producción en masa en un servicio de fabricación más completo para los pedidos de alto volumen y bajo volumen de los clientes.

BTC había introducido equipos de producción automatizados de gran tamaño en sus líneas de producción. Pero estas máquinas gigantes eran ruidosas, voluminosas y arriesgadas, y requerían un gran espacio para la instalación y la distancia de seguridad. Otros problemas como la contratación y la escasez de mano de obra también dificultaron que la empresa lograra la flexibilidad operativa y estratégica que se haría necesaria cuando aumentara la producción. Por lo tanto, BTC Mold esperaba llenar su brecha laboral mediante la introducción de cobots flexibles y de bajo riesgo. Con la capacidad de los cobots para trabajar en estrecha proximidad con los humanos, la empresa también quería reasignar recursos humanos en las líneas de producción, optimizar la eficiencia de la producción y reducir los riesgos laborales en un lugar de trabajo más amigable y seguro para los empleados.

BTC Mold CO., LTD.

Industria Metalurgia y mecanizado
País Asia
Número de empleados 50-100
Cobots utilizados UR5
Video — BTC Mold CO., Taiwán

La solución

BTC Mold ha introducido cuatro cobots UR5 para mover, paletizar, recoger y colocar productos para la inspección.

Como los cobots UR pueden ayudar a los empleados humanos a evitar trabajar en un entorno ruidoso lleno de equipos automatizados de gran tamaño, ayudaron a BTC Mold a ahorrar más del 35%del coste laboral y resolvieron los problemas urgentes de la empresa de alta rotación de trabajadores y escasez de mano de obra.

Los cobots UR se pueden operar sin jaulas (sujeto a evaluación de riesgos)y pueden trabajar cerca de humanos. En el pasado, los productos tenían que ser empacados en cajas por trabajadores manuales; como los trabajadores tenían que agacharse al poner los productos en las cajas, tendían a desarrollar dolor en las articulaciones y la cintura con el tiempo. La introducción de los cobots UR alejó a los empleados de BTC Mold de las tareas repetitivas, reduciendo su riesgo de riesgo laboral causado por largos períodos de trabajo duro. Además, como los trabajadores pueden aprender a resolver problemas básicos en solo una hora, más del 80%de los empleados han trabajado con cobots. Los cobots de UR ayudan a los empleados a transformarse de profesionales a supervisores, lo que a su vez permite a la empresa asignar mano de obra con flexibilidad y aumentar la eficiencia de la producción.

Capaces de moverse en rotación de 360 grados en cada eje, los cobots UR pueden simular fácilmente la ergonomía y adaptarse a diferentes necesidades en las líneas de producción. Al empaquetar productos de plástico en cajas, por ejemplo, los ángulos y posiciones pueden variar con diferentes productos y algunos deben colocarse en ciertos ángulos o los productos podrían colapsar o aplastarse. Con el sistema de seguridad patentado de UR s, los cobots UR pueden proteger los productos durante todo el proceso de envasado, reduciendo significativamente la tasa de fallos de una manera segura y rápida. Una tarea que involucra un palé con dos cajas ahora se puede terminar en 20 minutos, mientras que el uso de robots industriales en el mismo proceso podría colapsar y arruinar los productos.

Fácil e intuitivo de usar

Fácil e intuitivo de usar

Además, los cobots UR se pueden programar y operar fácilmente de una manera intuitiva, rápida y sencilla, con asistentes de configuración incorporados para mejorar la eficiencia de la programación y permitir una fácil integración con otros equipos de automatización. Un solo cobot es suficiente para manejar múltiples tareas, incluidas las pruebas, la clasificación y la paletización. Aprovechando los cobots UR5 y los sensores de visión existentes en sus líneas de producción, BTC Mold utiliza los cobots para recoger los recipientes de plástico y colocarlos frente a los sensores para la inspección de la tasa de rendimiento. La empresa ya no necesita liberar espacio para máquinas de automatización de diferentes funciones, y a medida que la capacidad continúa expandiéndose, los cobots UR han simplificado efectivamente el proceso de producción automatizado y el espacio se utiliza ahora de una manera más eficiente. Como resultado, la empresa puede invertir más recursos en I + D y avances tecnológicos, lo que a su vez está creando un círculo virtuoso para el crecimiento de la empresa.

Carga y colocación

Carga y colocación

BTC Mold utiliza los cobots para recoger los recipientes de plástico y colocarlos frente a los sensores para la inspección de la tasa de rendimiento

BTC Mold CO., LTD

BTC Mold CO., LTD

De derecha a izquierda, BTC Mold Project Leader Engineer Fan, Purchasing Denise Chang, Executive Assistant William Tian y Factor Operator Lee.

Cobots y humanos

Cobots y humanos

Los cobots UR pueden trabajar con humanos en proximidad cercana (sujeto a evaluación de riesgos)

Retos de automatización resueltos:

  • Escasez de mano de obra en la línea de producción
  • Ambiente de trabajo/mejora de la calidad
  • Mejor protección del lugar de trabajo para los empleados

Impulsores clave del valor:

  • Llenar el vacío de mano
  • de obra Reducción de lesiones laborales de los empleados
  • Asignación de mano de obra más flexible
  • Utilización más eficiente del espacio

Tareas realizadas por robots colaborativos

  • Paletizado de pick and place

Póngase en contacto con Universal Robots

Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Contratar en épocas de escasez de mano de obra
Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076