<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Eliminación de material

Reduce el desperdicio y aumenta la precisión mediante el uso de un robot UR para aplicaciones de eliminación de material. Ya sea que estés lijando, perforando o rectificando superficies, los robots colaborativos pueden funcionar con movimientos de alta precisión y presión constante, lo que resulta en una eliminación de material efectiva y de alta calidad en formas intrincadas.

Eliminación del material de la aplicación

Reducción de costes, precisión de pulido

La eliminación de materiales es un paso crítico en la fabricación, ya que transforma los componentes en bruto en unidades precisas y de alta calidad que se integran a la perfección en sistemas complejos. Ya sea que te centres en refinar un nuevo producto para cumplir con estrictos estándares de rendimiento y seguridad o en restaurar artículos desgastados y defectuosos, la eliminación de material requiere una precisión excepcional: procesar cuidadosamente el material para cumplir con las especificaciones exactas mientras se optimiza la gestión de residuos.

Sin embargo, la tarea dista mucho de ser sencilla. Requiere operadores capacitados e implica altos riesgos, especialmente cuando se trabaja con materiales resistentes, se completan largos tiempos de ciclo y se manejan peligros potenciales como herramientas de corte y altas temperaturas. Los cobots con detección de fuerza y par proporcionan la solución perfecta, asegurando la precisión, minimizando el desperdicio y agilizando todo el proceso, desde la molienda hasta la perforación, al tiempo que mantienen una operación segura y rentable.

Los cobots de eliminación de material en acción

Aumentar la seguridad y la consistencia

Aumentar la seguridad y la consistencia

Los operadores de eliminación de materiales se enfrentan a numerosos obstáculos, incluidos materiales resistentes, largos tiempos de ciclo para trabajos a gran escala y de alta precisión, y problemas como vibraciones e inestabilidad en las piezas de trabajo. Con la detección de fuerza y par incorporada, los robots colaborativos ofrecen una precisión milimétrica, asegurando una colocación consistente de la herramienta y reduciendo la merma y la chatarra. Ya sea esmerilando, desbarbando, fresando, enrutando o perforando, los cobots agilizan las operaciones y aumentan la rentabilidad.

Lijado y pulido

Lijado y pulido

El lijado tradicional requiere trabajo manual y puede ser un trabajo agotador, lento y repetitivo. Los brazos robóticos pueden programarse para alisar y pulir la superficie de un material antes de pintarlo o terminarlo, produciendo resultados consistentes y precisos durante períodos prolongados. Los empleados humanos pueden ser liberados para tareas más cualificadas.

Perforación

Perforación

Perforar es un trabajo exigente y repetitivo que puede provocar fatiga y tensión. Los robots colaborativos de UR proporcionan una precisión constante durante largos períodos, liberando a los trabajadores para que se centren en trabajos más calificados y menos exigentes físicamente. Este enfoque mejora la productividad y prioriza el bienestar de los trabajadores al reducir la carga de trabajo manual.

Molido

Molido

Los cobots pueden moler con movimientos de alta precisión y presión constante, lo que da como resultado superficies rectificadas uniformemente en todo momento. Los robots UR pueden realizar patrones de molienda complejos y multidireccionales con facilidad, y se pueden calibrar parámetros críticos como la velocidad, el patrón y la presión. El hardware y el software de valor añadido, como los sensores de fuerza integrados, también pueden permitir que los cobots autorregulen la presión de molienda para evitar daños.

Completa tu cobot

Nuestros robots industriales colaborativos requieren complementos para alcanzar su máximo potencial. Este mundo de productos adicionales en un ecosistema completo por sí solo. En Universal Robots nos enorgullecemos de nuestro ecosistema, que se llama UR+.

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Contacta con Universal Robots

Miles de empresas confían en los robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad-
    Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • El personal a través de la escasez de mano de obra