Hacer que la tecnología de robots sea accesible para todos
Universal Robots fue fundada en 2005 por Esben Østergaard, Kasper Støy y Kristian Kassow, que se conocieron en la Universidad del Sur de Dinamarca. Inspirados por el enorme potencial de la robótica, pero frustrados por las limitaciones de los robots industriales existentes, se propusieron revolucionar el campo.
Una visión nacida de la innovación
Imaginaron robots que no solo eran fácilmente reprogramables, sino también lo suficientemente versátiles como para ser reutilizados para diversas funciones en las fábricas. Esta visión surgió de dos proyectos de investigación universitarios destinados a simplificar y mejorar la automatización.
De la investigación a la realidad
El primer proyecto tenía como objetivo crear un robot de juguete tan fácil de programar que un niño pudiera hacerlo en media hora. El segundo abordó la necesidad de la industria alimentaria danesa de una solución de automatización flexible, que permita a los empleados de la fábrica reconfigurar las líneas de producción para nuevos productos. Los robots industriales tradicionales demostraron ser demasiado rígidos y complejos para la tarea, lo que llevó al equipo a buscar una mejor solución.
El nacimiento del cobot
Al fusionar los aprendizajes de estos proyectos, los fundadores de Universal Robots crearon el primer robot colaborativo comercialmente viable (cobot) del mundo. Este innovador invento era fácilmente programable y altamente versátil, transformando la forma en que las empresas abordan la automatización. Los cobots de Universal Robots permitieron a los empleados gestionar los cambios de producción de forma rápida y eficiente, haciendo que la automatización avanzada sea accesible para empresas de todos los tamaños.
Una misión que perdura
La búsqueda original de nuestros fundadores todavía se refleja en la misión de nuestra empresa: la automatización para todos. En cualquier lugar.
Fundada en colaboración
Construir un ecosistema era un objetivo importante para los fundadores de nuestra empresa. Desde el principio, imaginaron un sistema de código abierto donde otros pudieran usar la plataforma cobot para crear soluciones nuevas e innovadoras. Estaban convencidos de que la colaboración crearía más valor para la comunidad de desarrolladores y los usuarios finales.
Al invitar a otros a unirse al movimiento cobot y aprovechar las fortalezas de los demás, nuestros fundadores construyeron algo verdaderamente único. Hoy en día, existe un equipo global para crecer y apoyar a los cientos de desarrolladores en la plataforma.
No se trata solo de números. Se trata del impacto que esos 100.000 cobots han tenido en fábricas, talleres y almacenes de todo el mundo. Cada uno es una prueba de lo que sucede cuando la innovación se encuentra con la colaboración. Prueba de que nuestra misión, la automatización para cualquier persona, en cualquier lugar, no es solo un eslogan. Está pasando.
Universal Robots presenta el Acelerador de IA en ROSCon en Odense, Dinamarca. Habilitado por el software de próxima generación PolyScope X de UR e impulsado por Jetson AGX Orin de NVIDIA, este software y hardware listos para usar está creado para permitir aún más el desarrollo de aplicaciones cobot impulsadas por IA.
de Universal Robots, junto con MiR, celebra un logro histórico al inaugurar su nueva sede conjunta ubicada en la ciudad de Odense. La nueva sede se extiende por 20.000 metros cuadrados y está diseñada para dar cabida a 600 empleados de ambas empresas, lo que facilita la colaboración cruzada sin problemas.
En Automatica en Múnich, Universal Robots presenta un nuevo cobot de carga útil de 20 kg.
El UR20 es el primero de la próxima generación de cobots industriales de Universal Robots diseñados para llevar el rendimiento a nuevas alturas, al tiempo que adopta las características distintivas de UR de versatilidad, usabilidad y pequeñas huellas.
Cuenta con un diseño de junta completamente nuevo que permitirá tiempos de ciclo aún más rápidos, así como la capacidad de manejar cargas más pesadas. Su alcance de 1750 mm ha sido diseñado para trabajar a toda la altura del europalet estándar.
Universal Robots abre su centro de formación número 100
UR ahora tiene centros de capacitación en 23 países de todo el mundo.
Nueva sede innovadora
Junto con su empresa hermana MiR, Universal Robots inaugura una nueva sede de última generación en Odense, Dinamarca. Será el centro de cobots y robots móviles autónomos (AMR) más grande del mundo y se espera que esté terminado en enero de 2024.





La carga útil del UR10e se incrementa a 12,5 kg (27,55 libras).
Universal Robots alcanza un hito en la industria con más de 50.000 robots colaborativos instalados en todo el mundo.
Universal Robots lanza el UR16e de 16 kg para trabajos pesados que puede realizar tareas de alta carga útil, como la manipulación de materiales pesados, el cuidado de máquinas pesadas, el embalaje y el paletizado.
Una nueva generación de cobots de Universal Robots, llamada e-Series, se lanza en el salón Automatica de Múnich. La nueva plataforma eleva el estándar para los robots colaborativos y permite un desarrollo e implementación de soluciones aún más rápidos.
“El Premio Nobel de Robótica”.
El cofundador de Universal Robots, Esben Østergaard, recibe el Premio de Robótica Engelberger 2018 de la Asociación Americana de Industrias Robóticas (RIA). Considerado durante mucho tiempo el "Premio Nobel" de robótica, el premio reconoce el desarrollo de los brazos robóticos colaborativos de Universal Robots como uno de los avances tecnológicos más significativos que han surgido de la comunidad robótica en décadas.
Se lanza la Academia Universal de Robots para aumentar aún más la alfabetización de los robots. Consiste en módulos de e-learning gratuitos que conforman la formación básica de programación para cobots UR.
Universal Robots presenta UR+, un ecosistema único que aporta valor a la comunidad de desarrolladores, distribuidores y usuarios finales.
Universal Robots lanza el cobot de mesa UR3. El nuevo cobot de carga útil de 3 kilogramos es ideal para tareas de montaje ligeras y escenarios de bancos de trabajo automatizados.
Teradyne Inc. (Nasdaq: TER) adquiere Universal Robots por 285 millones de dólares.
Se lanza el cobot de carga útil de 10 kg de Universal Robots, UR10. Está dirigido a fabricantes con tareas más grandes, el UR10 cuenta con una capacidad de elevación de 10 kg y un alcance de 130 cm. La compañía también establece una subsidiaria estadounidense, con sede en Nueva York, EE. UU.
El primer producto de Universal Robots, lanzado en 2008, fue el UR5, un brazo robótico articulado de seis articulaciones que revolucionó el mercado de los robots industriales. Los distribuidores venden los primeros cobots UR5 en Dinamarca y Alemania.
Universal Robots es fundada por Esben Østergaard, Kasper Støy y Kristian Kassow, que se conocieron en la Universidad del Sur de Dinamarca. Su objetivo: hacer que la tecnología de robots sea accesible para las pequeñas y medianas empresas mediante el lanzamiento de un robot liviano, cobot, que sea fácil de instalar y programar.