UR+Plattform um Anwendungskits erweitert

UR+Plattform um Anwendungskits erweitert

Der führende Anbieter kollaborativer Robotik erweitert seine UR+Plattform um Anwendungskits, die den Schritt zur industriellen Automatisierung für kleine, mittlere und große Unternehmen noch einfacher machen.

Auf der UR+-Plattform sind nun zwanzig bewährte Soft- und Hardware-Kits für die gefragtesten Cobot-Anwendungen verfügbar. Die Plattform bietet das größte und umfassendste Ökosystem der Branche, dessen Produkte auf die nahtlose Integration mit UR-Cobots getestet sind. Durch die Reduzierung wiederkehrender Entscheidungen bei der Konstruktion gängiger Anwendungen verringern die 'Plug and Produce'-Kits Projektrisiko und Komplexität. Sie legen die Basis für eine schnelle Implementierung von Cobots in Aufgabenbereichen wie Endbearbeitung, Qualitätsprüfung, Montage, Maschinenbeschickung, Materialentfernung, Dispensierung und Materialumschlag.

Als weltweit führender Anbieter von kollaborativen Robotern freut sich Universal Robots, sein ausgezeichnetes UR+-Ökosystem um neue Cobot-Applikationen zu erweitern. Kunden müssen die Cobot-Peripheriegeräte nun nicht mehr stückweise auswählen und anpassen, sondern erhalten stattdessen ein Set mit den wichtigsten Komponenten für ihre gewünschte Anwendung. Das Ergebnis sind eine schnellere Bereitstellung und Amortisierung.

Jim Lawton, VP des Produkt- und Anwendungsmanagements bei Universal Robots

Das erweiterte UR+-Ökosystem umfasst nun zwei verschiedene Kategorien: Komponenten und Anwendungskits. Die Kits werden von branchenführenden UR+Partnern entwickelt, die über fundierte Fachkenntnisse verfügen. So wird bei der Implementierung gängiger Anwendungen technischer Mehraufwand vermieden.

Die neue Applikationen-Kategorie beinhaltet insgesamt 20 Kits und soll stetig erweitert werden. Je nach Bedarf sind die Kits weltweit oder in ausgewählten Regionen oder Ländern erhältlich. Sie basieren auf der Software "URCap", die es den Benutzern ermöglicht, alle Peripheriegeräte des UR-Cobots direkt über dessen Teach-Pendant mit einer ganzheitlichen 3D-Benutzeroberfläche zu steuern.

Ein Beispiel ist das Robotiq-Schleifkit, das nun mit über 20 pneumatischen und elektrischen Orbitalwerkzeugen weltweit führender Marken kompatibel ist. Der integrierte Bahngenerator des Kits gewährleistet bei jedem Zyklus eine gleichmäßige Kraftanwendung, erhöht Qualität und Produktivität und reduziert gleichzeitig die Programmierdauer auf wenige Minuten.

Eine Vielzahl der neuen Anwendungssets, wie z.B. der Pick&Place-Schraubsatz von SPATZ - STÖGER, besteht aus mehreren UR+ Lösungen, die über einen einzigen URCap gesteuert werden. Das SPATZ – STÖGER-Schraubset enthält sieben verschiedene UR+ Komponenten, die einen automatischen Werkzeugwechsel und eine Zuführung von Verbindungselementen durch ein Pick&Place-System ermöglichen.

Die Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der Schweißanwendungen für Cobots spiegeln sich in zahlreichen Schweißkits der neuen Kategorie der UR+Lösungen wider. So ist in Nordamerika das Anwendungsset für Cobot-Schweißer von Vectis erhältlich. Es enthält die gesamte Hardware, die vollständig in einen mobilen modularen Montagewagen integriert ist. Der Cobot Schweißer ermöglicht die Einstellung von Webparametern für sauber eingebundene Schweißnähte auf Basis einer Schweißvorlagen-Bibliothek, die Parameter-Startpunkte für gängige Schweißnahtgrößen listet. Dabei ist das Kit 25-40 Prozent günstiger als ein kompletter kleiner Schweißroboter.

In Europa wird das ROBiPAK-Schweißkit eingeführt, das eine perfekte Symbiose aus ABICOR BINZELs Schweißausrüstung und der UR-Cobot-Technologie für das MIG/MAG-Schweißen darstellt. Der "Ready-To-Weld"-URCap steuert die gesamte Hardware einschließlich des luft- oder flüssigkeitsgekühlten Schweißbrennersystems, das für die schnelle Installation an UR-Robotern ausgelegt ist.

"Für die Weiterentwicklung des UR+ Ökosystems hat Universal Robots das Feedback seiner Kunden einbezogen, um die Implementierung von Cobots noch einfacher zu machen", sagt Jim Lawton. "Mit mehr als 200 Produkten und über 400 Entwicklern hat sich die UR+Plattform schnell vergrößert. Sie bietet die umfassendste Komponentenplattform für Cobots in der Branche. Die Erweiterung um die neuen Kits wird unsere Position als Partner bei der schnellen und unkomplizierten Umsetzung von Anwendungen weiter stärken".

Alle Anwendungskits werden auf der neuen erweiterten UR+Website vorgestellt, die ab heute abrufbar ist: http://urrobots.com/applications

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.