<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Zum Hauptinhalt springen

Applikationsvielfalt mit Cobots von Universal Robots auf der Motek erleben

Applikationsvielfalt auf der motek erleben

München/Stuttgart, 2. September 2021 – Mit einer Vielzahl an praxisnahen Applikationen ist Universal Robots (UR) auf der Motek 2021 in Stuttgart anzutreffen. Die internationale Fachmesse, die vom 5. bis 8. Oktober stattfindet, bildet den gesamten Kosmos der Automation ab und ist weltweit führend im Bereich der Produktions- und Montageautomatisierung. In Halle 7 am Messestand 7320, bietet UR umfangreiche Einblicke in die kollaborative Robotik. Dabei setzt der Weltmarktführer aus Dänemark gemeinsam mit seinen Partnern gezielt auf Anwendungsbeispiele, die den Nutzen und die Potenziale der Leichtbauroboter (Cobots) illustrieren.

Wir freuen uns, den Motek-Besuchern unsere Cobots und ihre Anwendungsmöglichkeiten zu zeigen und nach so langer Pause wieder persönlich mit Kunden, Partnern sowie anderen Experten ins Gespräch zu kommen. Eben jenen Austausch schätzen wir sehr, denn er ermöglicht es uns, noch näher dran zu sein an den Bedürfnissen und Herausforderungen unserer Anwender und gemeinsam konstruktive wie innovative Lösungen zu entwickeln.

Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots

einblicke in die Welt von universal robots+

Auf der Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung präsentiert Universal Robots in diesem Jahr folgende Anwendungen:

  • Ein UR5e beweist sich am Messestand im Kabelstecken. Mithilfe der KI-Steuerung MIRAI von Micropsi Industries und einem 2-Finger-Greifer von Robotiq erfasst der ausgestellte UR5e selbst das forminstabile Kabel und steckt es zielsicher unter Einberechnung von Varianzen im Prozess in eine Buchse.
  • An einer weiteren Applikation mit der MATCH-Plattform von Schmalz und der Zimmer Group wird auf der Motek die Flexibilität von Cobots auf das nächste Level gehoben. Dank des mechanischen Werkzeugwechslers, der weder zusätzliche Druckluft- noch elektronische Komponenten benötigt, kann der ausgestellte Cobot vom Modell UR3e seine Endeffektoren überdurchschnittlich schnell, einfach und verschleißfrei wechseln.
  • Wie Unternehmen die Entwicklung von Cobot-Anlagen mit SPS-Funktionalität erheblich vereinfachen können, zeigt ein UR10e ausgestellt am RobIn eBox Schaltschrank von Siemens. Das vorkonfektionierte System enthält dafür alle grundlegenden Komponenten, die zum Verbinden einer SPS mittels PROFINET erforderlich sind, und ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung.
Mithilfe der KI-Steuerung MIRAI von Micropsi Industries und einem 2-Finger-Greifer von Robotiq zeigt ein UR5e seine Kabelsteck-Fähigkeiten (© Micropsi Industries). Beim RobIn eBox Schaltschrank von Siemens steht die Datensicherheit an erster Stelle (© Siemens).Dank der Schulungszelle kommen Auszubildende frühzeitig mit den Cobots in Berührung. 

Früh übt sich, wer ein meister werden will

Dieses Jahr steht mit dem Lehrkonzept UR Education auf der Motek erstmalig auch die Ausbildung mit Cobots im Fokus. Einfach zu bedienen, kompakt und sicher eigenen sich die Roboter für Schüler ideal, um Automatisierungstechnik praktisch zu erlernen. Hier spielt die Hardware-Lernstation mit einem UR3e, die zu sehen sein wird, eine große Rolle: Sie bildet kleinere Applikationen realitätsnah in der Lernumgebung ab und baut auf den E-Learning-Modulen der UR Academy auf. Ergänzt um Materialien wie einen Lehrer-Guide und Handouts hat Universal Robots das Konzept ganzheitlich entwickelt. Besucher der Motek können so live miterleben, wie UR die nächste Generation an die Automatisierung durch Roboter heranführt.

Sebastian Walter auf Kongress Moderne Montage

Interessenten, die noch tiefer in die Welt der Robotik eintauchen wollen, können sich am 6. Oktober um 11:40 Uhr im Vortrag von Sebastian Walter, Head of Sales Western Europe bei Universal Robots, inspirieren lassen. Auf dem Kongress Moderne Montage spricht er über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Cobots in der Montage. Neben den Messeaktivitäten lohnt außerdem auch ein Blick auf die Präsenz-Workshops, die Partner von Universal Robots in ganz Deutschland im Herbst anbieten.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.