<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Zum Hauptinhalt springen
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/c12c2e4fff/smew-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/9e6aa06ac1/smew-desktop.png

UR cobots helfen, die Produktionsraten zu verdreifachen und den ROI in weniger als einem Jahr zu erzielen

SMEW Textilmaschinen

Kurz gesagt

Der Antrieb, sich von einem MSME zu einem KMU und weiter zu entwickeln, zusammen mit erhöhter Produktivität und Präzision, hat SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. veranlasst, die cobots von Universal Robots für die Herstellung ihrer Textilmaschinen zu wählen. Als eines der jüngsten kleinen Unternehmen, das kollaborative Roboter implementiert hat, hat SMEW seine Leistung innerhalb eines Jahres nach der Einführung um 300 % verbessert.

Die SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. ist seit 1958 im Textilmaschinenbau tätig. Sie fertigen Maschinen zum weichen Wickeln, Umwickeln und kundenspezifische Maschinen zum Wickeln. Es begann als kleines Familienunternehmen, das in Ahmedabad seit über 50 Jahren floriert.

SMEW

Industrie Plastic and Polymers
Land Asia
Anzahl der Mitarbeiter 5-25
Cobots verwendet UR10
Video — UR10 Roboter, SMEW Textilmaschinen, Indien

Die Einfachheit und die Nicht-Zaun-Anforderung erfüllten unsere Anforderungen speziell für diese Maschinen. Unsere Bediener finden es sehr einfach zu bedienen. Die Sicherheitsfunktionen sind äußerst wichtig und die +/- 360° -Bewegung hilft dem Roboter, in einem beengten Raum zu arbeiten. Wir hoffen auf eine langfristige Beziehung zu Universal Robots.

Ashish Nagarsheth, MD
Schnellere und einfachere Produktion

Schnellere und einfachere Produktion

Mit der Konkurrenz Schritt zu halten und die neuesten technologischen Fortschritte auf dem Markt zu übernehmen, sind die Bedürfnisse der Stunde. So arbeitete SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. mit Universal Robots zusammen und setzte ihren ersten UR10 [Roboterarm](/%7BlocalLink: 32062%7D) im Januar 2017 ein. Dies stand auch im Einklang mit dem Hebel der Mensch-Roboter-Kollaboration der Industrie 4.0, der für KMU von entscheidender Bedeutung ist, um im neuen Zeitalter der intelligenten Fertigung zu gedeihen.

Die UR cobots werden für Pick-and-Place-Anwendungen verwendet. Dies war eine neue Ergänzung für die Belegschaft, aber die Einfachheit und die bedienerfreundlichen Funktionen der cobots machten die Erledigung von Aufgaben einfacher und schneller.

300 % Produktionssteigerung

300 % Produktionssteigerung

Nach der Aufnahme des cobot in ihre Herstellung erkannte SMEW, dass ihre Produktion von 30 Stück pro Woche auf 80-90 Stück pro Woche gestiegen war; eine 300% ige Steigerung der Produktion über einen kurzen Zeitraum von 8 Monaten. Sie haben in weniger als einem Jahr eine Investitionsrendite erzielt.

Auch die Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit ihrem neuen Mitarbeiter, da der cobot einfach nach ihren Anforderungen programmiert werden kann und es ihnen Spaß macht, mit Robotern zu arbeiten.

Dieser Einsatz wurde von Universal Robots India's führendem Distributor, Ms. Encon Systems mit Sitz in Gurgaon, Nordindien, durchgeführt. Diese Erfolgsgeschichte ist ein Beweis für ihre herausragende Ingenieurarbeit, die sie mit KMU im Land leisten.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Arbeitskräftemangel
  • Sicherheitsraumbeschränkung
  • ROI: in weniger als einem Jahr

Wichtigste Werttreiber:

  • Schnelle Rückzahlung
  • Sicher in der Nähe von Menschen
  • Platzsparend
  • Einfache Programmierung

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Kommissionierung und Platzierung
  • Maschinenpflege

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel