--

UR cobots bringen 75% Produktionssteigerung

Shruti Engineers

Kurz gesagt

Shruti Engineers ist ein Micro Small and Medium Enterprise (MSME) mit Sitz in Pune. Das 10-Mann-Unternehmen fertigt Montagekomponenten für Automobillinien. Bevor ein cobot installiert wurde, war seine Produktion begrenzt. Allerdings konnten sie nun dank eines UR10 die Tagesleistung um 75 % steigern.

Shruti Engineers erkannte, dass cobots erschwinglich, einfach zu bedienen und zu programmieren sind, die Effizienz steigern und sicher für die menschliche Belegschaft eingesetzt werden können. Shruti Engineers verfügte über eine kleine Belegschaft, die in einem einzigen Werk arbeitete, wobei die Produktion auf 300 Maschinenteile pro Tag beschränkt war. Das Unternehmen erkannte, dass es nach Automatisierung suchen musste, um die Leistung zu steigern.

Shruti Engineers

Industrie Metal and Machining
Land Asia
Anzahl der Mitarbeiter 5-25
Cobot verwendet UR10
Video — UR10 Roboter, Shruti Engineers, Indien

Es gibt mehrere Vorteile, einen cobot zu haben. Ich habe erst vor 15 Tagen eine neue Maschine gekauft und plane, auch auf dieser Maschine einen kollaborativen Roboter installieren zu lassen.

SUHAS PITKE, Shruti Engineering

Erhöhte Tagesproduktion

Seit Shruti Engineers ihren ersten kollaborativen Roboter, einen UR10, eingesetzt hat, ist die tägliche Produktion von 300 auf 400 Teile gestiegen, wobei die Maschineneffizienz erhöht und Ausfallzeiten reduziert wurden. Da der UR10 ein cobot ist, ist es für Menschen sicher, um ihn herum zu arbeiten, was die Verwendung erleichtert. Die Programmierung des cobot von Universal Robots ist so einfach, dass die Bediener von Shruti Engineers gelernt haben, ihn innerhalb eines Tages zu programmieren – in der Tat haben die Arbeiter das Gefühl, dass die Bedienung des cobot so einfach ist wie die Verwendung eines Smartphones.

„Es hat mehrere Vorteile, einen cobot zu haben. Ich habe erst vor 15 Tagen eine neue Maschine gekauft und plane, auch auf dieser Maschine einen kollaborativen Roboter installieren zu lassen“, sagt Suhas Pitke, Inhaber von Shruti Engineers.

Mensch neben kollaborativem Roboter UR10 während der CNC-Maschinenpflege bei Shruti Engineers, IndienStärkung der Belegschaft mit kollaborativen Robotern bei Shruti Engineers, IndienCNC-Maschine mit UR10 bei Shruti Engineers, Indien

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Steigerung der Tagesproduktion um 75 %
  • Stellt sicher, dass die Produkte die Kunden pünktlich erreichen, damit die Linie nicht gestoppt wird
  • Hochwertige Produkte
  • Cobot(s) im Einsatz: 1 UR10

Wichtigste Werttreiber:

  • Erschwinglich, auch für ein indisches MSME
  • Sichere und kollaborative
  • Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Einfache Programmierung und Bereitstellung auch für ungelernte Bediener
  • Schritt in Richtung Industrie 4.0

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • CNC-Maschinenbeschickung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel