Angesichts des Arbeitskräftemangels aufgrund der alternden Bevölkerung Japans hat die Osaka Nursery nun einen UR10e cobot implementiert, um einen Teil des zuvor manuell gehandhabten Anbauprozesses für Setzlinge zu automatisieren. Damit erzielte die Osaka Nursery eine erhebliche Arbeitsersparnis inmitten der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Fachkräftesicherung.
Die Produktion von Setzlingen erfordert erhebliche Arbeitskräfte. Insbesondere das Umpflanzen von Setzlingen ist stark von qualifizierten Arbeitskräften abhängig. „Die Wälder in Japan nähern sich jetzt der Zeit, in der Bäume gefällt werden, und wenn reife Bäume gefällt werden, müssen in naher Zukunft Setzlinge an ihrer Stelle gepflanzt werden“, sagt Mikinori Matsumura, Präsident der Osaka Nursery. „Bei der konventionellen Produktionsmethode ist es jedoch aufgrund der verringerten Geburtenrate und der alternden Bevölkerung in Japan schwierig, Arbeitnehmer zu sichern."
Selbst wenn Roboter als Teil des Prozesses eingeführt würden, würden die Menschen in der Nähe der Roboter arbeiten, so dass Osaka Nursery die Sicherheit berücksichtigen muss und eine Automatisierungslösung benötigt, mit der die Arbeiter Seite an Seite arbeiten können.
Herr Matsumura war schon immer an Automatisierungstechnik interessiert, und als er die Gelegenheit hatte, an einer Demonstration von Universal Robots (UR) teilzunehmen, führte dies zur Einführung eines UR cobot in der Osaka Nursery. UR cobots zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, intuitiv für eine Vielzahl von Aufgaben programmiert zu werden. „Mir wurde klar, dass die flexible Bewegung des UR cobot beim Pflanzen von Setzlingen angewendet werden kann“, sagt Herr Matsumura. „Mit seiner kompakten Größe und einem hohen Maß an Sicherheit war der UR cobot perfekt für die Übernahme von Aufgaben, die von Menschen ausgeführt wurden. Wir waren auch davon überzeugt, dass die cobots allein durch den Austausch ihrer Endeffektoren für verschiedene Zwecke verwendet werden können.“
Mikinori Matsumura, PresidentBäume in Japan gehen jetzt in ihre Nutzungsphase, daher wird die Versorgung mit Sämlingen unerlässlich sein. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Sicherung der Arbeitnehmer angesichts der schnell sinkenden Geburtenrate und der alternden Bevölkerung schwierig sein wird. In Vorbereitung auf diese Zeit wollen wir ein System etablieren, in dem kollaborative Roboter die Handarbeit übernehmen und eine stabile Versorgung mit Sämlingen sicherstellen.

Ein UR cobot, der UR10e, wurde im ersten Prozess der Sämlingsproduktion eingeführt: dem Platzieren von Behältern auf dem Förderband. Behälter, die mit einer festgelegten Geschwindigkeit auf das Förderband gestellt werden, erhalten Boden von der automatischen Bodenzuführung. Mit der Einführung des UR cobot kann diese Aufgabe, die bisher zwei Personen erforderte, nun von einer einzigen Person erledigt werden. Das Unternehmen entschied sich, diesen Prozess zu mechanisieren, weil es der Meinung war, dass einfache Aufgaben, die für eine feste Menge innerhalb eines festgelegten Zeitraums ausgeführt werden, von Robotern problemlos gehandhabt werden können.

Am Anfang gab es Vorfälle, bei denen mehrere Container zusammenkleben und gleichzeitig vom cobot abgeholt werden. Ein Ingenieur des bevorzugten UR-Distributors, Kantum Ushikata Co., Ltd., besuchte den Standort mehrmals und löste dieses Problem, indem er den Endeffektor anpasste und ein Gerät hinzufügte, das die Behälter einzeln abzieht.

Vor der Einführung des UR10e gab es Bedenken, dass Arbeiter Zeit brauchen könnten, um sich an den Betrieb des cobot zu gewöhnen. Es war jedoch tatsächlich einfach, es über ein intuitives Touchpanel zu bedienen. „Der Roboter lässt sich genauso bedienen wie Smartphones, sodass ihn jeder sofort beherrschen kann. Die Prozesse, die der Roboter derzeit durchführt, sind diejenigen, bei denen die Arbeiter in der Vergangenheit den ganzen Tag lang dieselbe Aufgabe wiederholen müssten. Dank der Einführung des Roboters können die Arbeiter jetzt verschiedene Aufgaben übernehmen“, sagte Herr Matsumura." Ich denke, wir werden in Zukunft mehr davon für eine Vielzahl anderer Prozesse verwenden."

Osaka Nursery erwägt eine Einrichtung, bei der Roboter und Menschen zusammenarbeiten, indem sie einfache Aufgaben, die die Verarbeitung einer großen Menge innerhalb eines festgelegten Zeitraums erfordern, Robotern anvertrauen, wie das Setzen von Tabletts und das Pflanzen von Setzlingen, und Menschen die feineren Punkte des Setzlingsanbaus durch visuelle Inspektion überprüfen lassen.
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...