--

UR cobots erhöht sofort die Produktion bei französischen KMU um 10%

Nichrominox

Kurz gesagt

Nichrominox ist einer von Tausenden von französischen KMU (kleinen und mittleren Unternehmen), die täglich einem zunehmenden internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Um sich der Verdrängungskonkurrenz zu stellen, entschied sich Nichrominox für die Investition in vier UR5 cobot Arme und sah sofort eine erhöhte Produktivität, reduzierte Arbeitskosten und ein verbessertes Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Nichrominox, ein Familienunternehmen aus Saint-Bonnet-de-Mure (in der Nähe von Lyon, Frankreich), verkauft seit 40 Jahren Sterilisationsgeräte für Zahnärzte und sieht sich heute einer wachsenden Konkurrenz aus Ländern mit niedrigen Arbeitskosten gegenüber. Das Unternehmen wandte sich an Universal Robots, um ausgewählte Aufgaben zu automatisieren und seine Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Nichrominox

Industrie Metal and Machining
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 25-50
Cobots verwendet UR5
Video — UR5-Roboter, Nichrominox, Frankreich

Die Lösung

Nichrominox entschied sich über einen seiner Distributoren in Frankreich, HMi-MBS, für Universal Robots, um eine Biegezelle zu automatisieren, eine Maschine zu beschicken und Produkte zusammen mit einem Bediener zu montieren. Es wurden vier UR5-Roboter benötigt, die auf drei separaten Produktionslinien eingesetzt wurden:

Pick and Place: Der Roboter führt einen Stanzvorgang auf einer Presse durch, dreht dann Komponenten auf einem Shuttletisch und führt schließlich einen Biegevorgang auf einer zweiten Presse durch.

CNC: Der Roboter ist vollständig in das Bearbeitungszentrum integriert, sodass Bediener Zeit sparen, die Qualität ihrer Arbeit verbessern und das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastungen verringern können.

Kollaborative Montage: Eine Montagestation wird von einem Bediener und einer Maschine betrieben, die Seite an Seite in voller Zusammenarbeit arbeiten, ohne dass ein zusätzlicher Schutz erforderlich ist. Der Bediener aktiviert den Roboter durch Druckausübung (durch einen integrierten Kraftsensor im Greifer), was die Handhabung des Roboters erleichtert.

Die Roboter von Nichrominox werden von einem hauseigenen Programmierer, Cédric Lefrancq-lumiere, programmiert. Cédric benötigte nur zwei Tage Schulung vom Distributor HMi-MBS, um einen Roboter für einen neuen Fertigungsvorgang programmieren zu können, eine Aufgabe, die nicht mehr als zwei Stunden in Anspruch nimmt. Aktuell widmet er sich mit seiner Ausbildung der Verfeinerung der Programmierung der Roboter mit dem Ziel, sowohl Qualität als auch Leistung zu verbessern.

Die UR5-Roboter ermöglichten es uns, sofort 10 % Produktivität zu erzielen

Éric Lefrancq-lumiere, General Manager
Sofortige Verbesserungen

Sofortige Verbesserungen

Nichrominox ist begeistert von den Ergebnissen, die es mit seinen Universal Robots Roboterarmen erzielt hat. Neben der Verringerung der Plackerei von monotonen Aufgaben und der Verringerung des Risikos für die Mitarbeiter hat die Automatisierung unmittelbare Auswirkungen auf das Unternehmen. „Mit den Robotern UR5 konnten wir sofort 10 %der Produktivität steigern“, erläutert Éric Lefrancq-lumiere, General Manager von Nichrominox.

ROI in 14 Monaten

ROI in 14 Monaten

Die Erfahrung war sehr positiv in Bezug auf die Einfachheit der Implementierung und die niedrigen Kosten, da die Roboter in 14 Monaten einen ROI erzielten. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Transformation fortzusetzen und in Kürze weitere cobots zu erwerben.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Sofortige Produktivitätssteigerung von 10 %.
  • Geringere Kosten.
  • Verbesserte Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter.

Wichtigste Werttreiber:

  • Einfache Programmierung
  • Schnelle Einrichtung
  • Kollaborativer und sicherer
  • flexibler Einsatz

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Verpackung und Palettierung
  • Kennzeichnung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel