--

Lights-out-Maschine neigt mit ActiNav-System adressiert Arbeitsprobleme

New England Union Company

Kurz gesagt

Die New England Union Company (NEU) ist eine Gießerei und Maschinenfabrik in Familienbesitz, die Rohrverschraubungen aus Messing für die Sanitär- und Schifffahrtsindustrie herstellt. NEU ersetzte veraltete Geräte durch moderne CNC-Maschinen, aber die Personalbesetzung in der Fertigung bleibt in Rhode Island eine Herausforderung. Um Arbeitskräftemangel und längeren Zykluszeiten zu begegnen, setzte das Unternehmen einen UR10e cobot und ActiNav bin picking system ein, um die ganze Nacht unbeaufsichtigt zu laufen. Mit ActiNav kann NEU bei gleicher Mitarbeiterzahl den Output steigern.

Die Geschäftstransformation Die

Aktualisierung des Shops von älteren Drehmaschinen auf moderne CNC-Maschinen verbesserte die Produktqualität, erhöhte aber auch die Zykluszeiten, was sich auf die Lieferungen auswirkte und wertvolle Maschinisten nicht effektiv einsetzte. NEU musste die Leistung steigern, ohne dass es zu bemannten Schichten kam, und wollte weniger spezialisierte Aufgaben automatisieren, damit die Mitarbeiter in höherwertige Rollen versetzt werden konnten, wie zum Beispiel das Einrichten von CNC-Maschinen und mehr Zeit für Inspektion und Qualität.

New England Union Company

Industrie Metal and Machining
Land North America
Anzahl der Mitarbeiter 25-50
Cobots verwendet UR10e
Video — New England Union Company, USA

Die Lösung

Das erste kollaborative Automatisierungsprojekt des Unternehmens verwendete einen UR10e cobot und seine integrierte Palettierungsfunktion, um Teile aus einer organisierten Schale auszuwählen, um ein Portalsystem für die CNC-Maschine zu speisen, das Gewinde, Bohren und andere Vorgänge durchführt. Ein Mitarbeiter brauchte etwa eine Stunde, um das bestellte Raster auf das Tablett zu laden, und der cobot konnte etwa 8 Stunden unbemannt laufen, aber das Unternehmen brauchte ein System, das die ganze Nacht ohne Bediener laufen konnte. NEU Vizepräsident Brent Petit erforschte Vibrationssysteme, aber sie konnten die Wiederholbarkeitsanforderungen von NEU nicht erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt wurde er ActiNav vorgestellt.

„Die Vorteile des ActiNav-Systems sind, dass wir einfach einen Behälter direkt zur Maschine bringen, ihn einrichten und direkt aus dem Behälter kommissionieren können“, sagt Petit. "Wir brauchen keinen Mitarbeiter, der dort steht, die Teile aufnimmt und sie in das Palettensystem legt, das wir vorher gemacht haben."

Während der Tagesschichten können die Mitarbeiter den Behälter bei Bedarf schnell wieder auffüllen und dann zu anderen Aufgaben zurückkehren. Am Ende des Tages bringen die Arbeiter einfach einen vollen Behälter zum ActiNav-System, überprüfen den Standard, stellen ihn auf Run und gehen für die Nacht. Der Behälter fasst genug Teile, um den Roboter und die CNC-Maschine die ganze Nacht unbemannt laufen zu lassen, und die Mitarbeiter kehren morgens zu den Behältern mit dem fertigen Produkt zurück. Sie inspizieren das letzte Teil von der Maschine und nehmen den fertigen Behälter zur Inventur, füllen den Rohteilbehälter nach und lassen den Roboter weiterlaufen.

Multitasking-Automatisierung

Multitasking-Automatisierung

Das erste kollaborative Automatisierungsprojekt des Unternehmens verwendete einen UR10e cobot und seine integrierte Palettierungsfunktion, um Teile aus einer organisierten Schale auszuwählen, um ein Portalsystem für die CNC-Maschine zu speisen, das Gewinde, Bohren und andere Vorgänge durchführt. Ein Mitarbeiter brauchte etwa eine Stunde, um das bestellte Raster auf das Tablett zu laden, und der cobot konnte etwa 8 Stunden unbemannt laufen, aber das Unternehmen brauchte ein System, das die ganze Nacht ohne Bediener laufen konnte. NEU Vizepräsident Brent Petit erforschte Vibrationssysteme, aber sie konnten die Wiederholbarkeitsanforderungen von NEU nicht erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt wurde er ActiNav vorgestellt.

Wiederholte Aufgaben entfernen

Wiederholte Aufgaben entfernen

„Die Vorteile des ActiNav-Systems sind, dass wir einfach einen Behälter direkt an die Maschine bringen, ihn einrichten und direkt aus dem Behälter kommissionieren können“, sagt Petit. "Wir brauchen keinen Mitarbeiter, der dort steht, die Teile aufnimmt und sie in das Palettensystem legt, das wir vorher gemacht haben."

Rund um die Uhr im Einsatz

Rund um die Uhr im Einsatz

Während der Tagesschichten können die Mitarbeiter den Behälter bei Bedarf schnell nachfüllen und dann zu anderen Aufgaben zurückkehren. Am Ende des Tages bringen die Arbeiter einfach einen vollen Behälter zum ActiNav-System, überprüfen den Standard, stellen ihn auf Run und gehen für die Nacht. Der Behälter fasst genug Teile, um den Roboter und die CNC-Maschine die ganze Nacht unbemannt laufen zu lassen, und die Mitarbeiter kehren morgens zu den Behältern mit dem fertigen Produkt zurück. Sie inspizieren das letzte Teil von der Maschine und nehmen den fertigen Behälter zur Inventur, füllen den Rohteilbehälter nach und lassen den Roboter weiterlaufen.

Das ActiNav-System hat einen großen Behälter mit genügend Teilen, die in diesen Behälter passen, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, dass er stoppt. Es kann die ganze Nacht durchlaufen. Wir kommen zurück zu fertigen Teilen, und es ist eine schöne Sache.

Andrew Lieffers, NEU Operations Manager

Steigerung des Outputs bei gleicher Mitarbeiterzahl

Das ActiNav-System führt zuerst einen 3D-Scan des Behälters durch, dann nimmt der UR-10e cobot ein Rohteil und legt es auf eine Umgreifvorrichtung. Der UR-Roboter aktiviert die Vorrichtung, um das Teil in Vibration zu versetzen, so dass es perfekt ausgerichtet ist, um in das Portalsystem, das das Bereitstellungssystem für die CNC-Maschine ist, geladen zu werden. Auf ein Signal von der Maschine nimmt der Roboter ein fertiges Teil aus dem Portalsystem, stopft es in Wasser, um das Kühlmittel abzuspülen, und lässt das Teil in eine Fertigform fallen. Dann kehrt der Roboter zur Umgreifvorrichtung zurück, um das korrekt ausgerichtete Rohteil auszuwählen, und legt es auf das Portalsystem, um in die CNC-Maschine zu gelangen, bevor der Zyklus erneut gestartet wird.

NEU betreibt derzeit zehn verschiedene Teile auf dem ActiNav-System, mit dem Ziel, mehr als 30 verschiedene Teile zu betreiben. ActiNav läuft 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, so dass NEU die Produktion steigern kann, um die Nachfrage mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern zu befriedigen.

ActiNav ist ein UR+ Application Kit mit intuitiver Programmierung mit dem cobot Teach Pendant.
ActiNav ist ein UR+ Application Kit mit intuitiver Programmierung mit dem cobot Teach Pendant.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Behebt Arbeitskräftemangel
  • Erhöht die Leistung auch bei längeren Zykluszeiten der CNC-Maschine
  • Erhöht die Produktionsstunden, ohne das Personal zu erhöhen

Wichtigste Werttreiber:

  • Komplettes Kit für die BIN-POMMING-ANWENDUNG
  • Einfach zu programmieren, auch ohne Vorkenntnisse
  • Verlängert typische Mo-Do-Schichten von 10 Stunden pro Tag auf 24 Stunden pro Tag an fünf Tagen in der Woche ohne zusätzliche Mitarbeiter
  • Flexible Schnittstelle zum einfachen Umsetzen von Robotern in zusätzliche Prozesse
  • Wertvolle Mitarbeiter wechselten von sich wiederholenden manuellen Prozessen zu höherwertigen Rollen

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Die flexible Maschinenbeladung von ActiNav funktioniert rund um die Uhr, indem randomisierte Teile aus einem tiefen Behälter ausgewählt und für eine Reihe von Prozessen genau platziert werden

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel