Life Elettronica entschied sich, den Vergussvorgang zu automatisieren, indem eine Maschine, die die ständige Anwesenheit eines Bedieners erforderte, durch einen Roboter ersetzt wurde. Die Anwendung musste zudem auf einen sehr kleinen Raum angepasst werden und garantierte hohe Qualitäts- und Wiederholbarkeitsstandards. Life Elettronica ist ein Unternehmen in Modena, das sich auf die Herstellung von elektronischen Leiterplatten für Dritte spezialisiert hat. Es hat stark in die industrielle Automatisierung investiert und verfügt auch über ein UR3 für den Kartonierbetrieb. Die Anwendung hat eine beispiellose Produktivität erzielt und Ressourcen freigesetzt, um an Vorgängen mit größerem Mehrwert zu arbeiten.
Life Elettronica ist einer der führenden Hersteller von Mautgebühren für elektronische Leiterplatten in Italien. Alle Prozesse werden in seinem Werk in Modena durchgeführt, von der Übernahme des Projekts bis zur Lieferung des fertigen Produkts. Um die Produktivität und Effizienz seiner Prozesse zu steigern und eine hervorragende und wiederholbare Plattenqualität zu gewährleisten, hat sich Life Elettronica für die robotisierte Automatisierung mit einem Universal Robots UR3 für den Verguss entschieden.
Der von Maxver srl installierte cobot, der für Lieferung, Installation und Schulung sorgte, arbeitet in einem kleinen Arbeitsbereich und kann 20 elektronische Platinen gleichzeitig zeichnen. Der gesamte Arbeitszyklus, der etwa 15 Minuten dauert, ist nicht mit traditionellen Vergussmethoden vergleichbar, die den Einsatz anderer Geräte und vor allem die ständige Anwesenheit eines Bedieners zur Überwachung des Prozesses erfordern.
Life Elettronica entschied sich für Universal Robots und seinen UR3 cobot für den Potting-Prozess. Dank seiner kompakten Größe und Leichtigkeit wurde der cobot im Arbeitsbereich installiert, ohne dass das Produktionslayout geändert werden musste. Seine 15 Sicherheitsfunktionen in Kombination mit einer präzisen Risikoanalyse ermöglichen einen Betrieb ohne Schutzbarrieren, sodass der Bediener ohne Unterbrechung des Prozesses interagieren kann.
Life Elettronica entschied sich für Universal Robots und seinen UR3 cobot für den Potting-Prozess. Dank seiner kompakten Größe und Leichtigkeit wurde der cobot im Arbeitsbereich installiert, ohne dass das Produktionslayout geändert werden musste. Seine 15 Sicherheitsfunktionen in Kombination mit einer präzisen Risikoanalyse ermöglichen einen Betrieb ohne Schutzbarrieren, sodass der Bediener ohne Unterbrechung des Prozesses interagieren kann.
Die Automatisierung mit dem Universal Robots cobot hat Ertrag, Effizienz und Produktivität gesteigert und die Prozessqualität und Wiederholbarkeit erhalten, um qualitativ hochwertige, perfekt getopfte Produkte zu garantieren. Die Wiederholbarkeit beseitigt auch die Möglichkeit von Mängeln und fehlerhaften Produkten.
Darüber hinaus konnte das Unternehmen Mitarbeiter, die zunächst an das Vergießen gebunden waren, anderen Aktivitäten mit höherer Wertschöpfung zuweisen, was dem gesamten Produktionsprozess zugute kam. Schließlich wurde die Lösung in kürzester Zeit entwickelt, und die einfache Programmierung und Verwaltung des cobot sorgte für seine sofortige Inbetriebnahme. In Anbetracht der erzielten Ergebnisse erweitert Life Elettronica sein Sortiment an kollaborativen Robotern von Universal Robots



Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...