--

UR cobots senken Maschinenkosten um über 40%

Ket-Met Oy

Kurz gesagt

Der finnische Zulieferer-Werkzeugbau Ket-Met hatte seine Kostenwettbewerbsfähigkeit verloren, weil seine traditionelle Art des Einsatzes von CNC-Maschinen zu viel Personal erforderte. Die Kosten für die Maschinenstunden wurden durch die cobots von Universal Robots um über 40 % reduziert. Die Kosteneinsparungen ermöglichten es dem Unternehmen, neue Aufträge zu gewinnen.

Die Unternehmenstransformation

Ket-Met beauftragt kleine Produktionsserien von bis zu einigen hundert Einheiten bei namhaften internationalen Maschinenbauunternehmen wie Andritz, Sandvik, Wärtsilä und Wetend Technologies. Mit Sitz in Savonlinna, nahe der russischen Grenze, kommt ein erheblicher Teil der Kunden des Unternehmens auch aus Ostfinnland. Obwohl das Unternehmen seit Jahren eine Kundenbeziehung zu diesen Kunden pflegen konnte, war Ket-Met mit einem stagnierenden Wachstum konfrontiert, was den Vorstand veranlasste, ein Umsatzwachstumsziel von 10 % pro Jahr festzulegen.

Der Umsatz des Unternehmens ist in den letzten Jahren mit rund 1,3 Millionen Euro (1,45 Millionen US-Dollar) nahezu unverändert geblieben. Laut Geschäftsführer Tuomas Kalanen war es für das Unternehmen schwierig, neue Kundenbeziehungen zu akquirieren oder den Umsatz aus aktuellen Kundenbeziehungen zu steigern.

„Der Preiswettbewerb auf dem Feld ist ziemlich heftig. Unser Ziel war es, unsere Produktionskosten zu senken, um unsere Geschäftsaktivitäten auszubauen“, sagt Kalanen. Ein Teil der Kosten ist auf den geringen Automatisierungsgrad der Maschinen des Unternehmens zurückzuführen. Die Produktionsautomatisierung wird nur in den neuesten Drehmaschinen eingesetzt. Der Maschinenpark des Unternehmens besteht aus sechs Mori Seiki-Drehmaschinen und zwei vertikalen Spindelbearbeitungszentren. Zur Qualitätssicherung verfügt das Unternehmen auch über ein 3D-Koordinatenmessgerät. Ältere Maschinen benötigen deutlich mehr Arbeitskräfte als moderne Geräte. Eine gealterte Dreh- und Fräsmaschine erfordert, dass ein Mensch das Werkstück auf der Maschine bewegt und das fertige Stück wieder abhebt, was die Produktionskosten erhöht. Es ist auch schwierig, motivierte Arbeiter zu finden, die CNC-Maschinisten in Savonlinna sein wollen – und fast überall in Finnland.

Savonlinna ist weit entfernt von großen Zentren, wie in Dutzenden anderer Gemeinden sinkt die Bevölkerung von Savonlinna, da junge Menschen in Wachstumszentren ziehen. „Es ist fast unmöglich, hier neue CNC-Maschinisten zu finden, obwohl wir es sicherlich versucht haben“, sagt Kalanen.

Ket-Met Oy

Industrie Metal and Machining
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 5-25
Cobots verwendet UR10
Video — Ket-Met Oy, Finnland

Umfassende Automatisierung

Ket-Met kaufte 2016 seinen ersten cobot (UR10), um die Produktion der automatischen Drehmaschine Mori Seiki zu verbessern. Der cobot erwies sich nach einer zweiwöchigen Installations- und Programmierzeit als gute Anschaffung. Der cobot bewegt die Werkstücke auf der Dreh- oder Fräsmaschine, wartet auf deren Fertigstellung, reinigt die Befestigungselemente und Teile mit Druckluft und transportiert die fertigen Teile zum Waschen in den Waschkorb. Neben Servicemaschinen werden mit cobots Teile zusammengebaut und Grate geschliffen.

Ein cobot befreite einen maschinisten, um sich auf anspruchsvollere arbeit zu konzentrieren, für nur etwa die hälfte der jährlichen kosten eines mitarbeiters in finnland. Danach hat Kalanen zwei weitere cobots (UR10 und UR10e) erworben. Kalanen berechnet, dass die Rückzahlungskosten (ROI) für jeden cobot etwa ein Jahr betragen haben. Cobots erweisen sich als kritisch wichtige Akquisition im Hinblick auf die Unternehmensstrategie. Das Unternehmen hat neue Aufträge sowohl von neuen als auch von alten „angehenden“ Kunden erhalten.

„Ich glaube, dass es mit cobots für das Unternehmen wesentlich einfacher ist, seine Wachstumsziele zu erreichen. Mit jedem cobot können wir so viel produzieren wie mit einem neuen Mitarbeiter, aber zu geringeren Kosten“, sagt Kalanen. Der traditionelle Industrieroboter wäre für Ket-Met nicht die richtige Lösung gewesen. Die Kosten wären höher gewesen, und die Roboter hätten neue Hallenanlagen mit Sicherheitsabsicherung benötigt. Es wäre schwierig gewesen, sie mit Maschinen am bestehenden Standort zu integrieren. „Die alten Maschinen sind oft langsam und ihre Funktionen so begrenzt, dass Personal verschwendet wird, wenn man sich darum kümmert. Die neueste UR hat die Lebensdauer unserer Hartford-Fräsmaschine von 1990 um einige Jahre verlängert“, sagt Kalanen.

„Mit cobots sind wir wieder preislich konkurrenzfähig“, sagt Ket-Met-Geschäftsführer Tuomas Kalanen.Der UR10e cobot gab der Hartford Fräsmaschine - eingeführt 1990 - mehrere weitere Jahre produktiver Lebensdauer.

Mit cobots konnten wir die Lohnkosten pro Produktionseinheit in anwendbaren Teilen um mehr als 40 % senken. Wir sind wieder in den Preiswettbewerb verwickelt

Tuomas Kalanen, Managing Director, Ket-Met

Teamplayer

Nach der Unternehmenstradition wird jede neue Maschine nach dem Namenstag am Tag der Einführung benannt. Bei Ket-Met sind cobots unter den traditionellen finnischen Männernamen Vihtori, Eetu und Tatu bekannt. Die Mitarbeiter haben die cobots nicht als Bedrohung für sich selbst oder ihren Arbeitsplatz angesehen. „Die Programmierung und der Einsatz von cobots ist einfach. Die Programmierung einer neuen Serie dauert nur etwa zwei Stunden“, sagt CNC-Maschinistin Hanna Kautonen, die für die Programmierung von cobots zuständig ist.

Neben der Programmierung ist es die Aufgabe des Menschen, als Qualitätskontrolleur zu fungieren und sicherzustellen, dass alle Seiten der Teile die gewünschte Form und Länge haben. Kautonen sagt, dass cobots zuverlässig sind. Unterbrechungen werden meist durch Verschleiß der Klingen verursacht, die bei der Bearbeitung von Edelstahl verwendet werden. Aber das ist nicht die Schuld der cobots.

„Cobots haben uns die Arbeit erleichtert. Wir müssen den Prozess nicht ständig überwachen“, sagt Kautonen. Das Tolle an der Veränderung ist, dass sie nicht auf Kosten der Arbeiter stattgefunden hat, sondern sie unterstützt hat. Ket-Met musste keine Mitarbeiter wegen der cobots kündigen. Vielmehr können sich die Mitarbeiter jetzt auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren, die Know-how erfordern, wie das Programmieren und das Vornehmen von Einstellungen. Die langsameren Armbewegungen der cobots sind ein Faktor, der sie sicherer macht. Der Mensch hat Zeit, die Handlungen der Maschine zu beobachten und gegebenenfalls darauf zu reagieren.

„Ein Mensch kann ein Teil sicherlich schneller bewegen als ein cobot. Es macht jedoch keine Kaffeepausen und arbeitet noch mehrere Stunden, nachdem wir bereits nach Hause gegangen sind, sagt CNC-Maschinist Pekka Myller. Ket-Met-Roboter verwenden keine maschinelle Bildverarbeitung, und Ket-Met-Mitarbeiter halten dies für ein gutes zukünftiges Entwicklungsziel.

Ket-Met Oy, Finnland

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Kompatibilität mit älteren Drehmaschinen und Fräsmaschinen
  • CNC-Maschinisten, die in der Lage sind, die Programmierung durchzuführen
  • Cobots brauchen keinen Sicherheitszaun

Wichtigste Werttreiber:

  • Umsetzung der Unternehmensstrategie
  • 12-Monats-ROI
  • Lohnstückkosten um 40% reduziert
  • Verlängerung der Lebenszyklen älterer Maschinen
  • Behebung des Arbeitskräftemangels
  • Schnelle Integration (Automatisierungsexperten werden nicht unbedingt benötigt)

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • CNC-Maschine zur
  • Teilemontage
  • Entgraten
  • Teilereinigung
  • Lasermarkierung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel