Das Miami-Startup Creating Revolutions verzeichnete zweistellige Produktabweisungsraten bei der Montage seines Gastservice-Pagers. Der UR3 cobot verarbeitet jetzt Löten, Bohren, Silikondosieren und Lichtmontage, während er in einem Cloud-verbundenen System gesteuert und überwacht wird, wodurch der Ausschuss auf nahezu Null reduziert und die Produktionseffizienz fast verfünffacht wird.
Creating Revolutions macht ein Kundendienst-Paging-System für die Hotellerie. Die Kommunikationsscheibe in Hockey-Puck-Größe verbindet Gäste über ihr Smartphone mit ihrem Kellner. Die Montage der Scheibe ist eine komplexe Aufgabe, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordert. „Das Problem ist, dass man einen bestimmten Prozess nicht immer wieder wie ein Mensch effizient wiederholen kann“, sagt Einar Rosenberg, CEO von Creating Revolutions, der nach einer Automatisierungslösung suchte, die sowohl die Qualitäts- als auch die Quantitätsanforderungen erfüllen konnte.
"Wir haben uns etwa 40 verschiedene Roboterfirmen angesehen, und die meisten von ihnen hatten keine sehr gute Möglichkeit, sie zu programmieren; sie erforderten zu viele Dinge für die Umwelt; oder sie waren zu groß oder zu ruckartig", sagt Rosenberg, der seine Forschung mit der Auswahl eines kollaborativen UR3-Roboters von Universal Robots abschloss.
„Der UR3 war elegant, schnell und geschmeidig. Wir wussten, dass es genau die Präzision hatte, die wir wirklich wollten. Unsere Projektablehnungsrate ist von zweistellig auf unter 1 % gesunken, unsere Gemeinkosten sind deutlich gesunken, während die Steigerung unserer Produktion ein hohes Vielfaches ist“, sagt Rosenberg.
Der UR3 verarbeitet zwei verschiedene Zyklen: Zuerst prüft der Roboter, ob die Aluminiumgehäuseteile korrekt auf einem Tablett ausgekleidet sind. Der Roboter nimmt dann das Teil auf, legt es in eine Klemme, nimmt einen Silikoninjektor auf und richtet das Silikon aus, legt dann eine Acrylscheibe darauf, bevor er das montierte Teil wieder auf die Schale legt. Der nächste Schritt ist das Bohren und Löten: Der Roboter nimmt eine Scheibe mit einer Kupferbasis aus einem Spender und legt sie in einen optischen Lasersensor, der die Scheibe ausrichtet. Der Roboter legt die Scheibe dann in eine Halterung und fixiert sie durch Schließen zweier Klemmen.
„Der UR3 schnappt sich einen Bohrer vom Utility-Band und führt einen Pick-Bohrvorgang durch, denn das Acryl zerbricht, wenn man es nur erzwingt. Der Roboter ist empfindlich genug, um ihn im Grunde in ein perfektes Loch zu stecken“, sagt der CEO von Creating Revolutions. Nach dem Bohren greift der UR3 den Lötkolben und fügt drei Vorlötpunkte hinzu.
"Das Vorlöten des UR3 hat die Effizienz des Prozesses fast verfünffacht", sagt Rosenberg. "Der manuelle Lötprozess erforderte wirklich, dass der Bediener drei Hände hatte."
Einar Rosenberg, CEODer UR3 war elegant, schnell und geschmeidig. Wir wussten, dass es genau die Präzision hatte, die wir wirklich wollten. Unsere Projektablehnungsrate ist von zweistellig auf unter 1 % gesunken, unser Overhead ist deutlich reduziert, während der Anstieg unserer Produktion ein hohes Vielfaches ist.
Der UR3 wurde von Hirebotics, einem von Universal Robots zertifizierten Systemintegrator, der wie eine Personalagentur für cobots arbeitet, in die Montagelinie von Creating Revolutions integriert und ermöglicht es Herstellern, cobots stundenweise ohne Vorlaufkosten zu mieten. Hirebotics übernimmt die gesamte Programmierung, Bereitstellung und Wartung des Roboters, während Creating Revolutions nur für die Betriebsstunden zahlt.
Die Durchführung mehrerer Montageschritte durch einen Roboter ist zu einem riesigen Verkaufsargument für Creating Revolutions geworden.
„Wenn unsere Kunden hierher kommen und den UR3 sehen, erkennen sie die Qualität und Präzision, die durch den Roboter garantiert wird. Da wir kein etabliertes Unternehmen sind, möchten sie das Gefühl haben, dass das Produkt, das sie verwenden werden, bei ihnen nicht versagen wird“, sagt er. „Der Roboter zeigt ihnen eine Stärke, die dann den Verkauf für uns verstärkt.“
Es dauerte nur wenige Wochen, bis Creating Revolutions zum ersten Mal mit Hirebotics in Kontakt trat, bis der UR3 bestellt, installiert und programmiert wurde. Matt Bush, Mitbegründer von Hirebotics, erklärt, dass eine schnelle Bereitstellung unerlässlich ist, um eine „Roboter-Personalagentur“ zu betreiben. „Was uns dazu befähigt hat, ist die einfache Programmierung der UR-Roboter. Die UR-Schnittstelle macht es einfach, es viel schneller in die Produktion zu bringen als viele andere Lösungen, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben“, sagt Bush, der auch eine mit der Cloud verbundene mobile App entwickelt hat, die es Creating Revolutions ermöglicht, Echtzeit-Produktionsdaten und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Roboter Aufmerksamkeit benötigt. „Indem wir Details über die Anzahl der Einheiten sammeln, die der UR3 in einem bestimmten Zeitraum produziert, können wir alle Daten kombinieren und realistische, sehr genaue Prognosen unseres Produktionsbedarfs erstellen, z. B. wie viele Menschen benötigt werden und worauf wir uns konzentrieren müssen, um auf einem optimalen Niveau zu produzieren“, sagt Rosenberg, der den UR3 auch nach Feierabend ohne Hilfe arbeiten lässt.

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...