<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Zum Hauptinhalt springen
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/df6f2934c1/case-story-craft-and-technik-industries-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/d066fb9983/case-story-craft-and-technik-industries-full.png

Cobots erhöhen das Produktionsvolumen um 20% und reduzieren gleichzeitig die Kundenrückweisungen

Craft and Technik Industries

Kurz gesagt

Nachdem der Automobilkomponentenhersteller Craft and Technik Industries (Cati) kollaborative Roboter für die automatische Inspektion und CNC-Maschinenbedienung eingesetzt hat, ist die Effizienz gestiegen, da das Produktionsvolumen um 15-20 % gestiegen ist, ohne dass Fehler oder Kundenrückweisungen vorliegen.

Als KMU wurden die meisten Fertigungsaufgaben bei Cati manuell erledigt, aber das Unternehmen hatte Probleme, manuelle Arbeit zu finden, und suchte auch nach einer Möglichkeit, die Anzahl der Kundenrückweisungen für fehlerhafte Komponenten zu reduzieren.

Craft and Technik Industries

Industrie Automotive and Subcontractors
Land Asia
Anzahl der Mitarbeiter 50-100
Cobots verwendet UR10
Video — UR10 Robots, Craft and Technik Industries (Cati), Pune, Indien

Die Lösung

Der Hauptgrund für die Implementierung von UR cobots waren ihre kollaborativen Sicherheitsfunktionen. Bei Cati arbeiten viele Bediener in der Werkstatt und das Unternehmen wollte aufgrund der Roboteroperationen keinen Bereich absperren.

Auch die Nutzlast der cobots war zwingend – das Gewicht der von Cati gefertigten Bauteile liegt zwischen etwa 1 – 5 kg. Das größte Modell von Universal Robots, der UR 10, hebt bis zu 10 kg an und ist damit das perfekte Werkzeug für die Anforderungen von Cati.

Die Hauptanwendung der UR10 ist das Be- und Entladen einer vertikalen CNC-Maschine. Zusätzlich wird der cobot für die automatische Inspektion verwendet. Hier legt der cobot ein Bauteil auf eine Waage, nimmt die Rückmeldung über den digitalen Eingang entgegen, um zu entscheiden, ob das Teil seine Gewichtsanforderung erfüllt oder nicht, und sortiert das Bauteil dann entsprechend.

Somit ist sichergestellt, dass der Kunde keine fehlerhaften Komponenten erhält. Die cobots haben bisher dazu beigetragen, 40.000 Teile ohne Fehler oder Kundenrückweisungen herzustellen.

Wenn der cobot mit dem Wiegen von Komponenten von einer Maschine fertig ist, ist die zweite Maschine mit frischen Komponenten für den cobot zur Inspektion bereit, was für perfekt getaktete Vorgänge sorgt. Cati hat nach dem Einsatz des UR10 bereits eine Produktionssteigerung von 15-20% verzeichnet und strebt eine Steigerung von 30% an.

Ich war in Japan und habe gesehen, wie Roboter gleichzeitig mit den Arbeitern am Fließband arbeiten, aber das Problem ist, dass das gesamte Fließband eingezäunt ist. Kollaborative Roboter benötigen keinen Zaun und können mit meiner Belegschaft problemlos in der Werkstatt arbeiten. Seit dem Einsatz von cobots sind alle gefertigten und geprüften Teile einwandfrei und ohne Kundenabweisung

EESHAN PRASHANT UMBRANI, COO, Craft and Technik Institutes (CATI)
Mensch und Roboter arbeiten zusammen

Mensch und Roboter arbeiten zusammen

"Wir sprechen über Arbeitslosigkeit im ganzen Land, aber die Wahrheit mit dem KMU-Sektor ist, dass wir tatsächlich nicht genug qualifizierte Arbeitskräfte finden können", sagte Prashant Shantaram Umbrani, CEO von Cati. Die beste Kombination für uns ist also die Integration von Robotern in unsere Fertigung neben menschlichen Arbeitern. Eine intelligente Kombination der Anzahl von Maschinen und Robotern sorgt dafür, dass die Amortisationszeit schneller wird “, sagte der CEO und empfahl seiner KMU-Bruderschaft die Automatisierung. „Es ist an der Zeit, dass KMU automatisieren – Roboter sind nicht mehr nur das Vorrecht der Großindustrie.“

Das Produkt

Das Produkt

Craft and Technik Industries (Cati) wurde 1996 gegründet und ist Hersteller von Präzisionskomponenten, hauptsächlich für die Automobilindustrie. Die Produktpalette umfasst verschiedene Riemenscheiben, Laufräder sowie Getriebe- und Pumpenabdeckungen. Ab 2018 exportieren sie 70 % ihrer Produkte. Der Einsatz von UR cobots ist ein Beweis für die Vision von Cati, die Automatisierung zu erforschen und mit der neuesten Technologie Schritt zu halten.

Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienende UR cobots, auch ohne Programmiererfahrung bei Craft and Technik Industries (Cati), Indien

UR10 cobot

UR10 cobot

CNC-Maschinen-Tending- und Qualitätsinspektionsanwendungen durch UR10 kollaborativen Roboter bei Craft and Technik Industries (Cati), Indien

Automatisierungsherausforderungen gelöst

  • Behebt das Problem des Arbeitskräftemangels, mit dem indische KMU konfrontiert sind, die mit multinationalen Unternehmen um Arbeitskräfte konkurrieren
  • Arbeitet im eingeschränkten Bereich auf dem Shopfloor
  • Steigerung der Qualität und Quantität des Outputs
  • Keine Ablehnungen sichergestellt
  • Cobot(s) im Einsatz: 1 UR10

Schlüsselwerttreiber

  • Funktioniert in beengten Räumen ohne Käfig
  • Kollaborativ und sicher um Mitarbeiter herum
  • Perfekt getakteter Betrieb
  • Stellt sicher, dass keine defekten Teile den Kunden erreichen

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden

  • CNC
  • Maschinenbeschickung
  • Qualitätsprüfung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel