Clearpack mit Sitz in Singapur ist ein führender Anbieter von Verpackungsautomatisierungslösungen mit Kunden in Südostasien, China, Indien, dem Nahen Osten und Afrika. Nach der Entdeckung des cobot Herstellers Universal Robots+ (UR+), einer globalen Produktplattform mit zertifizierten Plug-and-Play-Lösungen von Drittanbietern für Universal Robots (UR) cobots, war Clearpack schnell in der Lage, eine sichere, kompakte und einfach zu bedienende Palettierlösung zu entwickeln, die einen UR10 cobot und das LIFTKIT von Ewellix , einem globalen Anbieter von Linearbewegungskomponenten, umfasste. Dies hat zahlreichen Kunden von Clearpack im FMCG-Sektor geholfen, ihre Lagerfläche zu optimieren und einen schnellen Return on Investment (ROI) für ihre Investition zu erzielen.
Hersteller berücksichtigen bei der Planung des Produktionsflächenlayouts oft nicht den Platzbedarf für die automatische Palettierung, einen automatisierten Prozess zum Stapeln von Produktkisten auf eine Palette. Dies stellt sie vor eine Weltraum-Herausforderung. Clearpack hat sich der Entwicklung intelligenter und innovativer Lösungen verschrieben und hat sich zum Ziel gesetzt, ein effizientes Palettiersystem für seine Kunden zu entwickeln, das sicher, kompakt, flexibel und einfach zu bedienen ist und es Unternehmen ermöglicht, ihren Lagerraum maximal zu nutzen.
Clearpack war bereits mit Universal Robots (UR) vertraut, nachdem es in der Vergangenheit UR cobots verwendet hatte, um eine Lösung für das Aufstellen und Verpacken von Koffern für seine Kunden zu entwickeln. Die Partnerschaft erwies sich als erfolgreich und führte das Team erneut zu UR, um eine Palettierlösung zu entwickeln, diesmal mit Hilfe des UR+ -Ökosystems und des LIFTKIT von Ewellix.
Eine der wichtigsten Überlegungen von Clearpack bei der Auswahl von UR war seine offene Plattform, was bedeutete, dass der Endbenutzer die Flexibilität hatte, die Anwendung selbst zu programmieren.
musste sicherstellen, dass die Lösung einfach zu implementieren war, damit sich seine Kunden im FMCG-Bereich schnell darauf einstellen konnten. Die benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle von UR ermöglichte dies, und der kollaborative Charakter des cobot ermöglichte es ihm, in Abstimmung mit den Menschen zu arbeiten.
Für Clearpack ist die Risikobewertung ein integraler Bestandteil jeder Projektdurchführbarkeitsstudie, da sie mit vielen führenden multinationalen Unternehmen zusammenarbeitet, die hohe Sicherheitsstandards haben. Mit der richtigen Anwendung und dem richtigen Design des Zubehörs konnte das Team ein System zusammenstellen, ohne dass eine Schutzeinrichtung erforderlich war. Sicherheitsvorkehrungen sind in der Regel erforderlich, wenn sperrige traditionelle Industrieroboter eingesetzt werden, was zu zusätzlichen Kosten für die Installation und Änderungen des Fabriklayouts führt.
„Die meisten unserer Kunden haben beim Bau ihrer Produktionsstätte keinen Platz für die automatische Palettierung in Betracht gezogen. Die kompakte Grundfläche und Benutzerfreundlichkeit von UR haben die automatische Palettierung möglich gemacht. Der cobot ermöglicht zudem einen ergonomischeren und sichereren Umgang mit sich wiederholenden Aufgaben wie dem Palettieren.“
Vishnu Puranik, General Manager, Clearpack.Wenn es um cobots geht, ist unsere Wahl sehr klar, die beste Lösung auf dem Markt sind Universal Robots. UR, der Marktführer in diesem Segment, bietet kompromisslose Flexibilität bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der cobot lässt sich mit minimalem Zubehör einfach in die Produktionslinie integrieren. Sein geringes Gewicht ermöglicht es auch, ihn mit nur Rollen von einer Produktionslinie auf die andere zu übertragen. Diese Faktoren tragen dazu bei, die Investitionsausgaben schneller zurückzugewinnen.
Zufrieden mit der Wahl des cobot suchte das Team dann nach dem idealen Zubehör, um die Palettierlösung zu verbessern und es dem cobot zu ermöglichen, seine Stapelhöhe zu erhöhen und den Lagerraum in der Produktionsstätte zu optimieren.

Beim Durchstöbern des UR+ Online-Showrooms entdeckt das Team das LIFTKIT, ein Roboterzubehör, das an der Basis eines cobot befestigt werden kann, so dass es vertikal um bis zu 900 mm mit kompakter eingefahrener Höhe angehoben werden kann. Das Team verschwendete keine Zeit, um sich mit Ewellix in Verbindung zu setzen, um eine Bestellung aufzugeben.
„Wir haben uns gefreut, von Clearpack zu hören, die daran interessiert waren, das LIFTKIT und das UR10 für eine Palettierlösung zu integrieren. Das LIFTKIT ergänzt den UR cobot sehr gut, indem es eine zusätzliche Linearachse hinzufügt, um seine Reichweite zu erweitern. Ein UR-System ist eine Investition für den Kunden, und das LIFTKIT ist ein Zubehör, das dazu beitragen kann, diese Investition in Bezug auf Produktivität und Kapitalrendite zu maximieren.

„Die UR+ -Plattform bietet eine fantastische Gelegenheit, unsere Produkte für diesen boomenden Markt der cobots zu präsentieren. Es ist eine sehr gezielte Möglichkeit, unsere speziell für Universal Robots entwickelten Produkte zu bewerben. Die Resonanz ist seit dem Beitritt zu UR+ überwältigend. Wir hatten noch nie eine so unmittelbare Wirkung und Reaktion auf den Markt mit einer neuen Produkteinführung“, sagte Thomas Lotz, Business Support Manager bei Ewellix.
„Da das LIFTKIT auf der Grundlage von UR-Anforderungen entwickelt wurde, war es für uns ziemlich einfach, das gesamte System zu integrieren und zusammenzustellen, was nicht länger als einen Tag dauerte. Wir haben uns verschiedene Optionen angesehen, aber mit dem LIFTKIT konnten wir die erforderlichen Stapelhöhen mit der von uns gewünschten linearen Geschwindigkeit erzielen. Es war also eine leichte Entscheidung für uns. Ewellix ist auch ein vertrauenswürdiger Name auf dem Markt, der uns die Sicherheit gab, mit dem LIFTKIT fortzufahren“, fügte Vishnu hinzu.
UR bot durch seine cobots und die UR+ -Plattform in Zusammenarbeit mit dem LIFTKIT Clearpack eine hervorragende Lösung, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Dies hat zu einem Anstieg der Aufträge für die Palettierlösung geführt.

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...