Assa Abloy ist ein weltweit führender Anbieter von Türöffnungslösungen und bietet eine breitere Produktpalette als jedes andere Unternehmen auf dem Markt. Dies bedeutet auch hohe Anforderungen an die Produktvariabilität und -konfigurationen, was zu einem erhöhten Automatisierungsbedarf in einer Region mit einem immer größer werdenden Arbeitskräftemangel führt. ASSA ABLOY Romania hat jetzt vier UR3 und sechs UR5 cobots in einer Reihe von Anwendungen implementiert, darunter Schweißen, Stanzen, Nieten, Schrauben, Schleifen und Maschinenpflege.
Das Werk von ASSA ABLOY in Bukarest litt unter einer enormen Qualifikationslücke in der Hauptstadt des Landes, wo die Arbeitslosenquote niedrig ist. Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter für die Fertigung zu gewinnen, veranlassten das Unternehmen, nach verschiedenen Automatisierungslösungen wie Robotern, AGV-Fahrzeugen, Kommissioniersystemen und Sortiergeräten zu suchen.
„Vor dem Kauf des ersten Roboters hatten wir die Möglichkeit, ihn in unserer Fabrik zu testen“, sagte Iustin Simion, Automation Manager bei ASSA ABLOY Rumänien. „Der Hauptgrund für die Wahl von Universal Robots war die gute Wiederholbarkeit der Vorgänge. Die wichtigsten Vorteile von UR-Robotern sind grafische und Skriptprogrammierungsschnittstellen, Wiederholbarkeit, verkürzte Lieferzeiten und eine breite Palette von Endeffektoren und Zubehör.“