--

UR-Kameralösung, die von großen Fernsehstudios verwendet wird

Arcam Robotics system

Kurz gesagt

XD Motion bietet Nachrichtensendern mit seinem Arcam-Robotersystem eine komplette Kamerasteuerungslösung (Robotik - Hardware - Software). Die Lösung, die bereits von europäischen und internationalen TV-Kanälen für ihre Innovation und große Flexibilität in der Nutzung gefeiert wird, besteht aus einem Universalroboter UR10 Arm, einer speziellen Steuerung, benutzerfreundlicher Software und einer Rundfunkkamera.

Jeden Tag müssen Fernsehregisseure Tausende von Kamerabewegungen für die von ihnen inszenierten Programme ausführen, wobei immer weniger Personal zur Verfügung steht. Dies bringt sie in eine sehr schwierige Situation: Sie müssen verschiedene Kameras gleichzeitig steuern, mit der Möglichkeit, Bewegungen zu wiederholen. Es ist daher unerlässlich, einen leicht programmierbaren mehrachsigen Roboter zu haben, der in der Lage ist, neben Menschen in völliger Sicherheit zu arbeiten. Dies ermöglicht die Schaffung eines Systems, das alle Kameras an jeder Einheit steuern kann und dadurch die Arbeit im Kontrollraum vereinfacht, die Kamerasteuerung für die Bediener zentralisiert und es den Direktoren ermöglicht, in jedem Programm einen unverwechselbaren Stil zu erzielen.

Arcam Robotics system

Industrie Electronics & Technology
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 5-25
Cobots verwendet UR10

Die Lösung

„Das Besondere an unserer Lösung ist, dass wir eine intuitive, benutzerfreundliche Software entwickelt haben, die die intrinsischen Eigenschaften dieses Roboters, nämlich seine Wiederholbarkeit und Präzision, optimal nutzt“, erklärt Pascal Gautier, Mitbegründer des ARCAM Robotic Systems.

XD Motion entwickelt benutzerfreundliche Tools zur Bewegungssteuerung von Kameras, die an Industrierobotern montiert sind. Nach verschiedenen Tests entschieden sie sich für den UR10 6-Achsen [Roboterarm] von Universal Robots (/%7BlocalLink:32062%7D), den sie für den besten auf dem Markt halten. Leicht, einfach zu programmieren und in der Lage, sich an die Bedürfnisse der TV-Branche anzupassen, verfügt die XD Motion-Lösung über eine speziell entwickelte Joystick-Anwendung, mit der Benutzer verschiedene Wegpunkte zum Erstellen von Loops definieren können.

Laut Benoit Dentan, CEO von XD Motion, "vereinfacht diese Technologie den Arbeitsplatz des Bedieners des Kontrollraums, erleichtert die Ausführung zuvor komplexer Bewegungen und ermöglicht es Ihnen, originelle, unendlich wiederholbare Pfade zu programmieren und sie für jedes Programm völlig autonom zu speichern."

Arcam-Robotersystem

Arcam-Robotersystem

Nach 3 Jahren Entwicklungszeit wird DAS ARCAM-ROBOTERSYSTEM derzeit in den TV-Studios großer Gruppen auf internationaler Ebene eingesetzt: USA (Riot Games), China (CTV), in Europa (Belgien, Ungarn, Slowakei, Schweiz usw.), in Frankreich (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien usw.) und wurde von Anfang an bei Cnews, InfosSport + und Canal+ eingesetzt. Die TV-Studios wählten die XD Motion-Lösung vor allem aufgrund ihrer einfachen Bedienung, insbesondere dank der in das System integrierten UR-Roboterarme, die selbst sehr einfach zu programmieren sind.

Laurent d 'Auria, Operations Manager der Canal+ Gruppe, erklärt: „Dank dieses Tools können wir jetzt von einem künstlerischen Mehrwert profitieren. Mit anderen Worten: eine Kamera, die in der Lage ist, ständige, abwechslungsreiche Bewegungen mit unendlicher Wiederholbarkeit auszuführen. Wir können während unserer Live-Übertragungen ohne zusätzliche manuelle Arbeitskosten neu aufnehmen oder ändern." XD Motion arbeitete an der Benutzerfreundlichkeit seiner Steuerungssoftware mit Canal+ -Bedienern und stellte sicher, dass die Lösung regelmäßige Bewegungen programmieren und arbeiten kann, ohne dass Eingaben von Bedienern erforderlich sind, die bereits mit Kameraansichten, Beleuchtung usw. beschäftigt sind.

Entfesseln der Leistungsfähigkeit von Augmented Reality

Entfesseln der Leistungsfähigkeit von Augmented Reality

Der Roboter ist dank einer AR-Sync-Schnittstellenbox mit den neuesten Augmented-Reality-Technologien kompatibel und kann auch per VPN oder 4G HF für Remote-Produktionssendungen ferngesteuert werden. „Wir verwenden auf diesen Kanälen Modelle mit nur einem Bediener, sodass der Bediener den Roboter nicht immer direkt steuern kann. In der Lage zu sein, Bewegungen zu starten, die unbegrenzt wiederholt werden können, ist zweifellos ein Vorteil“, fügt Laurent d'Auria hinzu.

Wir verwenden auf diesen Kanälen Modelle mit nur einem Bediener, sodass der Bediener den Roboter nicht immer direkt steuern kann. In der Lage zu sein, Bewegungen zu starten, die unbegrenzt wiederholt werden können, ist zweifellos ein Vorteil

Laurent d'Auria, Canal+ Group’s Operations Manager
UR10 Kollaborativer Roboter, Arcam Robotics system, FRAUR10 Kollaborativer Roboter, Arcam Robotics system, FRAUR10 Kollaborativer Roboter, Arcam Robotics system, FRAUR10 Kollaborativer Roboter, Arcam Robotics system, FRA

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Das ARCAM-Robotiksystem umfasst einen 6-achsigen UR10 Motion Control Arm, eine Broadcast-Kamera und eine Benutzerschnittstelle, die mit IOBOT-Produktionssystemen kompatibel ist.
  • Es ist in der Lage, verschiedene Kameras gleichzeitig zu verwalten und kann je nach Bedarf des Bedieners im Laufe der Zeit neue Ersatzmodelle integrieren.
  • Wiederholung identischer Bewegungen, Programmierung neuer Bewegungen schneller und einfacher, Stabilität und Qualität der Bewegungen erhöht, bessere Ergonomie der Steuerungssoftware, Augmented-Reality-Integration, steuerbar in der Remote-Produktion.
  • ROI: 7 Monate
  • Kollaborativer Roboter verwendet: UR10

Wichtigste Werttreiber:

  • Technische Optimierung
  • Optimale Nutzung der menschlichen Fähigkeiten und Verwertung derjenigen (Betreiber und Direktor)
  • Kurzfristige Amortisation

Aufgaben, die durch kollaborative Automatisierung gelöst werden:

  • Kamerabewegung

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel