Während Fabriken immer intelligenter und stärker vernetzt werden, zeigt sich eine zentrale Wahrheit immer deutlicher, die moderne Fertigung braucht nicht nur leistungsstarke Maschinen, sondern auch starke Cybersicherheit.

Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Fabriken ist Cybersicherheit von einem „Nice‑to‑have“ zu einer geschäftskritischen Notwendigkeit geworden. Moderne Produktionslinien sind heute ebenso stark von Software, Netzwerken und Daten abhängig wie von mechanischen Komponenten. Dieser Wandel eröffnet enormes Potenzial – verändert aber auch die Risikolage. Angreifer, die sich früher vor allem auf physische Anlagen konzentrierten, nehmen heute zunehmend digitale Systeme ins Visier, die den laufenden Betrieb sicherstellen.
Wird die operative Technologie (Operational Technology, OT) kompromittiert, können die Folgen unmittelbar und kostspielig sein: ungeplante Stillstände, Produktionsausfälle und in manchen Fällen sogar Sicherheitsrisiken.
Universal Robots nimmt diese Entwicklung sehr ernst. OT‑Sicherheit ist für uns ein zentraler Bestandteil der Produktentwicklung und fest in unsere Design‑ und Entwicklungsprozesse integriert.
In diesem Artikel zeigen wir, wie wir unsere Sicherheitsstandards konsequent weiterentwickeln – und wie wir unsere Kunden dabei unterstützen, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der KI und datengetriebenes Lernen eine immer größere Rolle in der Automatisierung spielen.
Roboter werden längst nicht mehr isoliert eingesetzt. Hersteller betreiben heute vernetzte Ökosysteme, in denen Cobots mit Sensoren, SPS‑Systemen, Netzwerken und Softwarelösungen interagieren. Diese Konnektivität ermöglicht erhebliche Produktivitätsgewinne erhöht jedoch zugleich die Angriffsfläche für Cyberbedrohungen.
Von unseren Kunden hören wir immer wieder dieselbe klare Botschaft:
„Wir brauchen Automatisierungspartner, die sich an die gleichen hohen Sicherheitsstandards halten wie wir selbst.“
Dem stimmen wir uneingeschränkt zu. Sicherheit darf nicht erst am Ende ergänzt werden. Sie muss von Anfang an Teil des Designs sein und genau dieses Prinzip prägt unsere Produktentwicklung.
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Sicherheit als tragende Säule unserer Produktentwicklung zu etablieren. Das führte zu umfassenden Anpassungen unserer internen Prozesse, die sich heute an anerkannten regulatorischen und industriellen Standards orientieren.
Sicherheitsaspekte sind bei Universal Robots über den gesamten Lebenszyklus von Hard und Software hinweg integriert, von der frühen Konzeptphase bis zur Inbetriebnahme.
Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist unsere IEC 62443-4-1 Zertifizierung auf Maturity Level 2. Sie unterstreicht unser Engagement, Entwicklungsprozesse systematisch zu härten, und unterstützt uns dabei, kommende regulatorische Anforderungen wie den EU Cyber Resilience Act frühzeitig zu adressieren.
Um Sicherheit zu einem festen Bestandteil des täglichen Engineerings zu machen und nicht zu einer isolierten Zusatzaufgabe, haben wir unsere Entwicklungspraktiken über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg überprüft und weiterentwickelt. Das Ergebnis ist ein Rahmenwerk, das Sicherheit sichtbar, nachvollziehbar und umsetzbar macht.
Konkret umfasst dies unter anderem:
Diese Arbeit ist ein fortlaufender Prozess und sie spiegelt sich bereits heute in unserer modernen Softwareplattform sowie in den Sicherheitsfunktionen wider, die zunehmend zum Standardportfolio unserer UR Produkte gehören.
Für Universal Robots sind Sicherheit und KI Readiness keine optionalen Zusatzfunktionen. Sie sind ein fester Bestandteil dessen, worauf sich Kunden verlassen können müssen, wenn sie Automatisierung in realen Produktionsumgebungen einsetzen.
Wir sind überzeugt, dass Unternehmen sich nicht zwischen Innovation und Sicherheit entscheiden müssen. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die den Betrieb heute schützen und gleichzeitig den Weg für die Weiterentwicklung von morgen ebnen.
Wenn Sie mehr über PolyScope X oder unsere OT Sicherheitsinitiativen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns heute!