--

UR-cobots: Fransk uddan­nel­ses­cen­ter uddanner fremtidige branchefolk

Pôle formation Bretagne UIMM

Kort sagt

Med 35 års erfaring har uddannelsescenteret Pôle formation Bretagne UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie), der ligger i Bruz i det vestlige Frankrig, specialiseret sig i industriel og teknologisk handel. Skolen adresserer virksomhedernes behov i regionen ved at uddanne unge, jobsøgende og medarbejdere i industrielle fag. For at give den bedst mulige træning har UIMM investeret i ti cobots fra Universal Robots. Sikker, nem at programmere og bruge på daglig basis, coboten er den perfekte klasseværelse følgesvend. Med online-UR-akademiet får undervisere og elever også alle de nødvendige undervisningsværktøjer til effektiv undervisning i kollaborativ robotik.

Forretningstransformationen

UIMM Bretagne har indviet et 2.600 m2 træningscenter i Bruz dedikeret til de fremtidige erhverv inden for industri og metallurgi. UIMM sigter mod at tiltrække både studerende, der er interesserede i fremtidige jobmuligheder inden for disse brancher; og virksomheder, der ønsker at uddanne deres medarbejdere i risikovurderinger og nye teknologier.

I denne sammenhæng ønskede centret at tilpasse sine kurser ved at integrere avancerede teknologier, der nu er udbredt i industrien. UIMM var klar over, at kollaborative robotter falder ind under den kategori og nu i stigende grad anvendes på mange områder, så valget blev hurtigt truffet for at arbejde sammen med lederen inden for kollaborative robotter: Universal Robots. Ud over cobot-hardwaren var universitetscentret også på udkig efter undervisningsstøtte og værktøjer til at lette undervisningen i cobotik.

Pôle formation Bretagne UIMM

Industri Uddannelse og videnskab
Land Frankrig
Antal medarbejdere 10.000 lærlinge og medarbejdere uddannes årligt
Robot UR3, UR5, UR10
Video - Pôle formation Bretagne UIMM, France

For et træningscenter som UIMM er det meget vigtigt at have det nyeste udstyr for at give den bedste træning til eleverne. UR-cobotter passer til denne kategori

Nordine Medjeroub, Head of Robotics, Pôle formation UIMM Bretagne
Fremtidens brancheuddannelsescenter

Fremtidens brancheuddannelsescenter

UIMM Bretagne træningscenter har nu omkring ti Universal Robots 'cobots, herunder tre på Bruz-centret til sine tre robotikklasser, lige fra bachelor til kandidatgrad. Fleksibel, alsidig og let transportabel i klasseværelser eller fra et center til et andet, cobotterne tilbyder en attraktiv og interaktiv uddannelsesoplevelse. Programmering af UR-cobotten er flerlags; eleverne lærer hurtigt at udvikle enkle programmer, tilføjer waypoints ved at gribe cobotarmen og undervise den i den ønskede bane. Studerende kan også tage et dybere dyk, programmering i Python ved hjælp af UR+ certificeret RoboDK API.

Praktisk læring

Praktisk læring

To automatiserede produktionslinjer i fuld skala - en til metalindustrien og en til fødevareindustrien - er blevet oprettet til praktiske øvelser. Robottens samarbejdsaspekt giver mulighed for sikker implementering under workshops, hvor eleverne programmerer cobotterne til forskellige opgaver, lige fra simpel programmering af baner til pick & place-operationer eller endda emballering assisteret af en autonom mobil MiR-robot med en UR-cobot monteret på toppen.

De vigtigste fordele ved Universal Robots er den nemme implementering, de pædagogiske værktøjer, der leveres, og robotens samarbejdsaspekt

Éric Lemane, Robotics Trainer, Pôle formation UIMM Bretagne

Fremtidens uddannelse

Universal Robots giver både lærere og elever mulighed for at drage fordel af de mange uddannelsesværktøjer, der følger med robotterne. De har gratis adgang til de forskellige gratis online træningsmoduler i Universal Robots Academy. Med forklarende videoer i fransk og praktiske øvelser giver UR-akademiet dem mulighed for at lære virtuelt - i klasseværelset eller derhjemme - før de anvender det, de har lært i klasseværelset.

Cobotics faciliterer også projekter som "hesten Johnny"; et projekt, der involverer robotisering af et hestehoved af pap og at bringe det til live. For at gøre dette har de - ved hjælp af Raspberry Pi (lille single-board computer) - etableret kommunikation mellem cobot og hoved, der giver kontrol over de forskellige motorer, der findes i hestens ører, øjne og mund. Dette gør det muligt at analysere, hvad hesten 'hører' og 'ser'. Afhængigt af de indsamlede data vil coboten udføre forskellige forprogrammerede baner, der svarer til følelser som glæde, frygt eller spænding.

Cobotterne er blevet meget godt modtaget af de elever og lærere, der hurtigt lærer teknologien. Eleverne tilføjer værdifuld UR-cobot-teknologi til deres CV'er, hvilket gør dem mere anvendelige. Og ved at gøre det har UIMM Bretagne træningscenter forbedret sin tiltrækningskraft og forholdet til lokale virksomheder. For "Johnny the horse "-projektet blev programmeringen afsluttet på bare en dag. Dette blev muliggjort af Universal Robots-teknologien, som skiller sig ud ved sin nemme programmering og store fleksibilitet. Projektet er stadig under udvikling: efterfølgende versioner vil inkorporere nye baner for at gøre animationerne så realistiske som muligt.

På baggrund af denne erfaring planlægger UIMM Bretagne træningscenter at investere i andre UR-cobotter, både til sit center i Bruz og til sine andre centre i Bretagne-regionen.

UIMM Bretagne træningscentrets "Johnny the horse" projekt.
UIMM Bretagne træningscentrets "Johnny the horse" projekt.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Uddanne fremtidige branchefolk i kobotik
  • Tilbyde interaktive og praktiske kurser
  • Støtte til lærlingeprojekter og eksperimentering

Nøgleværdidrivere:

  • Sikkerhed for studerende under programmering
  • Evne til fleksibelt at flytte cobotten rundt på campus
  • Industriel relevant teknologi

Opgaver løst af samarbejdende robotter

  • Uddanne elever i den nyeste teknologi
  • Forbedre elevernes beskæftigelsesegnethed
  • Lokale fagfolk opkvalificerede i samarbejdende robotteknologi

Kontakt Universal Robots

Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
  • Bemanding gennem arbejdskraftmangel
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Contact us: (+45) 89 93 89 89