<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Gå til sidens indhold
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/1a56241551/case-story-osaka-nursery-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/505295654b/case-story-osaka-nursery-full.png

Osaka Planteskole løser problemer med mangel på arbejdskraft med cobotautomatisering

Osaka børnehave

Kort sagt

På grund af mangel på arbejdskraft på grund af Japans aldrende befolkning har Osaka Nursery nu implementeret en UR10e-cobot for at automatisere en del af dyrkningsprocessen for frøplanter, der tidligere blev håndteret manuelt. Med dette opnåede Osaka Planteskole betydelige arbejdsbesparelser midt i de stigende vanskeligheder med at sikre faglærte arbejdere.

Forretningstransformationen

Produktionen af kimplanter kræver betydelig arbejdskraft. Især er transplantation af kimplanter meget afhængig af faglært arbejdskraft. "Skovene i Japan nærmer sig nu perioden med fældning af træer, og når modne træer bliver fældet, skal der i den nærmeste fremtid plantes kimplanter i deres sted," siger Mikinori Matsumura, præsident for Osaka Planteskole. "Men under den konventionelle produktionsmetode er det svært at sikre arbejdstagere på grund af den faldende fødselsrate og aldrende befolkning i Japan."

Selv hvis robotter blev introduceret som en del af processen, ville mennesker arbejde i nærheden af robotterne, så Osaka Nursery skal tage hensyn til sikkerheden og havde brug for en automatiseringsløsning, som medarbejderne kunne bruge til at arbejde side om side med.

Osaka børnehave

Industri Mad og drikke
Land Asien
Antal medarbejdere 5-25
Robot UR10e
Video — Osaka Nursery - Japan

Hvordan de gjorde det

Mr. Matsumura havde altid været interesseret i automatiseringsteknologi, og da han havde en chance for at deltage i en demonstration af Universal Robots (UR), førte det til indførelsen af en UR-cobot i Osaka Nursery. UR-cobotter er kendetegnet ved deres evne til intuitivt at blive programmeret til en bred vifte af opgaver "Jeg indså, at UR-cobottens fleksible bevægelse kunne anvendes til plantning af kimplanter," siger Matsumura. "Da den er kompakt i størrelse og har et højt sikkerhedsniveau, var UR-coboten perfekt til at overtage opgaver udført af mennesker. Vi blev også tiltrukket af det faktum, at cobotterne kan bruges til forskellige formål blot ved at udveksle deres effektorer."

Træer i Japan er nu på vej ind i deres udnyttelsesperiode, så forsyningen af kimplanter vil være afgørende. Vi forventer dog, at det vil være vanskeligt at sikre arbejdstagere i betragtning af den hurtigt faldende fødselsrate og aldrende befolkning. Som forberedelse til den tid ønsker vi at etablere et system, hvor samarbejdende robotter vil overtage det manuelle arbejde og sikre en stabil forsyning af kimplanter.

Mikinori Matsumura, Præsident
Håndtering af flere job

Håndtering af flere job

En UR-cobot, UR10e, blev introduceret i den første proces med frøplanteproduktion: placeringen af containere på transportbåndet. Beholdere, der sættes på transportbåndet med en indstillet hastighed, får jord fra den automatiske jordføder. Med indførelsen af UR-coboten kan denne opgave, der tidligere krævede to personer, nu udføres af en enkelt person. Virksomheden besluttede at mekanisere denne proces, fordi de regnede med, at enkle opgaver, der udføres for en fast mængde inden for en bestemt tidsperiode, let kunne håndteres af robotter.

Håndtering af tidlige forhindringer

Håndtering af tidlige forhindringer

I begyndelsen var der hændelser, hvor flere containere ville klæbe sammen og blive afhentet af cobotten på samme tid. En ingeniør fra UR's foretrukne distributør, Kantum Ushikata Co., Ltd., besøgte stedet flere gange og løste dette problem ved at justere slutproduktet og tilføje en enhed, der skræller containere en efter en.

Betjenes som smartphones

Betjenes som smartphones

Forud for introduktionen af UR10e var der bekymringer for, at medarbejderne kunne have brug for tid til at vænne sig til at betjene cobotten. Men det var faktisk nemt at betjene det via et intuitivt berøringspanel. "Robotten kan betjenes ligesom smartphones, så alle kan mestre den med det samme. Den proces, der i øjeblikket udføres af robotten, er dem, der ville kræve, at medarbejderne gentager den samme opgave hele dagen lang i fortiden. Takket være introduktionen af robotten kan arbejderne nu engagere sig i forskellige opgaver," sagde hr. Matsumura." Jeg tror, vi vil bruge flere af dem til en række andre processer i fremtiden."

Arbejder side om side

Arbejder side om side

Osaka Planteskole overvejer en opsætning, hvor robotter og mennesker vil arbejde sammen ved at overlade enkle opgaver, der kræver behandling af en stor mængde inden for en bestemt tidsperiode, til robotter, såsom indstilling af bakker og plantning af kimplanter, og få mennesker til at kontrollere de finere punkter i plantedyrkning gennem visuel inspektion.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Antallet af arbejdere, der er nødvendige i dyrkningsprocessen for frøplanter, reduceres fra to til en, den frigjorte arbejdstager omfordeles nu til andre processer
  • Fremtidig mangel på arbejdskraft elimineret

Nøgleværdidrivere:

  • Kompakt størrelse og højt sikkerhedsniveau
  • Nem programmering og betjening
  • Giver mulighed for udnyttelse til forskellige formål ved blot at udskifte slut-effektorerne

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Placering af beholdere på transportbåndet i vækstprocessen for frøplanter

Kontakt Universal Robots

Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
  • Bemanding gennem arbejdskraftmangel