Styrk robot-potentialet i skyen

Styrk robot-potentialet i skyen

Virksomhederne står i en ny virkelighed. Mens verden håndterer Covid-19, oplever virksomhederne mere onlineaktivitet og færre fysiske møder. Det praktiske arbejde ude på arbejdspladserne skal også indrettes anderledes. Der udfordrer og kræver justeringer af mange rutiner. I den sammenhæng har flere fået øjnene op for cobot-styring i skyen. Læs med og bliv inspireret i din digitale indsats.

I dag kan vi ikke forestille os en tilværelse uden Netflix, SoMe eller smartphones. Vores globale rækkevidde som individer og virksomheder er større end nogensinde før, og Covid-19 har i den grad understreget betydningen af, at virksomhederne har stærke, digitale strategier.

Vores TV, ure og biler er forbundet. Det giver nye muligheder for interaktion, oplevelser og læring. Ude i virksomhederne indser man i stigende grad også fordelene ved at hente ved at tænke maskinerne ind i et cloud-miljø. Det inkluderer blandt andet bedre dataanalyser, mere præcise vedligeholdelsesprognoser, online support, automatisk back-up og meget mere.

I takt med at samarbejdende robotter, populært også kaldet cobots, bliver mere udbredte, kan det således også være en god idé at tænke cloud-teknologier ind fra start.

Video - Denne case fra Processed Metal Innovators viser, hvordan den Wiscon-baserede svejse-forretning har anvendt “Bot-X”, en cloud-forbundet UR-løsning udviklet af Hirebotics, Red-D-Arc og Airgas.

Hvorfor cloud-connecte?

Det er en række fordele forbundet ved at forbinde dine cobots i skyen. Overordnet kan de inddeles i tre kategorier.

1. Analytics
Med en cloudbaseret tilgang får du flere muligheder for at arbejde strategisk med dataanalyse. Det åbner for, at du bedre kan vedligeholde din maskinpark og forudse eventuelle udfordringer. Analytics bruges grundlæggende til at besvare to spørgsmål: ”Hvad er der sket?” og ”hvad vil der ske?”.

Det første spørgsmål besvares ved at samle data fra dine cobots i skyen, så du i højere grad kan opnå indsigt i produktionsdata, cyklusvarianser, årsager til nedetid og mange andre faktorer. Der findes en række metoder til at indsamle og visualisere data. Nogle af disse indsamler generiske data på tværs af virksomhedens cobots og viser dem på overskuelig vis, mens andre går mere i dybden med den enkelte enhed. Sidstnævnte kan især være særligt nyttigt, hvis du vil fintune specifikke applikationer.

Det andet spørgsmål, ”hvad vil der ske?”, besvares af sofistikeret software, som ved hjælp af machine learning og avancerede algoritmer kan forudsige afvigelser baseret på mønstre mv. Analytics giver dig således nye muligheder for at skabe overblik og agere mere strategisk.

Styrk robot-potentialet i skyen

2. Backups
Hvis du over tid har fintunet programmeringen af dine cobots, kan det være en stor fordel at sikre automatisk opdatering af skyen.

Du slipper for at bakse med USB-stick, og du kan hurtigt finde tidligere versioner, hvis du får brug for det. Det samme gælder logfiler og andre metadata, som du får samlet ét sted. Det kan sikre de fleste produktionsledere en bedre nattesøvn.

3. Nem support
Cobots er sofistikeret udstyr, og hvor stabile de end er, så kan det sjældent undgås, at du får behov for support i forhold til netop dit produktionsmiljø. Også her kan det være en fordel at forbinde dine cobots i skyen. En forbundet cobot er lettere at supportere på distancen.

Hvis en applikation driller, er det eksempelvis meget nemmere at dele logfiler og anden analytics-data via skyen, hvorved supporten ofte kan udføres remote. Det kan naturligvis være en stor fordel under Covid-19 men også fremadrettet i et mere differentieret marked.

Styrk robot-potentialet i skyen

Kan jeg forbinde min UR-cobot?

Selvfølgelig kan du det! Alle UR-cobots kommer med en indbygget eithernet-adgang.

Derudover har Universal Robots en veludviklet brugergrænseflade og et åbent økosystem, der tilskynder eksterne udviklere til at bidrage med nye løsninger. Det gælder også dataindsamling, fjernadgang og support.

Et godt eksempel på dette er Hirebotics´ Cloud Tool, der er gratis for alle UR-cobots. Hirebotics har forbundet virksomhedens cobots i mange år, og nu har de delt en række af deres unikke cloud-værktøjer gratis i UR+ økosystemet.

Hvilke udfordringer kan der være?

Som beskrevet er der mange fordele ved at forbinde dine cobots. Men der kan naturligvis være tvivlsspørgsmål.

For det første kan der være økonomiske overvejelser. Robotter er avanceret udstyr, og der kan være behov for særlige netværksopsætninger mv. Men hos Hirebotics har man udviklet en softwareløsning til cloudopkobling, som kører direkte på cobotten´s controller uden behov for ekstraudstyr og uden ekstra udgifter. Der findes således nemme måder at koble sin cobot op i skyen uden store omkostninger.

Dernæst er det sikkerhedsspørgsmålet. Når du opkobler din cobot gælder det, som med alle andre devices, om at tænke sikkerheden ind fra start. Det anbefales altid at anvende en stærk firewall, som kun tillader godkendt trafik. Eksempelvis er Hirebotics´ cloudsoftware designet til at beskytte dine data, så du kan opnå cloudfordelene og samtidig begrænse dine risici. Det indebærer blandt andet certifikater til sikker TLS-idenfikation, hvilket sikrer at dine data beskyttes under overførsel. I selve skyen bliver data krypteret og får dermed et ekstra sikkerhedslag. Der findes således konkrete værktøjer, der kan afklare de sikkerhedsovervejelser, du måtte have.

Opsummering

Der er fordele forbundet med opkobling i skyen, og de virksomheder, som benytter sig af mulighederne vil have en konkurrencemæssig fordel, både i disse udfordrende tider og fremadrettet. Universal Robots kultiverer et robust økosystem, som via skyen, tilbyder muligheder, der rækker langt ud over, hvad man selv kan gøre i et isoleret, afgrænset system.

Hos UR vil gerne dele vores viden, og vi håber, at indlægget her har kickstartet dine overvejelser om at søge nye digitale veje i kampen mod Covid-19 og videre frem.

Du er altid velkommen til at kontakte Universal Robots i Danmark, hvis du vil høre mere om dine cloud-muligheder.

Baggrund

Dette indlæg bygger på en original blogpost af Rob Goldiez fra Hirebotics, som kan læses på engelsk her.

Universal Robots

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder