Robotter styrker svejsning – lær mere om trenden

UR kollaborativ robotter

Lær alt om cobots og svejsetrends på nyt webinar 15. oktober 2020 kl. 15 – 16. Under titlen Cobots og Svejseprocesser sætter Universal Robots fokus på de nye muligheder, og du får konkrete input til at komme videre med din automatisering.

Metalindustrien en af de brancher, som i højeste grad griber mulighederne for automatisering med industrirobotter. Men robotter er ikke bare robotter. Kollaborative robotter, populært kaldet cobots, er langt mere fleksible end traditionelle industrirobotter.  De kan de samarbejde med hinanden og medarbejderne ude på linjerne. Det åbner helt nye perspektiver for at øje præcision og produktivitet, samtidig med at man sikrer et bedre arbejdsmiljø.

Disse og andre fordele dykker vi ned i, når Universal Robots afholder webinaret "Cobots og Svejseprocesser" 15. oktober 2020 kl. 15 - 16. Du får et samlet overblik over de teknologiske muligheder, og derudover får du praktiske eksempler fra andre virksomheder.

Hvis du ovevejer at automatisere dine svejseprocesser, bør du derfor overveje at afsætte en time til ny inspiration.

Der naturligvis gratis at deltage, og du kan tilmelde dig webinaret her.

Hvorfor overhovedet lade robotter svejse?

Ved at automatisere med cobots kan virksomhederne opnå større kontrol over deres produktionskæder. I mange tilfælde kan implementering af cobots sågsar være en løftestang for at hjemtage produktion fra fjernøsten. Dermed kan man tilbyde sine kunder øget fleksibilitet, hurtigere opstillingsevne og frem for alt mere stabil drift. Alt sammen i et lønsomt og fremtidssikret setup.

Cobots opfylder de højeste krav til præcision og sikkerhed, og de er lette at betjene. De kræver ingen specialuddannelse, og medarbejderne kan derfor selv håndtere dem. Derudover er cobots berøringsfølsomme og stopper ved den mindste berøring. Dermed er de fuldstændig sikre at omgås og har langt bredere anvendelsesmuligheder end traditionelle industrirobotter, som ofte kræver specialistbetjening og indhegning.

Stabiliteten og fleksibiliteten med cobots gør derfor, at både store og små virksomheder kan drage nytte af dem. Det underbygges at det åbne økosystem UR+, hvor eksterne udviklere bygger skræddersyede applikationer, som øger cobotternes anvendelighed i forhold til niche-opgaver. Derfor er cobots også yderst relevante for danske SMV´er, som er særligt specialiseret i deres unikke brancher.

Uanset om din virksomhed er i metalindustrien eller andre brancher med svejseopgaver, kan der derfor være inspirerende indsigter at hente i webinaret. Universal Robots håber at se så mange robotinteresserede som muligt.

Du kan tilmelde dig her.

Michael HjertebjergRegional President Central, Eastern and Northern Europe

Michael Hjertebjerg kom til Universal Robots i 2019 som landeansvarlig, og er i dag også salgsansvarlig i Norge og Island. Michael har over 20 års ledelseserfaring og har spidskompetencer inden for udvikling af kommercielle strategier. Michael har en baggrund fra militæret og besidder en høj-energisk ledelsestilgang. Det gør ham til en meget synlig frontfigur for Universal Robots såvel som en klar stemme i robotmiljøet. Michael er bannerfører for nye lanceringer, events og medieoptrædener. Følg ham for de seneste UR-nyheder og indsigter i robot-industrien.

LinkedIn
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89