Siden grundlæggelsen i 1951 har Linatex set en masse fremstillingsprocesser og -teknologier komme og gå. Én beslutning har dog bevist sit værd gennem 10 år.
Linatex, der er en dansk producent af specialiserede plast- og gummikomponenter, blev Universal Robots' første kunde med købet af en UR5-cobot i 2008. I forbindelse med fejringen af vores tiårsjubilæum talte vi igen med Linatex (du kan læse vores første casestudie om dem her) om det, der – dengang – var en banebrydende beslutning.
”I 2008 købte vi en UR5-robotarm for at automatisere tilførslen til vores CNC-maskine. Den kørte i problemfri drift fem dage om ugen i to år,” forklarer Linatex' CEO Torben Malmros. Da Universal Robots lancerede den anden UR5-generation, besluttede vi at bytte vores til den nye model, fordi vi ønskede de funktioner, den nye software gav – såsom momentstyring.”
Universal Robots var de første til at udvikle en grafisk 3D-brugergrænseflade til programmering af robotter. Selv den allerførste udgave af UR5 havde denne funktion.
Linatex har stadig robotten fra 2011, som nu er mere end syv år gammel. Robotten er i øjeblikket i drift 12 til 14 timer om dagen, og selskabet vil begynde at arbejde med aftenhold snart, hvilket tilføjer yderligere fem timers daglig drift, fem dage om ugen. Bortset fra lejlighedsvise softwareopdateringer har robotten ikke krævet anden vedligeholdelse eller udskiftning af reservedele.
For at forklare, hvorfor Linatex satsede på en helt ny og uprøvet robot, fortæller Malmros: ”Vi har altid været en smule til den 'nørdede' side. Vi ser ofte os selv som first adopters indenfor ny teknologi.”