A indústria de metal e usinagem lida com ciclos de vida dos produtos cada vez mais curtos, personalização em escala e mudanças constantes nas demandas dos clientes. É nesse contexto que os robôs colaborativos são uma solução estratégica. Eles levam automação flexível, segura e acessível para empresas de todos os portes no setor.
No ambiente industrial atual, vagas não preenchidas, alta rotatividade e máquinas paradas impactam diretamente a produtividade e os resultados financeiros. Profissionais qualificados como soldadores, operadores de máquinas CNC, montadores e responsáveis pela movimentação de materiais estão cada vez mais difíceis de encontrar e reter.
Os cobots na indústria de metal surgem como uma solução prática e confiável para esse desafio. Trabalhando lado a lado com as equipes, 24 horas por dia, os robôs colaborativos mantêm a utilização das máquinas em alta e garantem mais estabilidade na produção.
Os cobots da Universal Robots atuam com eficiência em aplicações como:
Com isso, os profissionais podem se dedicar a atividades de maior valor estratégico, enquanto a operação ganha escala, padronização e produtividade.

Os robôs colaborativos na indústria de usinagem estão revolucionando a manutenção de máquinas ao automatizar tarefas repetitivas de carga e descarga em equipamentos como CNCs, centros de fresagem, tornos e prensas dobradeiras.
Graças ao design compacto e à implantação flexível, os cobots garantem operação contínua, inclusive em ambientes sem iluminação. O resultado é mais tempo de máquina ativa, melhor aproveitamento dos equipamentos e maior foco da equipe em atividades estratégicas, sem a necessidade de contratar novos operadores.
A escassez global de soldadores qualificados é um dos maiores desafios do setor de metal e usinagem. Os robôs colaborativos ajudam a resolver esse problema ao automatizar processos de soldagem como:
Os sistemas de soldagem com cobots se integram facilmente a células padrão e ampliam a capacidade produtiva sem os altos custos da automação tradicional. Além disso, garantem soldas mais consistentes, repetíveis e com alto padrão de qualidade.

No fim da linha, os cobots oferecem uma solução flexível e confiável para automatizar embalagem e paletização. Capazes de lidar com diferentes formatos de caixas, padrões de empilhamento e tipos de carga, os robôs no setor de metal reduzem a fadiga dos operadores e aumentam o ritmo de produção. Essa é uma alternativa especialmente eficiente para empresas que enfrentam escassez de mão de obra ou picos sazonais de demanda, garantindo o cumprimento das metas com mais eficiência.

Os cobots também se destacam em tarefas complexas de montagem, como parafusamento, rebitagem, encaixe e operações de pegar e colocar. Ao assumir atividades repetitivas e ergonomicamente desafiadoras, os robôs colaborativos ajudam a reduzir erros, melhorar a qualidade e manter a consistência dos processos. Sua flexibilidade permite rápidas mudanças de aplicação, acompanhando a dinâmica da produção e tornando a fábrica muito mais versátil.

Na remoção de material, os cobots são ideais para automatizar processos como lixamento, rebarbação, moagem, fresagem e perfuração. Ao assumir tarefas repetitivas e potencialmente perigosas, os robôs colaborativos no setor de metal aumentam a segurança no ambiente de trabalho e garantem resultados uniformes e de alta qualidade. Além disso, eles são facilmente programáveis para diferentes aplicações e oferecem mais flexibilidade para empresas que buscam mais produtividade e menos riscos operacionais.
Fale com um especialista em cobots e descubra como encontrar a solução ideal para a sua operação na indústria de metal e usinagem.
A Universal Robots oferece uma linha completa de cobots para atender desde aplicações de alta precisão até demandas de longo alcance e maior capacidade de carga, sempre com foco em flexibilidade e facilidade de uso.
A Universal Robots já implantou mais de 100 mil robôs colaborativos em diferentes segmentos da indústria. Empresas de todos os tamanhos, de grandes grupos globais a oficinas de usinagem locais, utilizam os cobots de 6ª geração da UR para aumentar produtividade, qualidade e satisfação das equipes.

Os cobots da UR se destacam pela programação intuitiva, facilidade de uso e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. O retorno sobre o investimento costuma ser medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu um dos conjuntos de segurança mais completos do mercado. São 17 funções de segurança configuráveis, que se adaptam às necessidades da fábrica e à análise de risco de cada aplicação, permitindo que pessoas e robôs trabalhem lado a lado com total segurança.
Quer se aprofundar no uso de robôs colaborativos na indústria de metal e usinagem? Acesse o material mais recente da Universal Robots e descubra como levar mais flexibilidade, produtividade e eficiência para o seu chão de fábrica.