Da fabricação automotiva ao transporte, tarefas complexas de montagem, inspeção e paletização são necessárias em todo o setor de transporte. Robôs colaborativos melhoram a eficiência e a qualidade da produção, melhorando a precisão e reduzindo os tempos de ciclo.

O setor de transporte de hoje está em ritmo acelerado e em rápida evolução. Os fabricantes automotivos e aeroespaciais precisam de automação flexível que possa acompanhar a produção de veículos e peças relacionadas, especialmente com a crescente demanda por Veículos Elétricos (VEs) e novas tecnologias. Os robôs da Universal Robots oferecem qualidade e precisão consistentes, estejam eles realizando inspeções críticas de segurança ou manipulando componentes eletrônicos delicados.
A implantação de cobots permite que os proprietários de empresas automatizem tarefas repetitivas ou perigosas, como soldagem, parafusamento e manutenção de máquinas. Em troca, os trabalhadores qualificados podem se concentrar em posições complexas e exigentes de engenharia e controle de qualidade. O resultado final? Produção acelerada, mantendo os mais altos padrões de segurança e confiabilidade que o setor exige.

Os cobots estão transformando as linhas de produção automotiva. De aplicações que vão desde a montagem do painel até a inspeção de qualidade, os braços do robô se destacam em tarefas repetitivas, como instalação de componentes e aplicação de selante e tinta. Os cobots podem se adaptar rápida e facilmente a novos produtos, mesmo em trabalhos de baixo volume ou de giro rápido. Implante e reimplante-os internamente e integre-os aos sistemas de visão para aumentar a precisão e a confiabilidade.

Na indústria de Veículos Elétricos (EV) em rápido crescimento, os robôs colaborativos são essenciais na automação de tarefas repetitivas, como instalação de componentes do motor, colocação de células de bateria e montagem de arneses. As empresas programam esses robôs versáteis por sua precisão e produtividade aprimorada. Os braços do robô também podem ser reprogramados para lidar com novos processos e procedimentos, proporcionando amplo espaço e agilidade para acompanhar o cenário tecnológico em constante mudança na indústria de veículos elétricos.

Precisão e qualidade são primordiais na fabricação aeroespacial, e os cobots atendem aos rigorosos padrões exigidos para montagem, produção e teste de componentes de aeronaves. Cobots podem lidar com tarefas como perfuração precisa de furos, instalação de rebites e acabamento de superfícies. Componentes vitais são então inspecionados para garantir que estejam em conformidade com as rígidas regulamentações do setor que são atualizadas ao longo do tempo.
Fale com um de nossos especialistas em automação hoje e comece com uma solução personalizada.
Uma variedade de modelos da Universal Robots está disponível para atender às necessidades de automação, desde tarefas de precisão até requisitos de longo alcance e alta carga útil.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos 17 protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e à sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Milhares de empresas confiam nos robôs colaborativos da UR para...
· Aumentar a produtividade
· Adaptar-se às mudanças na demanda de produtos
· Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
· Pessoal, devido à escassez de mão-de-obra