A STAMIT é uma empresa de ferramentas de máquinas, produzindo mais de 4.000 objetos de ferramentas diferentes a cada ano. Com sede em Slavkov, República Tcheca, a STAMIT fabrica 12 milhões de peças anualmente para os setores de óptica, impressão, embalagem e saúde. A implantação de um robô UR10 na linha de produção de alto/baixo volume permitiu que o fabricante fizesse um terceiro turno com o robô preenchendo uma posição difícil para a equipe.
A STAMIT tem enfrentado recentemente um aumento de pedidos de clientes existentes e novos, o que se mostrou exigente em termos de entrega flexível de pedidos e controle de qualidade. A escassez de técnicos qualificados impulsionou a empresa a implementar tecnologias robóticas para aumentar a produtividade.
“Um dos desafios em nosso chão de fábrica era carregar peças em dois centros de ferramentas CNC durante a operação de três turnos; anteriormente realizada manualmente – com um operador necessário por turno”, diz Petr Mitáček, diretor-gerente da STAMIT. “O carregamento manual de peças era muito difícil e cansativo e precisávamos aumentar o desempenho. Ficou claro que um operador humano é naturalmente limitado e que precisávamos enfrentar esse desafio de uma maneira diferente.”
Para obter uma imagem real sobre a implantação de robôs na produção, a gerência da empresa visitou vários clientes da UR que enfrentam desafios semelhantes. Em última análise, a empresa selecionou o modelo UR10 principalmente por seu alcance físico, adaptabilidade e variabilidade de coleta e colocação de diferentes objetos. “Ficamos impressionados com o Universal Robot e sua fácil programação e instalação. Podemos implantá-lo em qualquer operação muito rapidamente. O cobot não requer uma grande célula de trabalho, pois funciona com segurança, sem gaiolas ou cercas de segurança especiais”, diz Mitáček.
Ao se preparar para a implantação do robô, a STAMIT fez uma avaliação de segurança do local de trabalho com o cobot UR10 e obteve um relatório final positivo e certificação da conformidade do ES. A fase de implementação incluiu uma configuração de comunicação entre o robô e uma máquina CNC, com o tempo total para integrar o cobot na produção total levando três semanas. O cobot funciona com uma pinça de dois dedos. O tempo de adoção para trabalhar com o robô levou apenas duas semanas, com operadores humanos agora capazes de reconfigurar a produção sem alterar o layout básico e a configuração do material na máquina.
Petr Mitáček, Managing DirectorHá uma alta concorrência no mercado de ferramentas CNC, o que nos motiva a aumentar a produtividade. Na situação atual, precisamos aumentar nosso desempenho com a escassez de trabalhadores qualificados. A Universal Robots demonstrou que é possível automatizar de forma rápida, flexível e sem mudanças organizacionais complicadas e altos investimentos em tecnologia de segurança.

O desempenho da produção aumentou com a automação dos processos de manutenção de máquinas e a redução do tempo de inatividade técnica, permitindo o crescimento do desempenho total dos negócios. A força de trabalho está livre de tarefas rotineiras e repetitivas. Três funcionários mudaram de posição de trabalho manual para posições mais valorizadas após a instalação. Atualmente, a STAMIT vem ampliando a aplicação de manutenção da máquina com robôs UR10 – com três aplicações agora em uso.

Com o Universal Robot, a STAMIT conseguiu resolver uma das principais metas de negócios, que era uma automação parcial de sua linha de produção. A meta atingida permitiu que a STAMIT substituísse um robô onde funcionários qualificados não podiam ser encontrados. A administração espera que o UR10 se pague em não mais de 17 meses.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...