--

Os cobots da UR ajudam a triplicar as taxas de produção e oferecem ROI em menos de um ano

Maquinaria Têxtil SMEW

Em suma

O impulso de passar de uma MPME para uma PME e mais, juntamente com o aumento da produtividade e precisão, é o que levou a SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. A escolher os cobots da Universal Robots para a fabricação de máquinas têxteis. Sendo uma das mais recentes pequenas empresas a implementar robôs colaborativos, a SMEW melhorou sua produção em 300%dentro de um ano de implantação.

A SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. está no negócio de fabricação de máquinas têxteis desde 1958. Eles fabricam máquinas para enrolamento de embalagens macias, rebobinamento e máquinas personalizadas para enrolamento. Começou como uma pequena empresa familiar que floresceu em Ahmedabad há mais de 50 anos.

SMEW

Indústria Metal e usinagem
Região Ásia
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robô UR10, SMEW Textile Machinery, Índia

A simplicidade e o requisito de não cercar atenderam aos nossos requisitos especificamente para essas máquinas. Nossos operadores acham muito fácil de usar. Os recursos de segurança são extremamente importantes e o movimento de +/- 360° ajuda o robô a trabalhar em um espaço restrito. Esperamos ter um relacionamento de longo prazo com a Universal Robots.

Ashish Nagarsheth, MD
Produção mais rápida e fácil

Produção mais rápida e fácil

Acompanhar a concorrência e adotar os mais recentes avanços tecnológicos do mercado são as necessidades da hora. Assim, a SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. colaborou com a Universal Robots e implantou seu primeiro [braço robótico] UR10 (/%7BlocalLink:32062%7D) em janeiro de 2017. Isso também estava de acordo com a alavanca da Colaboração Humano-Robô da Indústria 4.0, que é vital para que as PMEs floresçam na nova era da fabricação inteligente.

Os cobots UR são utilizados para aplicação de pick and place. Esta foi uma nova adição à força de trabalho, mas a simplicidade e as características amigáveis do operador dos cobots tornaram a conclusão das tarefas mais fácil e rápida.

Aumento de 300% na produção

Aumento de 300% na produção

Após a adição do cobot à sua fabricação, a SMEW percebeu que sua produção havia aumentado de 30 peças por semana para 80-90 peças por semana; um aumento de 300% na produção, ao longo de um breve período de 8 meses. Eles testemunharam um retorno do investimento em menos de um ano.

A equipe também está extremamente satisfeita com seu novo colega de trabalho, pois o cobot é fácil de programar de acordo com suas necessidades e está gostando de trabalhar ao lado de robôs.

Essa implantação foi feita pela principal distribuidora da Universal Robots India, a Sra. Encon Systems, com sede em Gurgaon, no norte da Índia. Esta história de sucesso é um testemunho de seu trabalho de engenharia estelar que eles fazem com as PMEs no país.

Desafios de automação resolvidos:

  • Escassez de mão-de-obra
  • Restrição de espaço de segurança
  • ROI: em menos de um ano

Principais impulsionadores do valor:

  • Retorno rápido
  • Seguro perto de humanos
  • Espaço eficiente
  • Fácil programação

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Pegar e colocar
  • Tendência da máquina

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra