UR cobots trazem 75%de aumento de produção
Em suma
A Shruti Engineers é uma Micro Pequena e Média Empresa (MPME), com sede em Pune. A empresa de 10 homens fabrica componentes de montagem para linhas automotivas. Antes de instalar um cobot, sua produção era limitada. No entanto, eles agora conseguiram aumentar a produção diária em 75% graças a um UR10.
A Shruti Engineers percebeu que os cobots são acessíveis, fáceis de usar e programar, aumentam a eficiência e são seguros para uso em toda a força de trabalho humana. A Shruti Engineers tinha uma pequena força de trabalho, trabalhando em uma única fábrica, com produção limitada a 300 peças de máquinas por dia. A empresa percebeu que precisava procurar automação para aumentar a produção.
Shruti Engineers
SUHAS PITKE, Shruti EngineeringExistem vários benefícios de ter um cobot. Comprei uma máquina nova há apenas 15 dias e estou planejando ter um robô colaborativo instalado nessa máquina também.
Aumento da produção diária
Desde que a Shruti Engineers implantou seu primeiro robô colaborativo, um UR10, a produção diária cresceu de 300 para 400 peças com a eficiência da máquina aumentada e o tempo de inatividade reduzido. Como o UR10 é um cobot, é seguro para os humanos contorná-lo, tornando-o mais fácil de usar. A programação do cobot da Universal Robots é tão simples que os operadores da Shruti Engineers aprenderam a programá-lo em um dia – na verdade, os trabalhadores sentem que operar o cobot é tão fácil quanto usar um smartphone.
"Há vários benefícios em ter um cobot. Eu comprei uma nova máquina há apenas 15 dias e estou planejando ter um robô colaborativo instalado nessa máquina também", diz Suhas Pitke, proprietária da Shruti Engineers.



Desafios de automação resolvidos:
Aumento de 75% na produção diária Garante que os produtos cheguem aos clientes a tempo, para que não haja interrupção da linha Produtos de maior qualidade Cobot(s) Implantado (s): 1 UR10
Principais impulsionadores do valor:
Acessível, mesmo para uma MPME indiana Seguro e colaborativo Redução do tempo de inatividade Programação e implantação simples, mesmo para operadores não qualificados Passo em direção à Indústria 4.0
Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:
Tendência da máquina CNC
Entre em contato com a Universal Robots
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...
- Aumente a produtividade
- Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
- Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
- Pessoal devido à escassez de mão-de-obra