A Seng Heng Engineering, fabricante de terceira geração com 70 anos de experiência, é uma fornecedora de soluções de fonte única de fixadores, usinagem pronta para uso e produtos de revestimento resistentes à corrosão. Devido à crescente escassez de mão de obra, a Seng Heng Engineering instalou dois robôs colaborativos UR10e (cobots) da Universal Robots na linha de produção para automatizar os processos de CNC e gravação. O fabricante testemunhou um aumento significativo na produtividade e eficiência após a implantação de cobots UR. Agora, os cobots estão trabalhando 24 horas por dia em conjunto com os trabalhadores humanos, aliviando os humanos de tarefas anteriormente realizadas manualmente e aumentando a eficiência do trabalho.
O fechamento das fronteiras em torno do Sudeste Asiático devido à pandemia de COVID-19 causou um gargalo na linha de produção da Seng Heng Engineering. A empresa fabrica conectores personalizados, como parafusos e porcas de alta qualidade, que fixam equipamentos críticos de petróleo e gás de segurança onshore, offshore e submarina. Cada um dos fixadores é gravado com informações como número da peça, informações do material e número de série para facilitar a referência e rastreabilidade. Com a escassez de mão de obra, os processos altamente intensivos resultaram no declínio da eficiência nos processos de gravação. Além disso, a Seng Heng é uma das poucas empresas de fixadores no Sudeste Asiático a ser certificada pelo American Petroleum Institute (API) para produzir parafusos críticos para a indústria de petróleo e gás, o que significa que as indústrias regionais e a cadeia de suprimentos contam com eles para conexões confiáveis e de qualidade em seus equipamentos.
Além disso, os processos de usinagem de Controle Numérico por Computador (CNC) não foram otimizados anteriormente, pois a carga e descarga de fixadores na máquina CNC foram conduzidas manualmente. Estes são processos repetitivos que podem levar até cinco minutos antes da conclusão de cada fixador. Os crescentes desafios e a paixão da empresa por uma melhoria contínua de seus produtos, padrões de qualidade e serviços levaram a Seng Heng Engineering a explorar soluções de automação.
Embora a transição para a automação sempre tenha estado em sua mente, a pandemia da COVID-19 foi o catalisador. Inicialmente, a Seng Heng Engineering planejava considerar a implementação de robôs industriais convencionais, mas os considerou muito caros e sua necessidade de enjaulamento de segurança não era uma solução viável.
A segurança é um aspecto crítico para a Seng Heng Engineering. A empresa está à procura de soluções de automação que possam ser integradas com as máquinas existentes, enquanto trabalha ao lado de trabalhadores humanos com segurança. Além disso, os funcionários não têm experiência em programação. Portanto, a fácil programabilidade dos cobots UR, o treinamento básico fornecido pela UR Academy e a assistência do principal integrador de sistemas certificado, Aubotic, desempenharam um papel vital na decisão de implantar cobots UR. Ter uma ampla seleção de acessórios de cobot prontamente disponíveis e certificados no ecossistema UR+ para implementação rápida confirma ainda mais a decisão de gestão.
Jackie Lau, Managing Director, Seng Heng EngineeringInicialmente, nossos funcionários estavam céticos sobre a implantação de cobots na linha de produção, com o medo de que os cobots possam assumir seus empregos eventualmente. Agora, nossos funcionários entenderam perfeitamente que os cobots estão aliviando-os das tarefas monótonas para que possam trabalhar em tarefas que exigem suas habilidades cognitivas. Em um curto período de três meses, vimos conquistas significativas graças à implantação bem-sucedida de cobots.

A equipe de profissionais da Aubotic oferece suporte de engenharia superior e criou um ecossistema que facilita a implantação na Seng Heng Engineering. Depois de implementar dois cobots UR10e, com garras elétricas Onrobot certificadas pela UR+ como efetores finais para auxiliar com o CNC e máquinas de gravação, a Seng Heng Engineering experimentou um aumento de 50% na produtividade e eficiência na linha de produção dentro de três meses. Em particular, a empresa aceita muitos pedidos com um curto prazo de três a cinco dias. Seng Heng costumava ter apenas um turno e adicionou um segundo turno para a seção CNC devido aos requisitos da COVID de dividir a equipe em 2 equipes. Com os cobots instalados, Seng Heng continua a operar este segundo turno, pois o cobot ajuda a complementar a mão de obra enxuta durante o turno da noite, e a empresa se beneficia de limpar os gargalos mantendo as máquinas funcionando.

Com um aumento na produção e muitos outros benefícios para os usuários atuais, colegas de outros departamentos já estão avaliando como implantar ou reimplantar cobots em outras partes do processo de produção, bem como processos de controle de qualidade e inspeção de testes e processos de embalagem no armazém. A Seng Heng Engineering está adotando a automação como um facilitador primário de uma força de trabalho inteligente e rendimento eficaz, e procurando implantar mais cobots para automatizar ainda mais os processos para melhorar a produtividade e a eficiência. Com os cobots da UR, as operações estão garantindo que os pedidos possam ser concluídos dentro de um curto período de tempo e sem interrupções operacionais.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...