--

Cobots transferindo operadores de repetição para recompensa

SANOFI

Em suma

A Sanofi, uma das principais empresas de saúde do mundo, com mais de 100.000 funcionários em todo o mundo, instalou com sucesso sete cobots colaborativos UR10 em sua unidade de Tours, na França. A integração nas linhas de embalagem foi feita para atender a novos requisitos de produtividade, que otimizaram a organização e reduziram o transporte de carga e os movimentos do operador em caixas de paletização com comprimidos e cápsulas. Graças à instalação dos cobots da UR, a Sanofi conseguiu aumentar sua produção e reduzir as lesões musculoesqueléticas de seus operadores, que agora podem se concentrar em tarefas de maior valor agregado.

O desafio

O site da Sanofi localizado em Tours, que emprega 300 pessoas, lançou um projeto de melhoria de desempenho. A empresa buscava otimizar a organização de suas linhas de embalagem e passar de uma equipe de dois operadores por linha para uma organização de três operadores para linhas.

A Sanofi também queria reduzir a carga transportada pelos operadores que trabalham na linha. Mesmo que as caixas de papelão não sejam muito pesadas individualmente – entre três e oito quilos – o peso total levantado ao longo de um dia fica entre 300 e 700 quilos por pessoa. Decidiu-se, portanto, automatizar e robotizar o final da linha de embalagens e fazê-lo com robótica colaborativa.

SANOFI

Indústria Medical and Cosmetics
País France
Número de Empregados 1000+
Cobots utilizados UR10

A solução e os benefícios

A Sanofi recorreu aos robôs de paletização da Universal Robots, mais especificamente os modelos UR10, que têm uma carga útil de 10 quilos e um alcance de 1300 mm. "Outra vantagem dos cobots UR10 é a sua compacidade, muito importante para nós, uma vez que as extremidades da nossa linha de produção são muito apertadas. Podemos instalar um braço entre dois paletes”, explica Gilles Marsal, novo gerente de obras da Sanofi Tours.

A facilidade de programação dos cobots e a sua flexibilidade, possibilitando a adição de pinças de diferentes tamanhos em poucos segundos em função do tamanho das caixas a manusear, convenceram a gerência, que por isso validou o projeto de integração dos cobots.

Operação segura

Operação segura

Robôs colaborativos instalados no final da linha funcionam perfeitamente e facilitam muito o carregamento e descarregamento de paletes; uma tarefa certamente necessária, mas não muito gratificante e desgastante para quem normalmente a realiza. O aplicativo oferece a possibilidade de trocar os paletes ao lado do robô de paletização em operação segura.

De acordo com Sébastien Pain, Chefe da Oficina de Embalagem da Sanofi Tours, a integração desses robôs trouxe “benefícios ergonômicos em termos de transporte de carga, viagens, mas também uma redução em termos de tempo de trabalho na linha para os operadores. “ De fato, nesta linha, a Sanofi passou de uma organização de dois operadores por linha para três operadores por duas linhas. Com o cobot, a redução do tempo de trabalho na tarefa é estimada em 10% ao dia.

“Dias de Descoberta de Cobots”

“Dias de Descoberta de Cobots”

Mais importante ainda, os robôs colaborativos convenceram os funcionários, uma condição essencial para o sucesso de um projeto cobot. "Para implementar um projeto como este em França, é necessário envolver o departamento de Saúde, Segurança e Ambiente (HSE) e os utilizadores na fase inicial do projeto", diz Gilles Marsal. “Durante as primeiras etapas, organizamos o Cobot Discovery Days, onde todos os operadores das linhas de embalagem, supervisores e membros do comitê de gestão puderam vir testar os cobots.”

Todas essas etapas (análise de risco, Discovery Day...) fizeram com que a implementação do primeiro projeto levasse seis meses. A instalação seguinte levou quatro a cinco meses entre o pedido e a implementação. Um dos pontos fortes da robótica foi uma instalação mais curta do que para os braços robóticos industriais.

Libertado para tarefas mais gratificantes

Libertado para tarefas mais gratificantes

Do ponto de vista dos colaboradores, os robôs de paletização foram muito bem recebidos. “O Discovery Day nos permitiu ver que o cobot era um bom colaborador”, explica Julie Debrincat, operadora de linha automatizada. Os operadores tinham muitas perguntas sobre segurança, especialmente no caso de uma colisão entre o cobot e o humano. "Então, conseguimos expressar nossos sentimentos. Percebemos que o robô era um colaborador muito bom porque, de fato, à medida que o contato humano se aproximava, o robô parava e desligava.”

Ao não precisar mais carregar paletes, que transportavam centenas de quilos por dia, os operadores evitam os problemas de saúde inerentes a esse tipo de atividade. Isso permite que eles se concentrem em atividades mais gratificantes e produtivas.

No final, a Sanofi calculou um retorno sobre o investimento de 24 meses, muito menor do que para uma instalação de robô industrial convencional.

A Sanofi já está planejando ir mais longe. Próximo passo: um robô para carregar as caixas nas linhas de produção.

As vantagens da Universal Robots são a sua fiabilidade e simplicidade de programação, bem como o fácil acesso a uma vasta gama de acessórios em torno do cobot

Gilles Marsal, site new works manager
Cada cobot UR10 levanta 300 -700 kg por diaUR10 cobot instalado em extremidades de linha muito apertadas graças à sua compacidadeO sistema de segurança integrado do cobot elimina a necessidade de enjaulamento após a avaliação de risco

Desafios de automação resolvidos:

  • Melhoria do desempenho da equipe
  • Redução do transporte de carga
  • Paletização de embalagens de diferentes pesos e tamanhos
  • Redução do distúrbio musculoesquelético dos funcionários

Principais impulsionadores do valor:

  • Programação fácil
  • Interface de utilizador intuitiva para reduzir o tempo de treino
  • Extremidade-de-braço-ferramenta fácil de mudar para trocas rápidas
  • Pequena pegada

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Paletização

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra