A empresa RNB Cosméticos integrou seis braços robóticos Universal Robots UR10 em sua planta de embalagem e empacotamento para realizar tarefas de paletização de fim de linha. As células colaborativas oferecem à empresa um alto nível de versatilidade para cumprir seus ciclos de produção de seis pacotes por minuto, que exigem soluções flexíveis para se adaptar a mais de 350 itens diferentes. Os cobots colaboram com os trabalhadores no mesmo espaço de trabalho, liberando a equipe de tarefas desconfortáveis, repetitivas e não ergonômicas que envolviam o transporte de pacotes de 7 kg, arriscando ferimentos e fadiga. Para a empresa, as soluções incorporadas contribuíram para quebrar uma barreira física e mental entre máquinas e funcionários.
da RNB Cosméticos está alicerçado em quatro pilares: pessoas e profissionais, imagem e design, excelência e tecnologia e cuidado com o meio ambiente. Com base nesses compromissos, a RNB Cosméticos precisava substituir seus robôs antigos por modelos de quatro, cinco ou seis eixos que só podiam trabalhar em áreas limitadas e exigiam pessoal especializado para sua programação e manuseio.
O objetivo era encontrar uma solução versátil, amigável e fácil de programar que permitisse aos trabalhadores dar um salto qualitativo em suas funções, passando de tarefas físicas e repetitivas, baseadas em movimentos pesados e não ergonômicos, para tarefas de supervisão em uma estrutura da Indústria 4.0. Foi assim que a RNB Cosméticos se deparou com os robôs colaborativos da Universal Robots.
Aurelio Tornero, General Industrial Manager of RNB Cosméticos.Não estamos contratando pessoal especializado para lidar com um robô de alta tecnologia. Estamos a transformar os nossos colaboradores em especialistas com o seu nível de competências a aumentar
À medida que robôs colaborativos chegavam à RNB Cosméticos para realizar tarefas de paletização, eles eram vistos com desconfiança pelos trabalhadores, temendo que seus novos colegas cobot pudessem tirar empregos. No entanto, a integração dos cobots da UR não apenas consolidou a equipe existente, mas também levou à contratação de novos funcionários como resultado do aumento da produção. Além disso, isso levou a um aumento no nível de habilidades profissionais dos funcionários, pois eles são especializados no manuseio básico dos cobots e agora são responsáveis por supervisionar sua operação enquanto controlam a linha de produção.
“Os cobots começaram a operar em apenas uma semana e nossos funcionários de longa data, que antes trabalhavam com movimentação de materiais, trabalham com os cobots desde o início”, diz Aurelio Tornero, Gerente Geral Industrial da RNB Cosméticos. “Não estamos contratando pessoal especializado para lidar com um robô de alta tecnologia. Estamos transformando nossa equipe em especialistas com seu nível de habilidades aumentando." A Sinterpack foi a empresa responsável por fornecer esta solução de paletização de fim de linha pronta para uso por meio da robótica colaborativa da Universal Robots. As células colaborativas foram implementadas em tempo recorde e acompanhadas por uma análise de risco para garantir total segurança para a equipe.

“Optamos pela robótica colaborativa porque nossa fábrica é pequena e precisamos que o cobot trabalhe na mesma área que os funcionários de maneira confortável e segura”, diz Gregorio Camacho, Técnico de Robótica e Automação da RNB Cosméticos. “Estávamos procurando uma solução que libertasse os trabalhadores das tarefas mais pesadas e físicas, como mover pacotes pesando 7 kg, o que levou a alguns problemas.”

As células colaborativas de paletização da Sinterpack com cobots UR10 têm uma pinça para mover as embalagens a uma taxa de seis ciclos por minuto, uma coluna de elevação adicional que pode atingir uma altura de 3,20 metros e sensores de segurança para parar o braço do robô em caso de colisão ou esforço excessivo. Os cobots UR possuem pendentes Teach intuitivos para que qualquer colaborador possa reprogramar o robô colaborativo e adaptá-lo a um novo item.

"Precisamos de automação versátil quando se trata de mudar de um produto para outro com os mais de 350 itens com os quais trabalhamos", diz Cristina Jiménez, engenheira de produção da empresa. O equipamento Sinterpack nos permite reprogramar o formato de paletização de um item para outro de forma simples e em apenas um minuto, graças à interface colaborativa do robô." Além disso, os cobots da Universal Robots não são estacionários, eles podem ser movidos, trabalhando em outras linhas, dependendo dos requisitos de produção.

O fato de os seis robôs UR10 terem sido perfeitamente integrados à RNB Cosméticos como se fossem apenas mais um colega é mostrado pelos trabalhadores que lhes dão apelidos. No futuro, a automação colaborativa na empresa poderia avançar para cobots mais especializados, uma maior interconexão dos robôs com outras áreas da fábrica e aplicações de visão artificial ou microbiologia.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...