--

UR cobots entrega 40% de crescimento e fabricação ininterrupta

New Engineering Works

Em suma

Em um esforço para acompanhar o mercado, a fabricante de componentes automotivos New Engineering Works implantou seu primeiro robô colaborativo para máquinas CNC em 2016. O fabricante instalou 6 cobots em 18 meses e obteve resultados notáveis, percebendo uma taxa de crescimento de 40% e a capacidade de fabricar 24x7. Os cobots foram perfeitamente incluídos nos processos de produção da New Engineering Works, levando à redução de custos e ao aumento da produtividade e eficiência.

A New Engineering Works experimentou um aumento contínuo na demanda por componentes hidráulicos, pneumáticos e de motores para veículos comerciais e percebeu a necessidade de automatizar tarefas repetitivas de produção. A empresa, no entanto, tinha espaço limitado e não queria máquinas grandes com produção limitada ocupando seu chão de fábrica. A New Engineering Works estava à procura de uma solução ágil e automatizada que facilitasse a adição de um terceiro turno de 8 horas, permitindo-lhes fabricar 24 horas por dia.

New Engineering Works

Indústria Automotiva
Região Asia
Número de Empregados 100-500
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robôs UR10, New Engineering Works, Índia

A solução

A New Engineering Works instalou seu primeiro cobot em 2016 e comprou 6 cobots em um período de 18 meses. A empresa possui uma divisão de componentes pequenos e grandes, sendo os robôs colaborativos perfeitos para a divisão de componentes pequenos.

Cada um dos cobots se encaixa perfeitamente entre 2 máquinas CNC, ocupando um espaço limitado no chão de fábrica, facilitando a manutenção de 12 máquinas CNC de cada vez. Eles são tão fáceis quanto usar um smartphone – sem complicações e fáceis de programar e configurar. Os trabalhadores aprenderam a operar cobots UR sem treinamento prévio.

A New Engineering Works registrou um crescimento de 40% na produção desde a implantação de cobots em sua fábrica. O fabricante agora pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças aos cobots que permitem um terceiro turno de 8 horas, aumentando assim a sua produtividade. Os cobots trabalham lado a lado com os humanos no chão de fábrica, permitindo uma produção segura e eficiente. A instalação de cobots levou à automatização de processos e reduziu o custo por componente.

"Investir em cobots não significa que estou dispensando minha força de trabalho – em vez disso, estou treinando-os para realizar trabalhos mais significativos, como verificações de qualidade, lidar com Máquinas de Medição de Coordenadas (CMMs) e inspeção", disse o sócio-gerente da New Engineering Works, Binod Kumar Agarwal, que agora pode explorar mais oportunidades de negócios. Ele incentiva mais PMEs a incluir cobots em seus processos de fabricação: "Os cobots abrem muito mais oportunidades, são acessíveis para a indústria de pequena escala e oferecem um ótimo ROI".

Fácil como um smartphone

Fácil como um smartphone

A New Engineering Works instalou seu primeiro cobot em 2016 e comprou 6 cobots em um período de 18 meses. A empresa possui uma divisão de componentes pequenos e grandes, sendo os robôs colaborativos perfeitos para a divisão de componentes pequenos.

Cada um dos cobots se encaixa perfeitamente entre 2 máquinas CNC, ocupando um espaço limitado no chão de fábrica, ao mesmo tempo que facilita a manutenção de 12 máquinas CNC de cada vez. Eles são tão fáceis quanto usar um smartphone – sem complicações e fáceis de programar e configurar. Os trabalhadores aprenderam a operar cobots UR sem treinamento prévio.

Crescimento de 40%

Crescimento de 40%

A New Engineering Works registrou um crescimento de 40% na produção desde a implantação de cobots em sua fábrica. O fabricante agora pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças aos cobots que permitem um terceiro turno de 8 horas, aumentando assim a sua produtividade. Os cobots trabalham lado a lado com os humanos no chão de fábrica, permitindo uma produção segura e eficiente. A instalação de cobots levou à automatização de processos e reduziu o custo por componente.

A automação aumenta as oportunidades de negócios

A automação aumenta as oportunidades de negócios

"Investir em cobots não significa que estou dispensando minha força de trabalho – em vez disso, estou treinando-os para realizar trabalhos mais significativos, como verificações de qualidade, lidar com Máquinas de Medição de Coordenadas (CMMs) e inspeção", disse o sócio-gerente da New Engineering Works, Binod Kumar Agarwal, que agora pode explorar mais oportunidades de negócios. Ele incentiva mais PMEs a incluir cobots em seus processos de fabricação: "Os cobots abrem muito mais oportunidades, são acessíveis para a indústria de pequena escala e oferecem um ótimo ROI".

Sendo uma PME, a terra é um ativo valioso para nós. Robôs industriais tradicionais com suas cercas necessárias ocupam muito espaço no chão de fábrica. Os cobots UR cabem entre 2 máquinas na fábrica e podemos simplesmente plug-and-play conforme necessário. Usamos os cobots há um ano e meio e tem sido uma ótima experiência. Não há melhor robô no país do que os cobots UR para a nossa divisão de pequenos componentes.

DIVESH DEBUKA, Representante da Gerência, New Engineering Works

O produto

A New Engineering Works é uma PME que foi iniciada em 1996. Tem sido na fabricação de componentes hidráulicos, pneumáticos, motor e freio para veículos comerciais. Além de inúmeras empresas de médio porte, a New Engineering Works também fabrica componentes para algumas das maiores gigantes automotivas da Índia, incluindo a Tata Motors, a Ashok Leyland e a Brakes India.

Mulheres trabalhando ao lado do Robô Colaborativo UR10, cobots na New Engineering Works, Índia
Mulheres trabalhando ao lado do Robô Colaborativo UR10, cobots na New Engineering Works, Índia

Desafios de automação resolvidos:

  • A terra é especialmente valiosa para a PME indiana, e os cobots funcionam mesmo com restrições de espaço
  • Crescimento de 40%
  • Custo reduzido por componente
  • Permite que os trabalhadores se concentrem em trabalhos mais qualificados, sem perda de empregos
  • Cobot(s) implantado (s): 6 UR10s

Principais impulsionadores do valor:

  • Flexível e com economia de espaço, sem requisitos de vedação
  • ROI rápido, mesmo para uma PME
  • Plug and play
  • Incentiva a satisfação no trabalho e a mão de obra mais qualificada, pois os trabalhadores agora aprendem tarefas mais significativas

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Tendência da máquina CNC

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra