A Magneti Marelli é uma empresa internacional especializada em projetar e fabricar sistemas e componentes de alta tecnologia para o setor automotivo. A empresa buscava uma solução de longo prazo para substituir as tarefas monótonas realizadas pelos operadores de produção, que ao mesmo tempo não conseguiam trabalhar mais rápido sem erros. Eles encontraram a solução ideal e funcional em cobots da Universal Robots.
O objetivo era reduzir a taxa de erro na linha de montagem, causada principalmente por funcionários atuais. A solução precisava ser capaz de concluir a automação de várias tarefas repetitivas de coleta e colocação em toda a instalação de produção, como conectar peças de plástico muito pequenas aos componentes.
Lubomír Graca, Head of the technological department, Magneti Marelli SlovakiaTodos os nossos cobots da Universal Robots são seguros para nossos funcionários. As pessoas gostam de trabalhar com eles e ficam felizes por os terem libertado de trabalhos monótonos e repetitivos. Os funcionários adoram tanto os cobots que até lhes deram nomes. O retorno do investimento nos cobots, mesmo com a mecânica de toda a estação, foi de um ano.
“Encontramos uma solução eficaz nos cobots da Universal Robots”, diz Lubomír Graca, chefe do departamento tecnológico da Magneti Marelli Eslováquia. “Ficamos agradavelmente surpresos com a facilidade de instalação e programação dos cobots, das soluções UR+ oferecidas e do suporte do integrador de sistemas. "Soluções UR+ são produtos plug & play certificados para funcionar perfeitamente com cobots UR."
Atualmente, a empresa usa quatro cobots UR para encaixar os componentes de entrada em placas de circuito, que não poderiam ser operadas por máquinas automáticas tradicionais devido às grandes dimensões da embalagem ou dos próprios componentes. Os cobots UR10, UR5 e UR5e selecionam os componentes individuais, como os conectores ou componentes de entrada, diretamente da embalagem do fornecedor. Isso é feito com a Garra Colaborativa RG2 da OnRobot, certificada como um produto UR+. Os componentes são então montados em placas de circuito na correia transportadora, que faz parte da linha de produção.

Os cobots minimizaram os riscos de manuseio inadequado de componentes e placas de circuito. Ao mesmo tempo, a linha de montagem foi acelerada em 25% graças a componentes móveis de máquinas caras de pick & place. Os dois primeiros cobots da UR estão em operação há quase 1,5 anos em linhas de produção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Duas outras aplicações UR estão atualmente em preparação, a Magnetti Marelli Eslováquia também está terminando os estudos de seu possível uso futuro em outros tipos de aplicações.

“Por causa da instalação de robôs colaborativos na linha de montagem, é seguro para os humanos contorná-la”, diz Graça “Nossos funcionários estão trabalhando com os cobots regularmente, e eles estão felizes por isso os ter aliviado do trabalho repetitivo monótono”, diz ele, acrescentando que a equipe ama tanto os cobots que até lhes deu nomes. O retorno do investimento em cobots, mesmo com a mecânica de toda a estação, foi de um ano. Um cobot foi capaz de substituir os operadores em quatro turnos. Ao mesmo tempo, a Magneti Marelli Eslováquia conseguiu aumentar a velocidade da linha de montagem e eliminar problemas de qualidade.
“Após nossa experiência e implementação bem-sucedida de cobots, planejamos estender seu uso em todas as nossas linhas de montagem e estamos constantemente procurando outras aplicações que possamos usar na produção”, explica Graça.

A Magneti Marelli é uma empresa internacional especializada na concepção e fabricação de sistemas e componentes de alta tecnologia para o setor automotivo. Combinando qualidade, tecnologia e versatilidade, a empresa fornece às principais montadoras da Europa, América do Norte e do Sul e Ásia. Existem duas divisões na Eslováquia - Electronic Systems e Powertrain - ambas localizadas no Parque Industrial Kechnec. Mais de 1.300 pessoas estão empregadas em ambas as divisões. A divisão de Sistemas Eletrônicos fabrica painéis, sistemas de navegação e computadores de bordo que fazem parte da eletrônica automotiva. Os principais produtos da divisão Powertrain são estranguladores, coletores de sucção e bombas GDI (alta pressão). PSA, BMW, Fiat e Renault são os clientes mais importantes para a Magneti Marelli em termos de volume.
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...