Os cobots fazem o trabalho pesado na L'Oréal India
Em suma
A L'Oréal – uma das maiores empresas de cosméticos do mundo – estava enfrentando problemas em sua fábrica indiana em Pune, já que as operações de fim de linha estavam sendo realizadas manualmente, representando um grave risco ergonômico para os trabalhadores. A implantação de robôs colaborativos para paletização automática mostrou-se eficiente, ao mesmo tempo em que erradicou completamente o risco ergonômico, permitindo flexibilidade na implantação no chão de fábrica para várias aplicações. Os cobots também são amigáveis ao trabalhador e livres de manutenção, e levaram a planta a testemunhar uma melhoria de 5% na Eficácia Geral do Equipamento (OEE) devido ao tempo economizado na substituição de paletes.
A transformação dos negócios
Após uma análise interna de risco ergonômico, a fábrica da L'Oréal India Private Limited em Pune percebeu que seus funcionários corriam o risco de lidar com tarefas manuais na operação de fim de linha, ou seja, colocar as caixas no palete. Cada operador levantou 8.500 kg de produto por turno de 8 horas, apresentando o que a L'Oréal classificou como um risco ergonômico de Nível 4 – um dos mais altos níveis de perigo para o corpo humano e postura, sendo o Nível 5 o mais severo.
L'Oréal India
RANJIT EKDE, Head of Manufacturing Supply Chain, L'Oréal India Private LimitedOs robôs colaborativos ajudaram a eliminar completamente o risco ergonômico. São fáceis de usar, sem manutenção e extremamente eficientes. Estamos muito felizes em ter os cobots da Universal Robots em nossa linha.
A solução
Em um esforço para ser mais flexível e ágil no atendimento ao mercado em tempo real, a planta implantou seu primeiro robô colaborativo da Universal Robots em 2016. Antes da instalação dos cobots, apenas um palete era utilizado de cada vez para uma única aplicação. Com cobots, no entanto, dois paletes agora podem ser usados simultaneamente, sem parar a linha, economizando 30 minutos por turno. A planta também viu uma melhoria de 5% no OEE devido ao tempo que foi economizado na substituição de paletes.
“Temos pessoas diferentes vindo trabalhar na mesma linha, em turnos diferentes. Assim, às vezes, quando as pessoas mudam, isso afeta a eficiência da linha”, disse Mayur Raut, gerente da unidade de produção da L'Oréal India. “No entanto, os cobots aumentaram a precisão do processo com um único clique. Antes dos cobots, tínhamos diferentes configurações que levariam de 60 a 70 minutos para serem instaladas. Graças aos cobots, agora podemos mudar para um aplicativo diferente com o clique de um botão.”

Adaptação ao mercado
O rápido sucesso da L’Oréal pode ser explicado por sua capacidade de ser flexível e ágil no atendimento às necessidades do mercado.

Gigante da indústria cosmética
A L'Oréal é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo e está presente na Índia desde 1992. A organização produz uma gama de vários produtos e está entre os principais fornecedores de perfumes e fragrâncias, produtos para cabelos e cosméticos.
Desafios de automação resolvidos:
Erradicação completa do alto risco ergonômico para os seres humanos Aumento na Eficácia Geral do Equipamento (OEE) em 5% Cobot(s) implantado (s): 2 UR10s
Principais impulsionadores do valor:
Sem AMC (Custo Anual de Manutenção) Fácil de usar e programar com precisão Redução do tempo de inatividade Redistribuição flexível no chão de fábrica para qualquer linha Salva os funcionários de tarefas potencialmente prejudiciais
Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:
Paletização
Entre em contato com a Universal Robots
Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...
- Aumente a produtividade
- Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
- Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
- Pessoal devido à escassez de mão-de-obra