--

O cobot UR compacto transforma o principal fabricante italiano de placas eletrônicas

Life Elettronica

Em suma

A Life Elettronica decidiu automatizar o processo de envasamento substituindo por um robô uma máquina que precisava da presença constante de um operador. A aplicação também teve que ser adaptada a um espaço muito pequeno e garantir altos padrões de qualidade e repetibilidade. A Life Elettronica é uma empresa em Modena especializada na produção de placas eletrônicas para terceiros. Investiu fortemente em automação industrial e também tem um ur3 para operações de envasamento de tábuas. A aplicação proporcionou uma produtividade sem precedentes e libertou recursos para trabalhar em operações com maior valor acrescentado.

A Life Elettronica é uma das principais fabricantes de portagens de placas eletrónicas da Itália. Todos os processos são realizados em sua fábrica de Modena, desde a aquisição do projeto até a entrega do produto acabado. Para aumentar a produtividade e a eficiência de seus processos e garantir uma qualidade de placa excelente e repetível, a Life Elettronica optou pela automação robotizada com um Universal Robots UR3 para operações de envasamento.

A transformação do negócio

O cobot – instalado pela Maxver srl que forneceu fornecimento, instalação e treinamento - funciona em uma pequena área de trabalho e pode plotar 20 placas eletrônicas ao mesmo tempo. O ciclo geral de trabalho, que dura cerca de 15 minutos, não tem comparação com os métodos tradicionais de envasamento, que exigem o uso de outros equipamentos e, acima de tudo, a presença constante de um operador para supervisionar o processo.

Life Elettronica

Indústria Electronics and Technology
País Europe
Número de Empregados 50-100
Cobots utilizados UR3
Vídeo — Robô UR3, Life Elettronica srl, Modena, Itália

A solução

A Life Elettronica escolheu a Universal Robots e seu cobot UR3 para o processo de envasamento. Graças ao seu tamanho compacto e leveza, o cobot foi instalado no local de trabalho sem exigir qualquer modificação no layout de produção; seus 15 recursos de segurança combinados com uma análise de risco precisa significam que ele pode operar sem barreiras de proteção, para que o operador possa interagir sem interromper o processo.

A Life Elettronica escolheu a Universal Robots e seu cobot UR3 para o processo de envasamento. Graças ao seu tamanho compacto e leveza, o cobot foi instalado no local de trabalho sem exigir qualquer modificação no layout de produção; seus 15 recursos de segurança combinados com uma análise de risco precisa significam que ele pode operar sem barreiras de proteção, para que o operador possa interagir sem interromper o processo.

A automação com o cobot da Universal Robots aumentou o rendimento, a eficiência e a produtividade, e preservou a qualidade e a repetibilidade do processo para garantir produtos de alta qualidade e perfeitamente envasados. A repetibilidade também elimina a possibilidade de defeitos e produtos defeituosos.

Além disso, a empresa tem conseguido destinar trabalhadores inicialmente vinculados ao envasamento para outras atividades de maior valor agregado, beneficiando todo o processo produtivo. Por fim, a solução foi desenvolvida em muito pouco tempo, e a facilidade de programação e gestão do cobot garantiu sua entrada em serviço imediata. Considerando os resultados alcançados, a Life Elettronica está expandindo sua gama de robôs colaborativos da Universal Robots

Robô colaborativo UR3, Life Elettronica Srl, Modena, ItáliaRobô colaborativo UR3, Life Elettronica Srl, Modena, ItáliaRobô colaborativo UR3, Life Elettronica Srl, Modena, Itália

Desafios de automação resolvidos:

  • Automatização de um processo manual em um espaço de trabalho restrito
  • Alta qualidade e repetibilidade do processo

Principais impulsionadores do valor:

  • Produtividade
  • Eficiência
  • Rendimento
  • Melhor alocação do operador nas fases de produção
  • Zero defeitos, facilidade de instalação e programação
  • Flexibilidade operacional

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Envasamento

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra