A KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES tem estado consistentemente envolvida no desenvolvimento, fabricação e venda de equipamentos eletrônicos desde a sua criação em 1955, continuando a criar produtos que superam os padrões de confiabilidade e funcionalidade. Na produção de produtos que exigem qualidade rigorosa, como o principal produto de dispositivos eletrônicos no veículo, PLCs que atuam como torre de controle para controle de máquinas e codificadores rotativos, o desafio tornou-se como aumentar a produtividade de acordo com o aumento da demanda.
Um membro do grupo JTEKT que possui a maior participação do mundo nos rolamentos de direção automotiva, instalou um cobot UR3 da Universal Robots (UR) para melhorar a produtividade. Para produtos no veículo que exigem padrões de qualidade rigorosos, a qualidade melhorou, enquanto a produtividade aumentou 31%devido à estabilidade operacional do cobot.
A primeira coisa em que a empresa trabalhou foi uma revisão do processo de inspeção por computador do painel. No pré-processo, os operadores realizam a montagem do produto e a inspeção visual e, no pós-processo, os operadores aplicam canetas nos painéis de toque para confirmar que os dispositivos reagem como pretendido. O Sr. Katsuhiko Nakatani, Gerente Geral Adjunto do Departamento de Produção, explica: “Tradicionalmente, três pessoas realizavam a série de trabalhos. Como havia alguns processos de gargalo, realocamos alguns deles, o que resultou na perda do equilíbrio entre o pré-processo e o pós-processo. Por isso, examinamos a implementação de um cobot de UR para melhorar a produtividade do pós-processo.”
A KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES aprendeu sobre cobots pela primeira vez em 2017. “Uma proposta foi feita pela Inaba Denki Sangyo Co., Ltd., distribuidora oficial da Universal Robots. Como o robô é leve e economiza espaço, não precisávamos fazer uma grande mudança no layout e consideramos a implementação”, diz Nakatani. O cobot UR possui funções de segurança, como paradas de proteção. O fato de poder ser instalado sem uma cerca de segurança foi um fator decisivo na implementação.
A UR3 foi introduzida no processo de inspeção de qualidade do painel de toque. Quando o UR3 toca no painel de toque com uma caneta, "OK" é exibido se não houver erro de qualidade e o sinal verde de uma torre de sinalização acende. Quando uma anormalidade é detectada, "NG" é exibido no visor, a torre de sinal vermelha acende e a campainha soa continuamente. Como resultado, o responsável imediatamente percebe a anormalidade e pode responder.
Mr. Atsushi Fujita, Chefe do Departamento de Engenharia de ProduçãoComo o UR3 funciona com mais precisão e fiabilidade do que os humanos, o resultado é a melhoria da qualidade do trabalho.
“Realizamos avaliações de risco de acordo com os padrões de segurança da nossa empresa e trabalhamos para garantir a segurança dos trabalhadores. No início da implementação, fizemos alguns ajustes, como a redução de velocidade, pois a equipe tinha medo de mover o robô em alta velocidade”, diz o Sr. Atsushi Fujita, Chefe do Departamento de Tecnologia de Produção “Como o cobot trabalha com maior precisão e estabilidade do que os humanos, a qualidade do trabalho melhorou como resultado."
Demorou aproximadamente três meses desde a entrega do robô até o projeto do sistema, configuração, teste, solução de vários problemas e operação na linha. A parte mais difícil foi conectar o robô UR a dispositivos externos, como um PLC e um PC. "Demorou cerca de duas semanas de tentativa e erro, mas finalmente pudemos construir nosso próprio sistema que não depende de nenhum recurso externo, como SIers", disse Fujita. Além disso, a parte que permite que o cobot segure o gabarito foi melhorada. No início, não funcionou corretamente porque o gabarito era pesado, mas eles finalmente conseguiram tornar o gabarito mais fácil de segurar através de ajustes finos repetidos.

A Koyo conseguiu fazer um gabarito que pode ser usado mesmo quando há diferenças na folga de uma ou duas canetas, permitindo o uso de quaisquer padrões de caneta necessários para a inspeção, modificando a combinação do efetor final.

A implementação de robôs UR reduziu o tempo diário de trabalho de uma média de 10 horas para 8 horas. Além disso, a melhoria da qualidade do trabalho resultou em um aumento de 31% na produtividade.
A Sra. Yuki Oshiba, responsável pelo processo de inspeção, explica. “Os seres humanos tendem a cometer erros ao trabalhar com um sistema de painel sensível ao toque, e estamos felizes em ter cobots para fazer esse trabalho com precisão e concluir a tarefa corretamente. Como nosso trabalho era apenas pressionar o botão ON/OFF, agora podemos fazer outras tarefas enquanto o robô está trabalhando, tornando o sistema muito produtivo. Quando há um desligamento anormal, um alerta é emitido e o responsável pela tecnologia de produção aparecerá, para que possamos ter certeza de que não haverá interrupções na produção.“
Além disso, como os recursos externos não foram utilizados na implementação da UR, o investimento em medidas de segurança foi mínimo. A Koyo Electronics ficou surpresa ao ver que o capital de investimento poderia ser recuperado em apenas um ano e agora está considerando cobots da UR em outros processos. “Por exemplo, no processo de processamento de substrato, estamos examinando se ele pode ser usado para enviar o substrato que concluiu um processo para o próximo processo, etc. Ao implementar o cobot da UR, o número de pessoal do processo pós-inspeção foi reduzido de dois para um”, diz o Sr. Nakatani. “Nossa empresa não apenas conseguiu melhorar a produtividade alocando recursos para outro processo de produção, mas a experiência da implementação desse robô construiu confiança e grandes esperanças para o desenvolvimento futuro.”

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...