--

Cobots melhoram a qualidade, a velocidade de produção e o ambiente de trabalho

Izoelektro d.o.o.
Izoelektro d.o.o.

Izoelektro d.o.o.

Pequena empresa implementa um robô colaborativo UR para expandir a produção e os processos de teste abrangentes de maneira econômica.

A Izoelektro d.o.o. é um fabricante em rápido crescimento da Eslovénia (UE) que fornece produtos destinados à manutenção, remodelação e instalação de sistemas de eletroenergia. A empresa conta com apenas 8 funcionários e buscava uma forma de aumentar a produção e melhorar a garantia da qualidade. Os resultados foram evidentes rapidamente e os planos estão em andamento para diversificar as operações utilizando mais a Universal Robots.

Ver vídeo

Em suma

A Izoelektro d.o.o. é um fabricante em rápido crescimento da Eslovénia (UE) que fornece produtos destinados à manutenção, renovação e instalação de sistemas de eletroenergia. A empresa tem apenas 8 funcionários e estava procurando uma maneira de aumentar a produção e melhorar a garantia de qualidade. Os resultados foram evidentes rapidamente e os planos estão em andamento para diversificar as operações utilizando mais Universal Robots.

A transformação do negócio

"O maior desafio para nós é atender às demandas de nossos clientes de maneira econômica", diz Tadej Kovač, gerente de desenvolvimento da Izoelektro. “As empresas em todo o mundo estão otimizando seus processos de produção, então começamos a considerar a automação também. Os robôs são o futuro e especialmente na fabricação de componentes elétricos, onde enfrentamos uma forte concorrência todos os dias, por isso começamos a procurar uma solução robótica adequada."

Devido ao seu pequeno tamanho, a empresa não pode pagar por um sistema tradicional de automação industrial. Robôs colaborativos podem oferecer muitas opções diferentes e mais acessíveis. "A marca Universal Robots é reconhecida em todo o mundo, oferece boa qualidade por um preço muito bom, por isso, no final, não foi uma decisão difícil", acrescenta Kovač.

Izoelektro d.o.o.

Indústria Electronics and Technology
País Europe
Número de Empregados 5-25
Cobots utilizados UR5
Vídeo — Robô UR5, Izoelektro d.o.o., Eslovênia
Segurança em primeiro lugar

Segurança em primeiro lugar

A empresa realizou uma avaliação de risco da instalação do robô, que concluiu que nenhuma gaiola de segurança era necessária devido à natureza colaborativa do robô e aos recursos de segurança integrados. Apesar de não ter experiência prévia com robôs, a primeira implantação do projeto foi concluída em menos de duas semanas a partir da entrega do cobot. O suporte técnico fornecido pela Universal Robots ajudou na rápida implementação.

Automação flexível

Automação flexível

O primeiro projeto incluiu duas tarefas de operação como processos de teste de rotina de produto para pára-raios de baixa tensão e pára-raios de média tensão onde o robô foi aplicado. Uma aplicação futura é incluir testes de rotina de produto de carga de tração para isoladores de compósito de tensão e isoladores de compósito pós-linha. A empresa também está procurando o robô para montar o núcleo dos isoladores compostos de tensão e pós-linha.

Uma mão amiga

Uma mão amiga

O cobot UR5 agora funciona em testes de produtos, um processo demorado que está no topo da lista de desejos da empresa para automatizar. Usando um Gribber habilitado para UR+ da Robotiq, o robô assumiu os trabalhos mais repetitivos, deixando os funcionários concentrados em tarefas de maior valor agregado.

“No início não tínhamos nenhuma experiência, mas as sessões de suporte técnico que a Universal Robots nos ofereceu tornaram tudo muito mais fácil. Ainda existem muitas funções em que poderíamos usar mais robôs e definitivamente o faremos no futuro”, diz Kovač.

Em nossa empresa, todos vemos e sentimos mudanças em nosso setor que se concentram cada vez mais na automação dos processos de produção. Embora sejamos uma pequena empresa, não queríamos ficar atrás dessa tendência e, quando conhecemos a Universal Robots, sabíamos que essa era a solução certa para nós. Após uma fácil implementação, começamos a usar o robô UR5 e rapidamente obtivemos resultados: melhor qualidade, maior produtividade e melhor ambiente de trabalho para nossos funcionários.

TADEJ KOVAČ , Development manager, Izoelektro.

Os benefícios

O robô fez uma enorme diferença na produção da Izoelektro. Um robô pode trabalhar por oito horas seguidas em um turno com eficiência consistente, o que não pode ser alcançado por nenhuma pessoa. O tempo de produção e teste de cada produto é muito mais rápido, reduzindo o custo geral de produção à medida que os erros humanos são eliminados.

A UR ajudou a encurtar o tempo e os custos de produção. Outros benefícios importantes incluem um aumento da qualidade do produto, crescimento da produtividade e melhores condições de segurança para os funcionários. O resultado final é o ROI rápido: a Izoelektro estima que o tempo para o reembolso será entre 18 e 24 meses.

Robô colaborativo UR5, Izoelektro d.o.o., Eslovénia
Robô colaborativo UR5, Izoelektro d.o.o., Eslovénia

Desafios de automação resolvidos:

  • Implantação de tecnologia de automação para custos acessíveis
  • Trabalhar com eficiência consistente
  • Acelerando o teste de produtos
  • Redução do trabalho manual repetitivo
  • Adaptação mais rápida aos requisitos imediatos dos clientes
  • ROI: 18 – 24 meses

Principais impulsionadores do valor:

  • Poupança de trabalho manual de um trabalhador por turno
  • Seguro para usar ao lado dos funcionários
  • O robô também pode realizar tarefas perigosas em vez de humanos
  • Diminuição do tempo de produção dos produtos
  • Redução dos custos de produção

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Teste de rotina para pára-raios de média e baixa tensão
  • Teste de rotina para isoladores compósitos de tensão
  • Teste de rotina para isoladores compostos pós-linha
  • Montagem do núcleo de isoladores compostos de tensão e pós-linha

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra