Cobots fortes após 10 anos de operação
Em suma
A Heemskerk, uma fabricante de peças de alta precisão de médio porte, foi uma das primeiras a adotar robôs colaborativos na Holanda e conta com a automação cobot em sua produção há mais de uma década. Os cobots da UR carregam máquinas CNC e limpam as peças de trabalho. Ao assumir essas tarefas repetitivas e monótonas, eles liberam os trabalhadores qualificados de tarefas desagradáveis ou extenuantes, melhorando assim o ambiente de trabalho e a capacidade de reter funcionários. A mudança constante de produtos em diferentes tamanhos de lote representou um desafio para a empresa holandesa, com máquinas que precisavam ser reprogramadas para cada pedido. Para lotes pequenos, isso significava reprogramar todos os dias.
Os tempos de ciclo muitas vezes muito longos das máquinas CNC também significavam que a tediosa tarefa de carregar as máquinas prendia os trabalhadores qualificados a um tempo de trabalho valioso.
"Para acompanhar a concorrência internacional, temos que trabalhar com eficiência e precisar de muitas horas de produção", explica Lucien Heemskerk, proprietário e diretor técnico. "Se quiser manter a sua produção na Holanda, tem de ser criativo, pensar fora da caixa e fazer as coisas de forma diferente de todos os outros."
Heemskerk Fijnmechanica B.V
A solução
Para a Heemskerk, o passo lógico era automatizar tarefas tediosas e monótonas, como carregar máquinas CNC ou limpar peças de trabalho. A empresa de médio porte começou a implementar cobots UR para essas tarefas há cerca de dez anos.
Os robôs UR, com sua facilidade de operação, acabavam de entrar no mercado e estavam idealmente equipados para produtos em constante mudança e lotes pequenos: graças à interface de usuário intuitiva, todos os funcionários podem programar os cobots de forma rápida e fácil, sem qualquer experiência prévia em robótica. Os robôs UR podem, assim, ser ajustados para produção de alto mix/baixo volume dentro de um tempo muito curto. Como os cobots não requerem gaiolas de segurança que ocupam espaço, eles podem ser simplesmente implantados ao lado do funcionário após uma avaliação de risco concluída, garantindo uma produção enxuta e versátil.
Impressionada com as vantagens, a Heemskerk, com a ajuda de seu parceiro de longo prazo e integrador de sistemas UR Gibas Automation B.V., integrou um dos primeiros cobots na Holanda: um UR5 com uma aplicação de soprador para limpeza de peças. O robô ainda realiza essa tarefa hoje. Nos últimos dez anos, este primeiro robô foi acompanhado por vários colegas. A Heemskerk agora usa um total de oito robôs UR, um UR5 e sete UR10. Destes, cinco UR10s carregam diferentes tipos de máquinas CNC. Dois UR10s adicionais trabalham em conjunto com um robô industrial para limpar as peças de trabalho.
Lucien Heemskerk, Owner and Technical DirectorÉ difícil encontrar trabalhadores qualificados. Você tem que se certificar de manter os que você tem. Ao fazer com que os cobots da Universal Robots assumam tarefas chatas e exaustivas, posso oferecer aos meus funcionários campos de atividade mais interessantes e mais responsabilidade.




Produtos:
Peças de alta precisão
Principais impulsionadores do valor:
Flexível, ajustável ao novo produto em um curto período de tempo Programação fácil Seguro e colaborativo, pode trabalhar sem proteção segura ao lado dos trabalhadores após a conclusão bem-sucedida da avaliação de risco Preciso e confiável Estável
Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:
Tratamento da máquina Pick-and-Place