--

Transformando Guangzhou Li Gong em uma fábrica inteligente com cobots

Guangzhou Li Gong

Em suma

Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. (Guangzhou Li Gong), fundada em 1985, pesquisou e fabricou máquinas AIoT, incluindo sistema autônomo cobot, robô móvel autônomo não tripulado e equipamentos de computação de borda. Em 2018, a Guangzhou Li Gong começou a projetar uma solução baseada em cobot que integrou o cobot da Universal Robots (doravante denominada UR) em uma plataforma inteligente de carga e descarga - o cobot autônomo CoSi (doravante denominado CoSi), reduzindo a entrada de custos de mão-de-obra, melhorando a eficiência e o rendimento, melhorando de forma abrangente a segurança da estação e alcançando o efeito de liberar mão-de-obra, reduzindo custos e melhorando a eficiência.

A transformação do negócio

Carregar e descarregar é um trabalho repetitivo e chato que pode levar a lesões por esforço repetitivo ou erro humano. Portanto, a Guangzhou Li Gong tem procurado soluções de automação para melhorar a qualidade, a consistência e a velocidade de produção, expandindo assim a capacidade de produção.

A complexa linguagem de programação robótica, a alternância diária entre diferentes peças de trabalho e a enorme cerca de proteção são todos obstáculos que Guangzhou Li Gong encontrou anteriormente no uso de robôs industriais. Com o aumento contínuo de pedidos de clientes e a troca diária frequente entre diferentes peças de trabalho, a Guangzhou Li Gong precisa de um conjunto de soluções mais flexíveis e eficientes.

Guangzhou Li Gong

Indústria Metal and Machining
País Asia
Número de Empregados 100-500
Cobots utilizados UR5, UR10, UR16e
Vídeo — Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. China

A solução

Guangzhou Li Gong focou na automação colaborativa. Após várias considerações, Guangzhou Li Gong decidiu integrar os cobots UR5, UR10 e UR16e em sua plataforma inteligente de carga e descarga.

Guangzhou Li Gong é uma empresa sem pessoal de vendas e apenas uma pequena equipe de projeto para acompanhar o projeto. No entanto, eles estabeleceram um bom relacionamento cooperativo com todos os clientes e ganharam o prêmio de melhor parceiro global para clientes em diferentes indústrias por muitas vezes, tudo dependendo da fabricação inteligente da fábrica. O CoSi é uma das soluções inteligentes desenvolvidas pela Guangzhou Li Gong, que pode carregar automaticamente materiais para o equipamento sem programação tediosa, de modo a obter uma produção multicategoria, em pequenos lotes, flexível e discreta.

A série CoSi tem 6 soluções, todas elas podem corresponder à fresagem CNC (como centro de usinagem de cinco eixos), torneamento CNC (centro de torneamento de eixo duplo), EDM e máquina de medição por coordenadas (CMM) e integrar cobots UR correspondentes, incluindo UR5, UR10 e UR16e de acordo com diferentes requisitos de tarefa. Mesmo o maior cobot UR16e, com um diâmetro de montagem de base de apenas 19 cm, pode ser firmemente integrado em um conjunto completo de equipamentos.

Na modernização e transformação tradicionais, a indústria de manufatura encontrará os seguintes problemas: a dificuldade e complexidade de toda a técnica de programação do robô; a limitação do espaço original da fábrica; os riscos potenciais de segurança. As vantagens dos cobots UR podem resolver exatamente esses problemas.

Adam Sobieski, General Manager of UR China
Implantação rápida

Implantação rápida

Li Weichong, CEO da Guangzhou Li Gong, disse: “Costumávamos precisar de um colega na frente de cada CNC para acompanhar o carregamento e descarregamento dos produtos. É completamente diferente após o desenvolvimento da série CoSi que integra cobots UR. Só precisamos de um colega para cinco máquinas CNC, liberando mão de obra. Além disso, a CoSi está em conformidade com o padrão internacional de segurança da colaboração homem-máquina e alcança uma colaboração homem-máquina segura sem grades de proteção adicionais. Se a máquina for deslocada devido a uma colisão, ela irá parar e soar um alarme. Nossos colegas estão mais seguros para colaborar com robôs.”

Programação intuitiva

Programação intuitiva

A programação cobot da UR é intuitiva, e mesmo os funcionários sem experiência em programação de robôs podem começar rapidamente após o treinamento. Esta também é uma razão importante para a rápida implantação do CoSi. Especialmente depois de usar o sistema CoSi xos, geralmente leva apenas 15 minutos para implantar o CoSi na máquina-ferramenta correspondente e começar a carregar e descarregar. Além disso, a substituição da peça de trabalho e a comutação da linha de produção podem ser concluídas dentro de 1 minuto o mais rápido possível.

O robô CoSi flexível pode conseguir uma implantação rápida dentro de 15 min e uma troca de produto dentro de 1 min
O robô CoSi flexível pode conseguir uma implantação rápida dentro de 15 min e uma troca de produto dentro de 1 min

Precisão e eficiência

A precisão de posicionamento repetida do cobot UR com o cobot autônomo CoSi é de 0,03mm e a precisão do robô CoSi com dispositivos de fixação CoFi do Li Gong pode ser de até 0,015 mm, atendendo totalmente aos requisitos de produção flexível de precisão, reduzindo muito a taxa de erro e melhorando a eficiência.

“Não precisamos contratar operadores extras para o equipamento. Por exemplo, tome 6 máquinas CNC como exemplo. Originalmente, um colega era necessário para 2 máquinas CNC, 9 colegas no total necessários em 3 turnos. Agora, apenas 3 colegas são necessários em 3 turnos com cobot autônomo CoSi. Além disso, para a implantação do cobot da UR, não é necessário contratar especialistas em robôs para programação ou comprar cercas de proteção, reduzindo o custo do investimento em tecnologia. Tudo isso nos ajudará a transformar em uma fábrica inteligente de forma mais rápida e suave", afirmou Li Weichong.

Um robô CoSi pode operar duas máquinas CNC simultaneamente, melhorando muito a eficiência e a capacidade
Um robô CoSi pode operar duas máquinas CNC simultaneamente, melhorando muito a eficiência e a capacidade

O UR+ capacita os iniciantes

Cada cliente tem diferentes linhas de produção, diferentes ambientes de trabalho e diferentes requisitos. Portanto, a UR trabalha em estreita colaboração com distribuidores e parceiros integradores de sistemas para personalizar aplicativos adequados para os clientes e inovar as soluções UR+. O UR+ integra o grande ecossistema do setor e a "experiência" de cobot para fornecer aos usuários periféricos e conjuntos de aplicativos poderosos. Os usuários podem aplicar suítes de aplicativos UR+ e componentes certificados pela UR para processos de automação mais rápidos.

Li Weichong apontou: “Com o UR+, os iniciantes se tornam especialistas. O software que desenvolvemos na UR+ pode transformar décadas de experiência de um mestre em matemática e depois em um programa. O que precisamos é apenas abrir o braço pendente, abrir o programa UR+ e inserir o hardware a ser colocado, como parâmetros de força de aperto, parâmetros de rotulagem, etc. Todos os padrões quantificáveis e execuções repetíveis tornam a fabricação automatizada e a fabricação inteligente fáceis e eficientes.”

Com o UR+, os iniciantes se tornam especialistas. Todos os padrões quantificáveis e execuções repetíveis tornam a fabricação automatizada e a fabricação inteligente fáceis e eficientes.

Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.

ROI mais rápido

Li Weichong acrescenta: "O UR cobot é seguro e fácil de usar; o pioneiro UR+ pode levar a uma implantação mais rápida e ao retorno do investimento. Como desenvolvedor e usuário de aplicativos, Guangzhou Li Gong pode se beneficiar disso, e é por isso que escolhemos firmemente a UR como nossa parceira. Também continuaremos a explorar a possibilidade de adotar mais cobots UR ou integrá-los em novas plataformas de aplicativos."

O mercado global de cobot cresceu quase dez vezes nos últimos cinco anos, com um crescimento de 30% a cada ano. O carregamento e descarregamento autônomo é um dos principais conteúdos do cobot em aplicações industriais. Na China, existem mais de 2 milhões de máquinas CNC, o que significa um mercado de 100 bilhões.

Adam concluiu: "O cobot tem um grande potencial e poder de desenvolvimento no campo da aplicação CNC e tem um futuro promissor."

Série cobot autônoma CoSi (esquerda: série T, direita: série M)
Série cobot autônoma CoSi (esquerda: série T, direita: série M)

Desafios de automação resolvidos:

  • Melhore a eficiência e o rendimento
  • Liberar os funcionários de tarefas repetitivas e chatas de carga e descarga
  • Manter a consistência da qualidade e melhorar de forma abrangente a segurança da estação
  • Obter produção multicategoria, em pequenos lotes, flexível e discreta
  • Promover a transformação da empresa em uma fábrica inteligente

Principais impulsionadores do valor:

  • Soluções flexíveis
  • Não há necessidade de contratar funcionários adicionais e implantar cercas de segurança, reduzindo custos e melhorando a eficiência
  • Pequena área útil
  • A interface do usuário é fácil de usar e intuitiva, e os iniciantes podem começar rapidamente

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Gerenciamento de máquinas-ferramenta
  • Controle de qualidade

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra