A Fluidics Instruments, fabricante holandesa de componentes de queimadores de óleo, leva a implantação colaborativa de robôs para o próximo nível com sete cobots UR3 trabalhando em conjunto em uma linha de montagem que produz 1.000 bicos de óleo por hora. A empresa possui cobots UR adicionais em plataformas móveis prontas para lidar com tarefas em constante mudança e também desenvolveu um aplicativo de parafusamento alimentado por cobots. Com uma frota total de doze cobots, a Fluidics Instruments está constantemente aumentando a produção e as vendas, apesar da escassez de trabalhadores qualificados.
Como muitas outras empresas de vários setores, a Fluidics enfrentou os desafios da produção de alto mix/baixo volume todos os dias. Alguns produtos são produzidos em lotes muito grandes ao longo de muitos anos, enquanto outros estão apenas temporariamente na gama de produtos. A operação da máquina na Fluidics, portanto, varia muito.
Além disso, a falta de trabalhadores qualificados na Holanda tem sido um desafio há muitos anos e a tentativa de terceirizar a produção não resultou na qualidade desejada do produto para a Fluidics. Uma solução diferente tinha que ser encontrada.

A empresa holandesa encontrou a solução na automação. Além de várias máquinas CNC, a Fluidics também conta com robôs há muitos anos - incluindo os robôs colaborativos da Universal Robots. Graças à sua flexibilidade, a empresa pode reagir de forma ideal à situação de pedidos variados. Se uma máquina CNC não estiver temporariamente em operação, o cobot é simplesmente colocado na frente de outra máquina para picking e colocação. Para este tipo de aplicação, a Fluidics montou duas UR5 e uma UR10 em estações de trabalho móveis. "Isso nos permite fazer o melhor uso dos robôs", explica Huward Wijnen, proprietário e diretor da Fluidics. Outra UR5 é permanentemente integrada à linha de produção e aparafusa quatro filtros em bicos no mesmo ciclo.

Provavelmente, a aplicação mais atraente que a Fluidics tem em operação é uma estação de montagem para bicos de óleo: sete UR3s automatizam totalmente a montagem de um bico de óleo composto por oito peças pequenas individuais, produzindo 1.000 bicos por hora, o que é significativamente mais rápido do que se a montagem fosse realizada manualmente. Para o desenvolvimento e implementação desta aplicação, a Fluidics conseguiu alavancar a experiência de seu parceiro de longa data e integrador de sistemas Gibas Automation B.V., com quem todos os robôs UR anteriores já haviam sido implementados.
Recentemente, a Fluidics também comprou um UR5e e o equipou com um sistema de visão Robotiq. Ele é projetado para remover peças de trabalho sensíveis de uma máquina CNC. O robô de nova geração é ideal para isso: um sensor integrado de força-torque confere sensibilidade ao braço do robô.
Huward Wijnen, Owner and DirectorCom a ajuda dos nossos 12 robôs UR, somos capazes de oferecer aos nossos clientes a qualidade habitual "Made in the Netherlands" e aumentar a nossa produção, tanto em termos de tamanho de lote como de gama de produtos.


Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...